signals header

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

世界移动通信大会:数据宇宙

长期以来,各种趋势都预示着一场迫在眉睫的数据爆炸。事实上,我们正身处数据呈指数级增长的时代:2012年,全球数据总量首次突破泽字节(ZB)大关1,而一些预测指出,到2030年,全球每年产生的数据将超过1尧字节(YB)2。我们每年所产生的字节量,堪比我们宇宙中恒星的数量。

这种迅猛的增长势头丝毫没有减缓的迹象,因此,现在的问题是,通信行业应如何有效管理如此庞大的数据量。目前,信息通信技术产业产生的二氧化碳排放量占全球总排放量的3%到4%,是航空业的两倍3。而且,随着数据量不断逼近尧字节级别,这一比例很可能还会继续增加。

网络技术和产业生态的改善固然是一个良好的开端,但面对海量数据,创新力度还需进一步加强。在本次访谈中,Andy McLean深入剖析了当前通信行业面临的最大挑战,以及ADI公司如何通过努力,加速推动实现容量扩增和节能方案。

专题参与者:

  • Andy McLean,ADI公司通信和云副总裁
  • Kavit Majithia,Mobile World Live新闻主编

我们会在2030年迎来尧字节数据时代吗?观看视频,了解创新者如何通过合作(这也是必由之路),解决当今通信行业面临的最大挑战。

参考资料

“The Coming Yottabyte Era”。Biwin Technology,2023年1月2日更新。
“Investors need to prepare for the ‘Yotta Age’ of data”。《金融时报》,2021年。
“Telco Sector Can Be Game-Changer on Sustainability, Shrinking Its Own, Other Industries’ Carbon Footprints”。波士顿咨询集团,2021年6月24日。