SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
VITRUVIAN SHIELD生命体征监测手表让癫痫患者安心无忧
想象一下,作为癫痫患者,如果您能够预测自己什么时候可能发病,这样您就可以采取预防措施。或者,作为医护人员,您可以从癫痫患者的生命体征监测中获取相关数据,让患者在家就直接获得个性化的治疗方案。
这样的数字医疗技术并不遥远,不需要几十年的时间才能投入使用。Vitruvian Shield的智能手表和应用程序现在就已使其成为现实。
现在,癫痫患者只需瞥一眼手腕或查看配套应用程序中的临床级生命体征监测数据,就可以持续监测自己的健康状况,从而感到更加安心。
概览
公司
Vitruvian Shield SA是一家总部位于瑞士的医疗科技初创公司,其目标是通过提供经医学认证能够精确监测健康信号的解决方案,大幅提高患者在院外的日常生活质量。
应用
电子健康软件即服务(SaaS),可用于远程患者监测、诊断和医学研究。
挑战
医用级癫痫检测平台的快速开发、扩展和商业化。
目标
通过智能手表和易于使用的应用程序,对所有重要的生理生物标志物进行全面监测,使患者能够积极主动地控制自己的癫痫病情。
在VITRUVIAN SHIELD看来,帮助癫痫患者要做到个性化
在开始为世界各地的自有品牌开发瑞士手表后不久,Paulo Martins就被诊断出患有2型糖尿病。几个月后,他的妻子得知自己患上了可导致癫痫的脑瘤。生活中的这些重大变故正是Paulo创立Vitruvian Shield以及开发生命体征监测手表和应用程序的动力。
2018年,Vitruvian Shield利用ADI公司的原型开发了一个概念验证,随后开发了相应的移动应用程序、网络应用程序和API。
Vitruvian Shield采用了ADI的平台设备——生命体征监测(VSM)手表。该平台设备有助于在新兴远程护理市场上,加速推出新的可穿戴监测技术应用。
对于Vitruvian Shield来说,ADI的VSM手表是产品开发的理想平台,因为它能够在整个生命体征参数范围内提供同步数据输出。Vitruvian Shield智能手表与大多数智能手表非常相似:佩戴舒适,能够清晰地显示包括时间在内的数据输出,但它又与消费类智能手表有很大不同。

设计更智能的智能手表
典型的智能手表利用专有算法将原始信号转换为一组有限的参数,包括步数、心率和体温,而不用提供对原始测量信号本身的即时访问。
对于Vitruvian Shield来说,来自VSM手表中每个光学和电子传感器的同步信号提供了原料,Vitruvian Shield据此开发了一个完整的癫痫患者监测生态系统。Vitruvian Shield的机器学习算法会扫描VSM手表产生的生理信号规律,用于检测局灶性和全身性强直阵挛性发作(GTCS)这一癫痫主要症状的独特数字特征。
在这类数据方面,与一般智能手表的一个关键区别在于,Vitruvian Shield生成的是临床级数据。因此,您不仅能知道自己采取了多少步骤,还可以分析这些步骤是如何采取的,以及这些步骤是否有细微差别或有哪些细节来提供健康指标。

除此之外,Vitruvian Shield应用程序真正将“智能”融入了智能手表,它让癫痫患者可以:
- 查看关键功能,包括实时的生命体征监测数据
- 追踪药物治疗情况
- 创建癫痫发作日志,以便医生能够跟踪/调整治疗方案
- 安排预约与医生视频
- 如果出现癫痫发作,而癫痫患者又未能确认自己的健康状况,可以通过语音获得医疗援助。
ADI的VSM手表和Vitruvian Shield的算法创造了一个完整的端到端平台,可用于识别癫痫发作检测的早期关键指标。通过全天候监测患者的生命体征信号,并全面显示收集的数据,医护人员现在可以通过敏锐的洞察,更好地根据患者的反应来调整或改变治疗过程,而所有这些都不需要患者前往医生办公室。

ADI + VITRUVIAN SHIELD:合作创新

ADI的生命体征监测手表基于一套高性能的传感器,对可生成医疗级数据的前端做检测。这些输出使其成为Vitruvian Shield的理想开发平台。除了为癫痫患者和护理人员提供敏锐的洞察外,VSM手表还可以供制药公司用来支持临床试验,帮助在早期阶段发现异常情况,而不仅仅是依靠医院进行监测。此外,它还可以直接用于支持科学研究,作为监测设备供患者在试验和调查中佩戴。
通过向Vitruvian Shield这样的创业公司提供其生命体征监测手表,ADI有力地推动创新,让开发者不再需要开发专有硬件。该手表大大加快了Vitruvian Shield的上市速度,并降低了开发风险和成本。像Vitruvian Shield这样的创业公司还可以对批量出货的VSM手表重新贴标,然后将开发工作集中在自己的专有软件和系统上。
如果没有ADI公司的临床级可穿戴设备,Vitruvian Shield公司可能永远看不到曙光。
ADI公司EMEA医疗健康业务发展经理Jan-Hein Broeders解释了ADI与Vitruvian Shield之间的关系:“我认为我的职责就是帮助客户取得成功。从其他快速成长的初创企业来看,我认为成功的秘诀是专注。正是在ADI的建议下,Vitruvian Shield成功地将其开发工作集中在癫痫上,这是一个明确而重要的目标市场。”生命体征监测手表的成熟的硬件为Vitruvian Shield开发下一代产品提供了基础。

“我们的第一代生命体征监测手表将向癫痫患者证明,我们的技术可以从根本上改善他们的生活质量。除此之外,我们还可以利用VSM手表的硬件设计,以及里面的所有传感器,得出一种新的设计,提供更多的通信和诊断功能。如果没有VSM手表和ADI公司的出色支持,这一切都不可能实现。”Paulo Martins
创始人兼首席执行官 | Vitruvian Shield
让信心和支持就“戴”在癫痫患者的手腕上
与其他很多远程患者监测方面的创新一样,Vitruvian Shield生命体征监测手表为患者(这里是指癫痫患者)带来了新生活的希望。由于无法预知癫痫下次何时发作,严重癫痫患者的心头一直笼罩着恐惧。如果癫痫发生在附近有医护人员的安全地方,结果一般无大碍。但是,令患者一直担心的是,如果下次发作是在错误的时间、错误的地点,那就会导致身体受伤或更糟。
Vitruvian Shield能够对可能出现的癫痫发作进行早期预警,从而在一定程度上为癫痫患者及其护理人员提供了定心丸。它还能向护理人员提供实时健康信息,帮助他们有效地管理患者的病情。癫痫患者现在有机会过上没有恐惧的生活,不必担心会在没有任何预警、也没有任何医疗援助的情况下出现癫痫发作。这项技术证明了Vitruvian Shield及其研究伙伴深厚的生物医学专业知识,以及ADI生命体征监测手表的临床级功能。

资料来源
1、2:早逝与癫痫猝死 | 癫痫基金会