SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
合作伙伴关系和全套解决方案对终端应用的影响
如今,传感器体积不断减小,边缘处理性能日益强劲,功效比也不断提高。在现实与网络相互交融的新世界中,ADI公司的地位变得愈发重要。对于技术,无论是RF、信号处理还是检测技术,全球各地的组织都持不同的看法,但归根结底,都是从边缘获取见解和洞察。
加快产品上市速度,更快产生收益,不断增强和改进生态系统——我们以此为目标,力求在新的世界中为ADI创造更多价值。而挑战在于我们无法独自完成所有目标,需要与多方携手合作。
在过去50多年的时间里,ADI公司一直致力于帮助客户解决严苛的挑战。我们不断夯实技术基础,积累应用领域和软件方面的专业知识,以改善对终端应用的影响。
我们生活在一个现实与数字交互的世界。对于以硅芯片为根基的ADI,我们很自然地发现,硅芯片的影响力已经从元件级别扩展到完整的解决方案,并连接终端用户和终端应用。
我们充分认识到,构建一个由众多公司组成的生态系统不仅能够促成新的技术社区,还有助于实现突破性的技术,对客户的业务产生切实的影响。最终,我们会在技术方面达成合作伙伴关系,将技术、专业知识和深厚的领域经验相结合,让应用在医疗健康、连接、电气化和工业4.0等领域得到采用,推动生态系统不断成长。
世界在不断变化:我们需要适应、参与和构建
要帮助客户缩短产品上市时间,关键在于协作。为此,我们开发并优化基于边缘的软件基础设施,争取更快被终端应用采纳。在推动和扩展软件基础设施的效用、范围和影响力的过程中,开源技术社区扮演了不可或缺的角色。
在全球2000万名软件工程师中,许多人都支持开源并奉行开放交换原则,即源代码免费提供,可重新发布、修改和用于以社区为导向的开发。开源理念与过去的思维方式有很大的不同,在过去,所有东西都是专有的,由孤立的代码库组成,难以维护和扩展。而借助开源技术社区的力量,我们能够更好地构建与客户协作的环境,助力客户实现蓬勃发展。

ADI Catalyst中心将客户、业务合作伙伴和供应商聚集在一起,与ADI人员交流合作,并利用ADI的技术、专业知识和支持基础设施,在100,000平方英尺的工作环境内加快协作和解决问题。
ADI Catalyst帮助客户更快实现协作和创新

ADI Catalyst是一个与客户共同创新的孵化器,提供良好的研发环境,主要目的是促成多方在技术领域达成更紧密的合作伙伴关系、交流想法、营造充满活力的实验室,并开发出突破性的解决方案。这样的环境有助于形成真正的伙伴关系,帮助客户解决挑战,在速度和协作方面迈上新的台阶。由此,参与其中的各家公司能够更快创建突破性的技术和解决方案,实现甚至在前一年都无法想象的突破。
“ADI Catalyst提供良好的协作环境,营造出充满活力的实验室,能够产生有效影响,推动技术取得突破创新和发展,并帮助客户缩短产品上市时间。”Padraig Fitzgerald
Becton Dickinson-RCI高级研发总监

关于ADI Catalyst在协作方面发挥的作用,可从全球医疗健康领导者Johnson & Johnson的案例中得到证实。Johnson & Johnson把ADI Catalyst当做概念验证测试场地,为新的自动化和工业资产健康系统构建测试台和原型,以实现更高的灵活性、质量控制和制造安全性。
尤为值得一提的是,Johnson & Johnson在其机器人中采用了ADI的3D飞行时间(3D ToF)技术,让机器人能够与工厂内的工人更近距离(3英尺以内)地协作,而不会影响到安全措施的落实。

“飞行时间传感器、AGV和机器人,这些都是我们原本不敢想象的……于是你会开始想,在这个地方,我们还能做些什么?突然间,我们发现,我们还可以做很多很多事情。”Mark McConnell
Johnson和Johnson Supply高级技术中心工程研究员和负责人
重塑未来的沉浸式软件工程教育
软件对工业领域的影响日益增大,而背后的主要推动力就是教育。ADI与利默里克大学(UL)和多家领先公司(Stripe等)合作,推出一流的计算机科学课程ISE(沉浸式软件工程),培养未来的软件工程师队伍。这一创新课程旨在改革计算机科学的教学方式,培养出优秀的、具有行业经验的软件专业人员,从而对业务产生更重大的影响。
由多个领先组织组成的生态系统将面向学生推出ISE课程,并为毕业生提供良好的就业机会。ISE是一个为期3年的本科强化学习课程项目,第4年为硕士阶段学习。此外,ADI Catalyst还将为来自利默里克大学和其他组织的有抱负的工程师提供“工程实习”,从而进一步拓展我们的合作方式,为下一代技术领导者提供工程学习解决方案。
ADI还为利默里克大学的120名博士生提供赞助,帮助他们完成为期4年的数据科学基础课程,为上述的前瞻性工程倡议提供支持。其实,我本人是利默里克大学的一名校友,我对这群充满热情的未来技术颠覆者充满期待。


ISE学生与来自全球领先公司的专家一起合作完成先进的软件项目。
“软件工程师对这一了不起的职业具有很高的热情,他们能够解决那些快速发展的行业中重要的全球性问题,但目前软件工程师的人数远远不够。沉浸式软件工程旨在提供一条清晰的路径,帮助更多的学生(尤其是年轻女性)进入技术领域。”John Collison
Stripe联合创始人兼总裁
解决最具挑战性的问题,推动社会向前发展
从构建软件到产生业务影响,再到终端应用,我们致力于提升软件对行业的影响,并专注于重塑未来的软件工程教育,让更多人做好迎接未来挑战的准备。
研发和创新在我们的核心理念中占据着中心位置。我们鼓励构建像ADI Catalyst这样的协作环境,通过充满活力的实验室,达成业务结果,帮助客户加快产品上市。我们在可持续能源方面所做的努力为全球带来了更安全、更洁净的交通运输方式,并帮助制造商提高了灵活性和效率。
ADI公司通过创建完整的解决方案和应用来帮助挽救生命和保护地球环境,从而应对全球性重大问题,例如新冠肺炎疫情和气候变化。我们的使命是:利用先进技术、完整的系统解决方案和领域应用专业知识,帮助客户大力发展业务。
面对不断变化的世界,ADI积极构建技术合作伙伴关系,帮助公司应对种种挑战。在如今复杂的技术世界中,独木不成林。要获得成功,就需要依靠合作伙伴、协作者和专家生态系统的力量。通过携手共进,我们能够提供有效的解决方案,满足全球的各种需求。