思想领导力
合作与创新的催化剂

ADI Catalyst的推出标志着ADI创新方法的一次重大转变。ADI Catalyst是出色的协作加速器,客户、业务合作伙伴和供应商形成的生态系统通过它与ADI技术专家开展合作,快速开发前沿解决方案。
ADI公司将投资1亿欧元建设ADI Catalyst项目,这是一座占地100,000平方英尺的定制设施,位于爱尔兰利默里克Raheen商务园区内。到2025年,此次新扩建阶段将新创造250个工作岗位,这些新岗位将主要集中在软件解决方案和人工智能(AI)创新的开发方面,涉及工业 4.0、可持续能源、汽车电气化和下一代连接等领域。ADI Catalyst如实体现了ADI持续致力于在欧洲扩张的承诺。
“ADI Catalyst是我们对未来创新的最新投资,它不是只面向爱尔兰或欧洲,而且放眼全球。它为各领域的专家提供了用于连接、协作、测试和试验新技术、商业模式和生态系统的理想环境。ADI Catalyst的开放使我们能够与欧洲和世界各地的团队分享想法、能力和资源实现更大的利益。”
Vince Roche,ADI公司首席执行官兼董事会主席

加速前沿技术的发展
技术创新日益复杂,我们需要掌握比以往更多领域的知识和专业技能才能满足动态市场的需求。例如,制造商越来越需要更灵活、可配置和动态的流程,以跟上千变万化的消费者需求。这推动了灵活模块化制造系统(FMMS)的发展趋势,即从传统的低混合、大批量、特定应用的制造转向高混合、小批量、定制产品的制造模式。为了实现这种灵活性,组织需要掌握制造流程、机器视觉、AI和机器人移动性等许多领域的专业知识,但只有少数组织能够拥有如此广度和深度的知识和技能。
ADI Catalyst致力于为各类组织搭建合作平台,助其整合优势资源,实现互补共赢。在选择ADI Catalyst的诸多企业中,有一家世界知名的医疗监控制造企业。这家企业深度参与了从大众市场方法向定制治疗和疗法的过渡。
为了实现这些进步,企业需要更广泛的系统知识,包括用于大型解决方案的3D飞行时间(ToF)定位技术。该解决方案使生产线的更换速度大大加快,满足了CAR T细胞疗法和人类植入物等个性化治疗的需求。
为了充分发挥FMMS的潜力,该解决方案根据制造商流程的专业需求进行了定制,而ADI Catalyst在其中发挥了关键作用。
更重要的是,这种生态系统级别的合作使得ADI Catalyst变得更不可或缺,也让这个平台对我们的客户及其客户更有价值。
“几十年来,ADI对爱尔兰的持续贡献有目共睹。现在,我们又迎来了一个具有重大意义的里程碑。在当今世界,科技不断渗透到我们生活的方方面面,继续向当今的现代化数字经济投资从未如此重要。ADI Catalyst进一步巩固了利默里克和爱尔兰作为欧洲半导体制造中心和卓越创新中心的地位。”
Micheál Martin TD
爱尔兰总理
人类共同解决工程领域的棘手挑战
ADI Catalyst旨在促进生态系统级别的合作和创新,以加速开发下一代解决方案,并应对人类面临的严峻挑战。它是一个生机勃勃的实验室,让世界各地的团队能够创造、联系和协作,解决工程领域的棘手挑战,并试验新技术、商业模式和生态系统。这一切都以共同目标为导向:为创造更美好的未来设计工程解决方案。
尽管面临诸多挑战和质疑,人类也仍正在取得巨大进步。在这个因疫情肆虐与地缘政治紧张局势而时常显得四分五裂、彼此隔绝的全球化时代,ADI Catalyst展现了国际主义与合作精神的宝贵价值,生动诠释了我们共同努力所能取得的成就远远超越了孤军奋战的局限。了解有关ADI Catalyst的更多信息