SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
混合办公模式的增强式音频会议体验
概览
公司简介
45年来,Biamp一直致力于打造专业视听解决方案,助力高效沟通。从小型会议舱到超大型会场,Biamp的愿景始终如一:在每一个空间里,促进真挚的人际交流。
挑战
会议室技术升级往往耗资巨大、耗时费力,还会中断正常工作。理想的解决方案应该降低企业的升级门槛,助其轻松实现音频会议体验的现代化。
目标
借助出色的数字音频技术,为新一代员工打造更人性化的会议室,改善远程或混合办公模式下的员工体验。
解决方案
ADI帮助Biamp改进了Parlé的A2B音频总线解决方案,为会议桌面带来了简洁的单线缆连接、强大的多通道性能以及实时的配置能力。
选择错误音频设备的隐性成本
视听设备能够连接团队,提高现代工作场所的生产力——前提是设备运行正常。一旦设备出现故障,造成的损失可能非常严重——尤其是在音频方面,因为即使没有画面,会议也能勉强进行,但如果没有清晰的对话,会议就失去了意义。
糟糕的音频效果平均每周会浪费员工半小时的时间,并让员工感到烦恼,导致工作效率降低。累计下来,每人每年因此损失的时间相当于3个完整的工作日。对于公司来说,这意味着每年可能要付出数万美元的代价3。不仅如此,劣质的音频还会损害公司声誉,甚至可能在业务关系开始之前就造成负面影响4。因此,配置优质的音频会议设备是一项具有长远价值的投资。
PARLÉ愿景
Biamp明白,全面升级视听系统并非易事。即使更好的视听技术日益普及,相关的安装成本仍可能让许多公司对升级望而却步。
正因如此,Biamp构想了一种兼顾出色、自然的音频体验,又能降低编程、安装和调试难度的音频会议解决方案,而ADI公司的 A2B技术帮助Biamp实现了两全其美的方案。

BIAMP和ADI:齐心协力谋求解决之道
十多年来,Biamp一直采用ADI的数字信号处理器(DSP),尤其是SHARC®DSP。Biamp希望新一代音频系统可以支持多个信号通道和复杂的波束成形算法,然而,连接性能成为了瓶颈。波束成形技术可用于识别发言者,并追踪他们在房间内的走动。
传统的连接,例如USB和AoIP(Audio over IP,即通过IP技术传输音频),都有其局限性。ADI的现场应用工程师(FAE)推荐了 A2B 技术。 Biamp发现,A2B 能够通过可配置的数字互连传输高质量音频,从而有效提升产品的灵活性,使其经得起未来考验。
解决方案和考虑事项

- 庞大的协议维护软件栈限制了可扩展性。
- 灵活性有限,每增加一个节点都需要单独布线。

- 每个节点都需要单独的软件,导致部署和维护的成本较高,且更加复杂。
- 此外还要求使用一套由兼容的网络、扬声器和功放组成的生态系统。

- 完全硬件同步
- 精巧的子节点和精简的软件协议栈支持灵活应用和规模扩展。
ADI的现场应用工程师与Biamp密切合作,提供了评估套件、调试支持、设计见解以及在主节点中运行的软件协议栈。借助ADI成熟的统一通信技术和工具,Biamp避免了自行开发定制电路板所需的漫长开发周期和高昂成本。
A2B的演变:从汽车到会议室

A2B采用非屏蔽双绞线(UTP)电缆和菊花链架构,大幅减少了冗余电缆走线,从而简化了布线,降低了安装难度和相关成本。此前该技术大大简化了汽车音频系统的布线,并减轻了线束重量,也因此在业内广受认可。
在汽车领域, A2B的主要优势在于通过尽可能减少粗重的线缆,提高设计的灵活性和可扩展性,并优化系统尺寸、重量和功耗。对于Biamp而言,传输距离是重中之重,而 A2B还带来了其他诸多优势。
传统会议室与A2B会议室的比较
音频安装5

减少布线:Parlé使用一个 A2B收发器和三到四个麦克风节点,能够满足最大15米的会议室需求。麦克风线路、命令和控制、电力传输、波束成形算法以及经强化的连接能力,全都整合在一条双向UTP线缆中。
超低确定延迟:音频数据通过 A2B 送达,延迟是已知且一致的。A2B 的超低确定延迟支持出色的语音处理算法性能,有助于实现Biamp的自有音频算法并确保信号完整性。
多个信号通道:Biamp利用 A2B的32个信号通道来实现音频会议领域的新应用。例如,一个通道接收供相关人员理解的信号,而另一个通道接收供机器理解的信号,从而增加对语音转文字功能的支持。
精巧的子节点:Parlé波束追踪麦克风可以智能地识别发言者,并在发言者于会议室中走动时进行跟踪。 A2B将所有这些节点连接到单个中央处理器,无需每个节点使用单独的DSP来实现边缘处理和本地波束成形。
高保真: A2B 支持高保真音频性能,并优化了总线供电,从而减少甚至无需使用专用电缆。相比之下,传统布线不仅限制了系统的灵活性和性能,而且即使在短短10米的距离内,也容易受到噪声干扰。
灵活性: A2B 提供稳健的即插即用协议栈,支持热插拔等功能,可以在系统使用期间连接和重新配置节点,在排除故障时不需要关闭系统,这大大提高了设备的可维护性。
ADI和BIAMP:实现未来会议室
音频会议技术能够以透明、恰当的方式连接分散在各地的团队,其重要性越来越突出。ADI与Biamp合作,通过Parlé系统打造了出色的自然音频体验,降低了企业改善会议环境的准入门槛。A2B技术拥有32个可用信号通道,在音频会议应用领域拥有巨大的发展潜力。

参考文献
1 Nicholas Bloom、Jose Maria Barrero、Steven Davis、Brent Meyer和Emil Mihaylov。“Survey: Remote Work Isn’t Going Away—and Executives Know It”。《哈佛商业评论》,2023年8月。
2 “IPSOS Research (Press Release) ”。EPOS Group,2020年4月。
3“IPSOS Research (Press Release) ”。EPOS Group,2020年4月。
4 “Understanding Sound Experiences (Full Report) ”。IPSOS代表EPOS Group撰写,2021年。
5 Carlos Martins,“将A2B用于音频会议系统”。ADI公司,2020年8月。