SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
BANG & OLUFSEN通过HDMI 2.1改进音响体验
观看电影的时候,为什么不能充分体验其中情节?影迷们知道,电视本身的扬声器无法提供完整的体验,而普通消费者也越来越期待在家庭影院中通过电视条形音箱获得更身临其境的观赏体验。音频已经成为日常生活的关键部分,现在无需一整套扬声器或复杂昂贵的设备就能改善音频效果。
Bang & Olufsen推出了一款影院级电视条形音箱Beosound Theatre,通过强大而精美的声音单元为家庭影院和游戏市场带来更具空间感和沉浸感的体验。电视条形音箱是长条形扬声器,放置在电视前面或下方,用来增强音质。这些条形音箱不仅提升了音质,还通过波束成形技术创造方向感,将观众置身于剧情之内。
Bang & Olufsen非常认可ADI的丰富视听经验,也十分重视两家企业的长期合作关系,同时也认为ADI是Beosound Theatre影院级电视条形音箱的理想合作伙伴。

概览
公司
Bang & Olufsen是一家知名音响品牌,由Peter Bang和Svend Olufsen于1925年在丹麦斯特鲁尔创立。近一个世纪以来,该公司一直致力于突破音频技术的界限,并将这一传统延续至今。
目标
为复杂而强大的高端家庭影院音响设备带来精美设计、出色空间效率和经久耐用性能。
挑战
优越音质,简约设计:Beosound Theatre要求兼具超高带宽和美观设计,但要以较小的体积实现大音量和全频率范围绝非易事。
ADI解决方案
ADI公司专业的新一代HDMI® 2.1解决方案可提升条形音箱、电视、无人机、汽车、笔记本电脑、游戏显示器、专业音频/视频设备等的音频和视频性能。
宏大声音需要强大技术
Bang & Olufsen代表了声学娱乐领域的前沿发展方向:高性能、出色音效和精简美学。该品牌从不强求千篇一律,而是让每一次体验都更适合用户自身特点。Beosound Theatre以优越性能为设计初衷,而HDMI 2.1正是实现这一目标的关键。
电视条形音箱可以通过HDMI线或其他有线连接与电视相连,有些还提供智能家居集成。HDMI是音频/视频连接的行业标准,但HDMI 2.0将数据传输速度限制为18 Gbps。ADI通过创新型HDMI 2.1将数据传输速度提高到了48 Gbps。ADI的HDMI 2.1解决方案带宽提升近三倍,还新增了一系列高级功能,未来颇具应用前景。
ADI在HDMI领域有着丰富的历史经验
ADI的HDMI历史可以追溯到二十多年前,即该技术的诞生之初。ADI在HDMI Forum中持续发挥领导作用,该组织最初由仅包含7位成员的HDMI Founders发展而来,自HDMI 2.0之后便一直管理着这一行业。
ADI在推动HDMI标准发展方面的主导地位使我们能够提供完整的解决方案,这其中不仅仅包含HDMI芯片,更有配套的技术和资源生态系统,包括半导体、软件和开发套件、技术支持,ADI Simplay Labs®会对相关期间展开全面合规性测试,此外还有一支HDMI专业团队随时提供服务。ADI有一个严格的互操作性测试计划,旨在降低最终客户硬件不兼容的风险。凭借专业软件管理方法,ADI可以通过现场固件升级,在产品生命周期内持续改进客户产品的互操作性。
再结合与Bang & Olufsen多年的合作关系,两家企业实现了比前几代电视条形音箱更高质量、更具沉浸感的出色空间音响效果。
HDMI 2.1的音频优势
HDMI 2.1在HDMI 2.0的基础上进行扩展,提供速度高达48 Gbps的多通道功能。HDMI 2.1支持8K丰富视频显示、4K/120 Hz+游戏和高清音频功能,此外还支持一系列沉浸式技术,包括动态HDR、可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS)、快速帧传输(QFT)、自动低延迟模式(ALLM)和30位色彩的视觉无损压缩性能。
对于Bang & Olufsen而言,重要的是HDMI 2.1支持增强音频回传通道(eARC),能创建从电视到音频/视频接收器(AVR)、传统多扬声器音响系统或条形音箱的优质音频传输路径,从而简化客厅中的音频连接。eARC可提升音频带宽以支持新的和改进的声音格式,如 Dolby Atmos® 和 DTS-HD™、未压缩和高比特率音频以及基于对象的音频(也称为3D或空间音频)。
ADI处于HDMI创新的前沿。现在推出HDMI 2.1:比以往更清晰、更快速、更生动。
ADI技术让BEOSOUND THEATRE焕发活力

BANG & OLUFSEN与ADI:卓越音质,无损呈现
HDMI 2.1和其他新兴技术已实现高清定向音频,让观众无论在房间的哪个地方都能沉浸在剧情之中。虚拟化技术仅使用少量扬声器重现许多扬声器的效果,大大增强了家庭影院系统对更大市场的吸引力。
然而,在大多数情况下,市场必须愿意牺牲一定程度的性能来保持房间配置的简洁。但Bang & Olufsen及其Beosound Theatre却不需要这样。Bang & Olufsen与ADI公司合作,在其新款豪华电视条形音箱中采用了高带宽、低功耗、小尺寸解决方案,重新定义了家庭影院,为观众带来震撼人心的视听盛宴。