signals header
A little girl in front of a laptop, listening through a set of black earbuds, smiling
A little girl in front of a laptop, listening through a set of black earbuds, smiling

   

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Matt Windmill
Matt Windmill,

ADI公司欧洲、中东和非洲地区消费电子销售经理

作者详情
Matt Windmill
Matt在半导体行业拥有20年经验,目前担任ADI公司欧洲、中东和非洲地区的消费电子销售团队负责人。他一直酷爱音乐,对音频技术情有独钟,始终充满热情地致力于建立合作伙伴关系,并推动在可听戴和可穿戴设备领域应用ADI的先进技术和解决方案。目前正在阿斯顿商学院攻读高级工商管理硕士学位。

关闭详情

出色听觉享受:定制耳塞,呈献更佳音质


不间断的流媒体、游戏和视频通话会损伤听力。部分听力损失问题困扰着各个年龄段的人群,具有不良习惯的青少年和通过Zoom办公与同事远程协作的专业人士都饱受这一疾病的折磨。即使在自认为听力健康的美国成年人中,其实每四人就有一人患有听力损伤。1

假若每个人都希望能以最自然的(且内容创作者期望的)方式倾听音乐、观赏电影、享受游戏、视频通话,甚至是与人面对面交流,定制耳塞让这一愿景成为可能。

定制耳塞增强了个人音频的私密性。听力增强技术为日常使用的耳塞提供了助听等多种功能,且较传统设备更加小巧轻便。借助现有技术的加持,定制耳塞将成为个人音频发展的趋势。

1/5
每五个青少年中,就有一个患有一定程度的听力损失2

听力损伤:沉默的流行病

听力损失是美国第三大常见慢性病,患者是糖尿病或癌症人数的两倍。3不良习惯导致近50%的美国青少年和年轻人(12至35岁)受到不安全的声音水平影响,超10亿年轻人面临永久性听力损失的风险,而这一严重后果可以避免。4

极重度听力损失患者可以使用手语进行沟通,而轻度至重度听力损失患者仍需进行口头交流,可以使用助听器、人工耳蜗、字幕和其他辅助设备。尽管市场上已有多种助听器,但实际上仅有五分之一的患者获得了有效支持。

无线耳塞则提供了更为轻便简单的选项,不仅外形小巧,而且具备传统助听器的功能。虽然尚未普及,但个性化听力增强功能将使其成为优秀的解决方案。

“噪声会令人过劳,损伤耳朵,长期处于噪声环境会造成听力损失。此类听力损伤通常为永久性的,伤害无法逆转。”

Matt Windmill

欧洲、中东和非洲地区消费电子销售经理

聆听听众心声:音频市场的现状和趋势

如今,消费者购买耳机和耳塞以满足家居、办公、运动、游戏等场景的功能需求。未来,音频制造商需要打造专业化耳塞以凸显自身优势。届时,通透模式将成为健身耳塞的标配,而主动降噪功能将是商业客户和旅行者的首选。此外,沉浸式应用将推升对空间化的需求。最后,随着技术进步,音质自然也须不断改善。

长期以来,音频市场的产品一直侧重于便利性,为电视配套的Soundbar(条状音箱)让观众逐渐放弃电视自带的扬声器,转而追求更出色的音频,由此改变了大众的品味。更好的聆听体验激发了消费者对优质声音的需求,对耳塞音质的要求也日益提高。

超越蓝牙:未来耳塞的超宽带宽

现今的蓝牙®技术支持在耳塞中提供听力增强、空间化甚至生命体征监测等功能。虽然这一技术极大地推动了个人音频技术的发展,但单个设备所能支持的蓝牙功能数量是有限的。鉴于当前所提供的功能,消费者在购买耳塞时可能需要做出选择。

未来几年,蓝牙技术亟需取得重大进展,市场也可转向能够提供其他功能的技术。其中,超宽带宽(UWB)技术前景广阔,有望提高数据速率、降低延迟、优化处理能力、提供无损的高分辨率音频并实现空间化,甚至提供其他目前小型个人音频设备无法实现的功能。

超宽带宽部分预期功能仍需使用蓝牙协议握手,随着该技术发展成熟,也将与蓝牙协同共存。蓝牙技术已广泛应用且建立了普遍接受的标准,未来很长时间内将继续存在。

An infographics comparing bluetooth low energy and ultra-wide bandwidth
蓝牙低功耗和超宽带宽对比

个人音频生态系统中的定制耳塞

对于定制耳塞,可预测的应用周期并非唯一的推动因素。智能边缘计算提供智能沙盒,定制耳塞能在该环境中轻松使用。

未来,耳塞能够将音乐和通话的声音传至智能汽车、房间、电视或办公室,与个人助手集成,或基于智能检测或GPS根据环境智能调节效果。一些创新的音频制造商开始尝试自适应降噪等更先进的功能,虽然发展刚刚起步,但其前景令人兴奋。

虽然高分辨率音频、空间化和其他下一代功能可能会催生新的内容类型,但在个人音频生态系统中,定制耳塞的潜力是耳塞普及的关键驱动力。

A woman in a video conference wearing wireless earbuds, while drinking coffee
A man sits on a bus while holding a phone and wearing wireless earbuds
A teenage boy jogging in the park with wireless earbuds

提高市场接受度

随着时间推移,豪华功能有可能成为行业标准,例如依托高清电视技术制作的电视内容出现后,消费者期望更优性能和高清电视能够成为新的行业基准。

主动降噪(ANC)是个人音频行业的必然趋势。这一功能曾是常飞旅客和高消费人士的专属,现在几乎是所有耳机的标配。

上述两例可以得出相同的规律:更先进的技术催生更优质的内容,消费者需求升级,最终形成新的行业标准。听力增强设备和定制耳塞可能也会遵循这一发展模式。

参考资料

1 健康倾听,畅快娱乐。“听力损失统计数据一览。”健康倾听,2022年。
2 “听力损失情况和统计数据。”美国听力损失协会,2018年。
3 “噪声可能导致听力损失:公共卫生和科学信息”。疾病控制和预防中心,2022年。
4 All Ears International和G. Vaughan。“耳聋和听力损失。”世界卫生组织。