概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CN0198-SDPZ 5 V Regulator Supplies High Transient Current for Dynamic Power Controlled DAC
- EVAL-SDP-CB1Z ($116.52) Eval Control Board
优势和特点
- 四通道16位4mA至20mA电压输出DAC
- 动态功率控制
- 外部5V稳压器
参考资料
-
CN0198 Software User Guide2018/10/18WIKI
-
• UG-244:四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA、电压输出DAC评估板,提供动态电源控制和HART连接2011/5/4PDF709 kB
-
MT-101:去耦技术2013/11/5PDF954 kB
-
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of "AGND" and "DGND"2009/3/20PDF144 kB
-
CN-01982015/2/11PDF468 K
电路功能与优势
图1中的电路可为基于数模转换器的4 mA至20 mA输出电路提供独特的节能解决方案。为了能对10 Ω和1000 Ω之间的典型阻性负载提供足够的裕量,传统的4 mA至20 mA输出驱动器级必须至少能在20 V(加上一些额外裕量)的电压下工作,以便提供足够的电压,驱动高数值的阻性负载。然而,对于低数值的阻性负载,固定的高电源电压值会导致极高的内部功耗,不仅影响DAC精度,更需采用额外的散热手段。
四通道、16位DAC AD5755集成4个独立的高效内部DC-DC转换器,能够根据4 mA至20 mA驱动器的实际输出电压检测值,以动态可调节的升压驱动4个输出级。无论负载电阻多大,升压电路都可在输出级保持数伏的裕量;对于输入10 Omega;负载的24 mA输出电流而言,可降低大约4倍的最大内部功耗。
内部DC-DC转换器需要一个外部5 V电源供电,当DAC以满量程压摆率输出时,转换器将消耗大量电流。基于ADP2300的高效率外部DC-DC转换器电路采用15 V电源驱动,并提供5V电压输出。ADP2300具有针对高达800 mA大电流阶跃的出色瞬态响应性能,可确保升压转换器的正常工作,而无需使用5 V独立电源。
整个电路采用±15 V电源供电,允许DAC提供范围涵盖工业信号电平的最高±10 V电压输出以及4 mA至20 mA的电流输出。本器件组合是一款低成本、高能效解决方案,较大程度减少了所需的外部器件数目,并保证各种负载条件下的16位性能。

图1. 电源方案经修改后的电流和电压输出型DAC(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
电路描述
本电路增强AD5755器件对压摆率和动态电源的控制特性,建立了更为完整和稳定的DAC解决方案。利用ADP2300部署简易降压DC-DC转换器,本电路可提供高于普通电流值的电源电流,当压摆率控制AD5755的输出时,这种功能得以应用。
AD5755工作性能与任何将数字数据转换为模拟电流的标准DAC相似(例如,0 mA 至20 mA, 4 mA 至24 mA, 或 0 mA 至 24 mA),或与任何将数字数据转换为电压输出的标准DAC相似(例如,0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V)。AD5755采用SS扩展至−26.4 V和AVDD扩展至+33.0 V的电源供电。
功耗控制
在标准电流控制模块或执行器设计中,负载电阻值典型范围为50 Ω至750 Ω,但也可低至10 Ω,或高达1 kΩ。在整个负载电阻值范围内,必须采用可提供足够裕量的电源电压,为4 mA至20 mA输出驱动器级供电。例如,当驱动24 mA至1 kΩ负载时,要求使用高于27 V的电源电压,此时假定需要具有3 V的裕量。本例中由输出驱动器产生的内部封装功耗为3 V × 24 mA = 72 mW。然而,当使用同样的27 V电源电压驱动10 Ω负载时,驱动器的内部功耗约为27 V × 24 mA= 648 mW。对于四通道DAC而言,这表示总功耗大于2.5 W。
AD5755电路对输出电压进行检测,并动态调节升压电源电压,使其满足电源电压要求的同时留有足够的裕量。对于将24 mA输出驱动至10 Ω而言,7.4 V的升压电压产生的内部功耗仅为7.4 V × 24 mA = 178 mW。这表示与不进行调节的情况相比,功耗降低了将近4倍。
通过4个工作在5 V输入电压下的独立DC-DC转换器,可单独为所有4个DAC输出产生升压电源电压。
DC-DC转换器
AD5755集成4个独立的板载DC-DC转换器,为每个独立通道提供针对VBOOST_X 电源电压的动态控制。图2所示为该DC-DC电路需要的分立式元件,以下各节将介绍该电路的工作原理。
图2. DC-DC外部电路
建议在 CDCDC之后放置一个10 Ω、100 nF低通RC滤波器。虽然该器件会消耗少量电能,但会减少VBOOST_X 电源上的纹波。推荐的 LDCDC, CDCDC和DDCDC 器件值见表1。
Symbol | Components | Value | Manufacturer |
LDCDC | XAL4040-103 | 10 μH | Coilcraft |
CDCDC | GRM32ER71H475KA88L | 4.7μF | Murata |
DDCDC | PMEG3010BEA | 0.38VF | NXP |
DC-DC转换器工作原理
片上DC-DC转换器采用一种恒频、峰值电流模式控制方案,以将4.5 V至5.5 V的AVCC 输入升压,从而驱动AD5755输出通道。这些器件设计用于工作电流断续模式(DCM),占空比小于90%(典型值)。
断续导通模式是一种工作模式,其中电感电流在较大比例的开关周期内为零。DC-DC转换器属于异步器件,要求采用外部肖特基二极管。
DC-DC转换器输出电压
启用通道电流输出时,转换器将VBOOST_X 电源调节至7.4 V (±5%)或(IOUT × RLOAD + 裕量)(取较大值)。电压裕量值约为3 V。在电压输出模式下,若输出被禁用,转换器将把VBOOST_X电源调节至+15 V (±5%)。在电流输出模式下,若输出被禁用,转换器将把BOOST_X 电源调节至7.4 V (±5%)。
在通道内部, VOUT_X级和IOUT_X级共用一个BOOST_X电源,因此IOUT_X和VOUT_X级的输出可以连在一起。
DC-DC转换器建立时间
在电流输出模式下,步长大于约1 V (IOUT × RLOAD) )的建立时间将以DC-DC转换器的建立时间为主。当IOUT_X引脚需要的电压与顺从电压之和低于7.4 V (±5%)时除外。负载越小,建立时间越快。当电流步长小于24mA时,建立时间也会更快。
DC-DC转换器VMAX功能
最大 VBOOST_X电压在DC-DC控制寄存器中设置。达到该最大电压时,DC-DC转换器被禁用,VBOOST_X电压则下降约0.4 V。当VBOOST_X电压下降时,DC-DC转换器被重新启用,电压斜坡再次升到VMAX, (若仍有必要)。

图3. VMAX工作原理
从图3可以看出,当AD5755上升到VMAX 值时,状态寄存器中的DC-DCx位置位,但当电压下降到VMAX − 0.4 V时,DC-DCx位解除置位。
AVCC电源静态电流要求
DC-DC转换器设计用于提供此数值的VBOOST_X电压:VBOOST = IOUT × RLOAD + Headroom
这意味着,对于固定负载和输出电压,DC-DC转换器的输出电流可以通过下式计算:
其中:
IOUT is the output current from IOUT_X in amps.
ηVBOOST is the efficiency at VBOOST_X as a fraction.
AVCC电源的压摆电流要求
在压摆期间,AICC 的电流要求大于静态工作模式,这是因为输出功率会增大,以便给DC-DC转换器的输出电容充电。如果无法提供足够的AICC电流,AVCC电压会下降。受AVCC 下降影响,压摆所需的AICC 电流会进一步增加。这意味着 AVCC 端的电压会继续下降,VBOOST_X电压以及输出电压可能永远无法达到目标值。由于该AVCC 电压为所有通道共用,所以这也可能会影响其他通道。.
ADP2300 AVCC 电源
ADP2300和某些分立元件用于创建简单的5 V电轨,满足AD5755如前所述的电源电流要求。通过输出电压与FB引脚之间的一个电阻分压器(见图4),可从外部设置输出电压。

图4. ADP2300典型应用(ADP2300评估板)
所有测试数据均来自EVAL-AD5755SDZ, EVAL-SDP-CB1Z, 和 ADP2300-EVALZ板。使用使用ADP2300的系统积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)和总非调整误差(TUE)分别见图5、图6和图7。AD5755升压调节器在所有测量过程中均处于工作状态。
该系统的完整文档位于CN0198设计支持包中。

图5. 电压输出的INL

图6. 电压输出的DNL

图7. TUE for Voltage Outputs
电路评估与测试
本电路使用EVAL-AD5755SDZ电路板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)评估板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。
EVAL-AD5755SDZ电路板包含待评估的电路,且SDP评估板与AD5755评估软件一起使用,可获取数据。
设备要求
需要以下设备:
- 带USB端口和Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows 7(32位)PC
- EVAL-AD5755SDZ电路板
- EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板
- ADP2300-EVALZ评估板
- AD5755评估软件
- 电源:±15 V
- 数字万用表(即Agilent 34401A)
- GPIB转USB电缆(仅在捕捉DAC模拟数据并将其传送到PC时才需要)
将AD5755评估软件光盘放入PC中,加载评估软件。打开我的电脑,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开 Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
开始使用
将AD5755评估软件光盘放入PC中,加载评估软件。打开我的电脑,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
测试设置框图见图8,电路原理图见EVAL-CN0198-SDPZ-SCH-RevX.pdf 文件。此文件位于CN0198设计支持包中。

Figure 8. Test Setup Block Diagram
设置
将EVAL-AD5755SDZ上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z.上的CONA连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。
在关断电源的情况下,执行下列操作:
- 将±15 V电源连接至EVAL-AD5755SDZ的J5端子板。
- 将15 V电源连接至ADP2300-EVALZ的输入端。
- 将输出引脚连接至EVAL-AD5755SDZ的J6连接器。
- 将±15 V电源连接至EVAL-AD5755SDZ的J5连接器。
- SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。注意:此时请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
测试
为ADP2300-EVALZ和EVAL-AD5755SDZ电源供电。
通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器,并启动评估软件。
一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送和接收来自EVAL-AD5755SDZ的数据。
有关EVAL-SDP-CB1Z的信息,请参阅 SDP用户指南。
有关测试设置以及如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅 CN-0198 用户指南。

图9. EVAL-AD5755SDZ板的照片