USB
什么是 USB
定义
通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)是一种标准端口,可将外部设备(如数码相机、扫描仪、键盘和鼠标)连接到计算机。
USB标准支持三种数据传输速率:低速(1.5 MBps)、全速(12 Mbps)和高速(480 MBps)。
USB OTG
USB On-The-Go (OTG)支持两个USB设备在没有个人计算机(PC)辅助的情况下直接相互通信。
对于已经支持USB的专用集成电路(ASIC)或微控制器控制的专用标准产品(ASSP),要实现USB OTG功能,通常需要使用USB转USB OTG转换器来提供VBUS控制和额外的信号。
USB OTG保留了标准USB主机/外设模型,即单个主机能够与多个USB外设通信。同时,OTG还引入了两用设备(DRD)的概念,能够以主机或外设两种身份运行。主机和外设可以根据需要交换身份。
USB-C
USB Type-C线缆和连接器规范简化了设备的互连和供电,日益成为首选的通用标准。
USB-C支持双向供电。主机可以为外设供电,外设也可以为主机供电。USB-C规范规定,设备在供电或受电之前,必须先通过协商来确定电源角色(供电方或用电方)。Type-C线缆两端的连接器完全相同,两端均可插入。而且,每个连接器的正反面都可插入,无需担心极性问题。
USB-C应用广泛,例如智能手机、平板、笔记本电脑、POS终端、数码相机、手提电脑、便携式打印机,在其他便携式医疗设备、工业设备和汽车设备中也有应用。
USB PD
USB功率传输(USB PD)规范支持更快和更灵活的功率传输。USB-C定义了物理连接器,USB PD则是一种充电协议。USB PD可以通过USB Type-C连接器提供高达240W的功率。
使用USB PD时,在电源通过USB线缆供电之前,电源(例如墙上适配器)和相连设备(例如手机)分别传递各自的功率容量和功率需求,从而以适当的电压和电流水平供电。由于存在多种电压和电流组合能够满足USB PD标准所支持的宽泛功率范围,因此对功率需求提出了新的挑战。
USB ICs
有了USB-C和USB PD技术之后,紧凑型电子设备现在可以使用单根双向线缆来传输数据、视频和供电。尽管USB-C和USB PD技术降低了终端用户管理电子设备的难度,但厂商为了符合协议,可能需要使用多个硬件、复杂的软件并开发定制固件。
适用于USB-C和USB PD设计的IC具备高集成度和灵活性,支持打造紧凑、高能效、满足双向数据和功率传输要求的电子设备。其中包括充电器、转换器、控制器,以及电源路径装置和保护器件。