概览

优势和特点

  • 板支持 ADPD7000 填充
  • 包含 6 个单独驱动的 LED:中心周围有 3 个绿色 LED 和 3 个封装 LED,每个 LED 包括 1 个红外 LED 和 1 个红色 LED
  • 4 个光电二极管输入通道:两个通道(具有单 PD),两个通道(具有双 PD)
  • 与 VSM 客户端评估软件配合使用,从而可以实现:
    • 时域绘图和记录
    • 选择支持的功能,包括 PPG、BIA、EDA 和 ECG
    • 使用各种支持的功能组合的实时数据显示

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADPD7000Z 演示套件的操作,它是 ADPD7000 的评估模块。

ADPD7000 是一款用于可穿戴生命体征监测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD7000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG)、人体阻抗分析 (BIA) 和皮电活动 (EDA)。

该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD7000Z 可以评估 AFE 特性,并验证基于 AFE 的系统设计。根据应用的需求,用户可以使用电缆连接或蓝牙连接,在 PC 与 EVAL-ADPD7000Z 演示套件之间建立通信。

本用户指南还介绍了 ADPD7000 的不同功能的配置示例。

有关 ADPD7000 的完整详细信息,请参阅 ADPD7000 数据手册,在使用 EVAL-ADPD7000Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

其余需要的设备

  • USB 转 Type-C 电缆
  • 3.7V 电池

软件

评估软件

EXE
124.91 M
VSM Client Setup (Rev. 1.3.0)
A Windows client solution of VSM products from ADI which can adjust PPG, ECG and BIOZ corresponding parameters, plot signals and optimize signals through some simple algorithms.
EXE
1.08 M
ADPD7000 SDK Setup (Rev. 1.1.3)
The ADPD7000 SDK library is a collection of APIs that provide a consistent interface to the Multimodal Sensor Front End Devices.