概览
优势和特点
- AD9986 的全功能评估板
- 带有分析、控制、评估 (ACE) 软件的 PC 控制软件。 由 HMC7044 管理套件和 FPGA 时钟提供板载时钟。
- 选择切换到外部直接时钟
产品详情
用户指南介绍了 AD9081-FMCA-EBZ、AD9082-FMCA-EBZ、AD9986-FMCB-EBZ 和 AD9988-FMCB-EBZ 评估板,它们提供操作各种模式和配置下的 AD9081、AD9082、AD9986、AD9988 、AD9207、AD9209 或 AD9177 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。这些评估板连接到 ADI公司的 ADS9-V2EBZ,以使用 ACE 软件进行评估。
该评估板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板连接。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。
ACE 软件允许用户在各种模式下设置 MxFE®,以捕获模数转换器
(ADC) 数据进行分析。DPGDownloaderLite 软件(包含在 ACE 安装中)生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。如需了解更多信息,请参阅 AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209 或 AD9177 数据手册和 UG-1578(套件用户指南),使用评估板时,必须同时参考用户指南。
使用入门
需要的其它硬件
- 基于 ADS9-V2EBZ FPGA 的数据采集板
- 模拟输入信号发生器
- 频谱分析仪(测量 DAC 输出) SMA 电缆 SMA 母头转母头适配器(可选)
- 以太网转 USB 适配器(可选)
- 带有 USB 端口和以太网端口的 PC Windows 7 或更新的操作系统
所需软件
- 分析、控制、评估 (ACE) 软件
- DPGDownloaderLite 软件(包含 ACE 安装)
- WinSCP(或类似的 Telnet 软件)
所需文件
- AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209 或 AD9177 数据手册
- ADS9-V2EBZ 用户指南
- ACE 软件文档
- 串行控制接口标准(修订版 1.0)
- AN-835,了解高速 ADC 测试和评估
文档
-
AD9988/AD9986 Schematic2023/11/29ZIP5 M
-
MxFE®の評価用ボードにヒートシンクを取り付ける方法2024/12/12
-
Unboxing & Setting Up the MxFE® Evaluation Board2024/12/12
-
Fan Assembly for the MxFE® Evaluation Board2024/12/12
-
MxFE®评估板风扇总成2024/12/12
-
MxFE®评估板开箱和设置2024/12/12
-
MxFE Evaluation Platform Demonstration Series2022/8/1专辑