设计要点 456: 利用一款价值1美元的模数转换器来对一个价值1000美元的传感器进行数字化处理

引言

LTC2450是一款采用2mm x 2mm DFN封装的16位、单端输入、ΔΣ ADC,不过,千万不要因为这款器件外形尺寸小和成本低就小瞧它。LTC2450拥有引人注目的DC规格,包括2LSB INL、2LSB偏移和一个0.01%的增益误差,从而使其成为诸多高端工业传感器以及多种数据采集、测量、控制和通用型电压监视应用的理想选择。

利用一款准确的ADC来对一个准确的传感器进行数字化处理

Setra Model 270是一款非常精准的气压传感器,经常在气像站和半导体制造过程中使用。600至1100毫巴的输入范围对应于一个0V至5V输出。尽管它具有很高的准确度,但并不需要借助一个昂贵的ADC来充分利用该传感器的性能。对于270所拥有的0.05%准确度而言,LTC2450的DC规格可谓绰绰有馀。图1示出了基本的连接,而图2则示出了上落楼梯时所发生的气压变化(在每一楼阶.上休息片刻)。在进行了2500次采样之后,传感器被放置在楼梯最下面的一级,并仅测量环境压力中的变化。该曲线图末端处的尖峰是由于门的开启和关闭所致。Setra 270必须被视作一个四端子器件,因为负输出的标称值比负激励电压高5V。图3示出了一个用于传感器激励的隔离型电源,而且,4.7μF电容器可避免开关噪声对测量产生影响。

16-Bit Barometric Pressure Measurement

图1:16位的气压测量

Stairway Pressure

图2:楼梯压力

24V Isolated Excitation Supply

图3 : 24V隔离型激励电源

不那么明显的特点

混合信号设计师常常试图通过对样本进行平均处理,以从一个ADC获得更高的分辨率。平均处理缩减了信号带宽,并改善了分辨率,但它消耗了处理资源,造成固件的复杂化,并要求必需采用一个快速ADC (即使应用有可能只需要一个低得多的数据速率)。而且,它并未改善准确度。LTC2450具有非常高的固有准确度,且拥有执行平均处理的能力。LTC2450的前端采样速率为3.9Msps,利用一个Sinc1数字滤波器将其抽取至每秒执行30次采样操作。该滤波器的有效带宽约为30Hz,这意味著30Hz至3.9MHz之间的噪声得到了极大的衰减。当与一个简单的单极点滤波器组合起来使用时,宽带噪声通常就不是-一个问题了。

LTC2450的一个突破性的特点是其采用了专有的调制器开关方案,与其他具有相似规格的ADC相比,该方案使平均输入电流减小了几个数量级。一般而言,由于流过电阻器的ADC平均输入电流的原因,RC滤波器会产生偏移和增益误差。LTC2450具有非常低的平均采样电流(仅50nA),因此,当采用一个Ik、0.1μF滤波器时,产生的误差将小于ILSB。该滤波器完全足以限制大多数用于驱动ADC的有源器件的宽带噪声,并防止来自调制器的采样电流“尖峰”对信号源产生不良的影响。

结论

很多制造商声称其精准ADC拥有高达32位的分辨率,而分辨率在8位至32位之间的可选ADC则是品种繁多(常常配有内容很费解的产品手册),因而让人感到无所适从,那么,诸如LTC2450等“中等速度、中等分辨率”器件的用武之地又在哪里呢?当您将采用4位半(40,000个读数)数字电压表来测试电路时,LTC2450就是非常合适的选择。在性能范围的另一端,LTC2450的经济性优于许多12位ADC。下一次您寻找ADC时,不妨考虑一下LTC2450。它可能恰好满足您的性能要求,而所占用的板级空间则“极小”, 这与其“极低”的价格(以千片批购价为每片1.15美元)十分“匹配”。

作者

mark-thoren-blue-background

Mark Thoren

Mark Thoren于2001年加入凌力尔特(现为ADI公司的一部分),担任应用工程师,负责精密数据转换器支持工作。在此期间,他曾担任与混合信号应用相关的多个职位,包括开发评估系统、培训、刊发技术资料,以及提供客户支持。Mark现在是ADI公司系统开发团队的一名系统工程师,负责开发参考设计和ADI大学计划。Mark拥有缅因大学奥罗诺分校颁发的农业机械工程学士学位和电子工程硕士学位。