为MAX16046 EEPROM可编程系统管理器增加自动重启功能
Abstract
MAX16046为EEPROM配置系统管理器,用于多电压供电系统的监测、排序、跟踪和裕量调节。在MAX16046外部增加一个小器件,即可按照微控制器或外部按键开关发出的控制指令重启系统。
MAX16046为EEPROM配置系统管理器,用于多电压供电系统的监测、排序、跟踪和裕量调节。内部集成模/数转换器(ADC)监测电源电压,数/模转换器(DAC)用于调整电源电压,可配置输出支持电源的排序与跟踪(上电和断电期间)。配置非易失EEPROM寄存器存储电源电压的上限和下限、设置时序和排序、存储关键的故障数据,以便读取这些数据跟踪系统失效条件。内部ADC测量每路电压输入,并将其与上限、下限数值进行比较。一旦监测到超出门限范围的电源电压,将立即触发报警信号,如果导致故障报警的电源电压源于关键供电通路,则将关闭所有输出电源。
如果选择闭锁故障模式,MAX16046将不会重新启动顺序上电过程,直到重新出发EN输入或将低电平有效的软件使能位重新复位为0。如果启用自动重试功能,器件在经过所配置的延迟时间后重新启动。
利用这一设计,可以根据微控制器或外部按键开关发出的指令自动重启系统。利用触发器和MAX16046的故障管理架构可以实现自动重启。图1所示电路中,MAX16054为通/断按键控制开关,输入带有去抖开关和锁存电路,可接受来自机械开关的嘈杂输入,经过工厂编程的延时后产生干净的闭锁数字输出。

图1. MAX16054可接受来自机械开关的噪杂输入,在工厂设定的固定延时后产生干净的数字输出。
该电路在MAX16046EVKIT上进行过测试,设置MON5欠压(UV)为关键故障(图2)。

详细图片(PDF, 600kB)
图2. MAX16046EVKIT设置表,GUI显示了MON5欠压被置为关键故障。
RESET引脚配置成高电平有效,发生故障时的操作设置为自动重试,延时1.6s (图3)。

详细图片(PDF, 1.3MB)
图3. MAX16046EVKIT的详细配置表,GUI显示RESET引脚配置成高电平有效。发生故障时的操作设置为自动重试,延时1.6s。
按键开关闭合时:
- MAX16054的/OUT触发为低电平,产生关键故障条件(图4)。
- 释放所有使能,由软件控制。
- RESET置高,清除故障条件。
- 经过1.6s延时后,系统重新启动。

图4. MAX16046EVKIT故障表,GUI显示了MON5故障条件在EEPROM内部的记录。
图5中,MON1和MON4保持高电平,因为它们在MOSFET输入端测试。每次按下按键重新启动后,必须清除MAX16046 EEPROM中的故障标志。

图5. MAX16046EVKIT GUI显示的数据记录表,列出了在MON5检测到故障,重新启动电源。