资源库
使用ADN8831 TEC控制器评估板
简介
ADN8831 是一款热电冷却器(TEC)控制器,能够以出色的温度控制分辨率、稳定性和较高的功效驱动中等功率的TEC(电流< 4 A)。ADN8831集成了两个高性能放大器,专用于温度检测和热环路补偿,允许直接连接至热敏电阻、电阻式温度检测器(RTD)或其他温度传感器。
本应用笔记可配合ADN8831数据手册一起使用,说明如何配置ADN8831-EVALZ评估板(4.0版),以及如何利用ADN8831开发真正的TEC控制电路。ADN8831数据手册提供了详细的技术规格、内部功能框图及应用设计准则。
本应用笔记的"评估板布局"部分提供了重要的布局设计准则。
评估板描述
ADN8831评估板提供了一个可配置的设计平台,可兼容各种TEC和热敏电阻。在评估板上,ADN8831利用两对采用H桥配置方式的互补MOSFET提供并控制双向TEC电流。
通过片上可调元件,评估板可针对温度设定点、温度设定点范围、TEC电流和/或电压限值以及PID补偿网络进行配置。温度设定点范围(出厂默认)电路经过优化能够与10 kΩ 负温度系数热敏电阻一起使用,也可以与其他类型的温度传感器一起使用。利用可调谐PID补偿网络能够实现控制电路和热负载之间的特性匹配,从而实现最快的响应速度和温度控制稳定性。如果TEMOUT电压处于TEMPSET设定点电压的±100 mV范围内,则绿色LED亮起。
功能框图
图1. ADN8831评估板功能框图
开始使用
图2所示的ADN8831-EVALZ的出厂默认设置为,在25°C的条件下与10 kΩ的热敏电阻一起使用时可提供大约2 A的双向TEC电流。
图2. 评估板的顶视图
出厂默认设置决定了图3所示的温度-电压转换器电路和PID电路的片上元件值。利用片上开关和电位计,图3中的电路可以调节为兼容电信领域使用的大多数TEC和热敏电阻。
图3. 温度和补偿网络电路
参见图3,请注意,TEMPOUT是指来自引脚4 (OUT1)的输出电压信号,TEMPSET则是施加于引脚5 (IN2P)的电压信号。本应用笔记中通篇都会用到这些术语。
开关和电位计
开关 | 功能 | 默认值 |
S1 | CD | 1 µF |
S2 | RD | 24.9 kΩ |
S3 | RI | 249 kΩ |
S4 | RP | 249 kΩ |
S5 | CI | 470 nF |
S6 | 待机/关断 | 上/上 |
开关S6,左侧:待机控制
开关S6(左侧旋钮)向下时,ADN8831处于待机模式。此旋钮向上时(默认状态),ADN8831离开待机模式。在待机模式下,除了ADN8831的 VREF和SYNCO输出之外的其他所有电路都处于断电状态
开关S6,右侧:关断控制
开关S6(右侧旋钮)向下时,ADN8831处于关断模式。此旋钮向上时(默认状态),ADN8831离开关断模式。关断模式下,ADN8831处于断电状态。
开关S1、S2、S3、S4和S5:最佳PID补偿网络的可调元件
开关S1、S2、S3、S4和S5针对图3所示的CD、RD、RI、RP和CI提供了PID网络元件可调性。将一个TEC连接至ADN8831-EVALZ之后,可能就会发生热振荡。为了抑制振荡、优化系统建立时间并精确地控制TEC温度,有必要进行PID网络元件调谐。
图4. 开关S1的位置
开关旋钮处于向上位置时,开关旋钮下方列出的值就是元件的增量。例如,开关S1决定了图3和图9中的CD值。开关S1的两个旋钮都向上,分别为4.7 μF和1 μF(注意,这两 个旋钮都设置到上面的位置)。此例中,CD的值为
4.7 µF + 1 µF = 5.7 µF
对于开关S1、S2、S3、S4和S5也同样。
片上电位计
ADN8831-EVALZ拥有以下片上电位计,可用于调节元件值(如图3所示)并配置冷却和加热模式下的TEC限流值。
表2显示了默认设置。
电位计 | 功能 | 默认值 |
R1 | 温度补偿网络 | 17.5 kΩ |
R2 | 温度补偿网络 | 7.5 kΩ |
R3 | 温度补偿网络 | 81.3 kΩ |
W1 | TEMPSET | 20 kΩ |
W2 | VLIM | 20 kΩ |
W3 | VILIMC, VILIMH | 20 kΩ |
W4 | VILIMC, VILIMH | 20 kΩ |
快速入门
按照图5和第1步到第6步的介绍,将电源、TEC模块及热敏电阻连接至ADN8831-EVALZ。
图5. ADN8831-EVALZ快速入门框图
- 检查片上开关是否已设置为默认状态。
- 将热敏电阻连接在标有 RTH 和AGND的电路板焊盘之间。
- 将热电冷却器的正端连接至TECP电路板焊盘,将负端连接至TECN。
- 检查片上电位计是否已设置为默认状态。
- 确保电源已切断,然后将其连接至电路板焊盘VDD和PGND将电源电压维持在3.0 V和5.5 V之间,以确保正常工作。
- 接通电源。
与温度相关的热敏电阻电压TEMPOUT锁定至编程设置的设定点电压TEMPSET。在数秒内会亮起一个绿色LED,表示已成功锁定温度。
配置设定点温度范围
表2中列出的电阻R1、R2和R3的默认值最适合10 kΩ、β = 3450(25条件下)的热敏电阻将TEC温度锁定在25。接下来的章节介绍如何针对不同的负温度系数(NTC)热敏电阻配置电位计。
热敏电阻值
确定三个热敏电阻的电阻值:RHIGH、 RMID和 RLOW。为此,请参见相应的热敏电阻数据手册中的热敏电阻R-T表。其依据是所需的TEC热控制分辨率和可控目标温度范围。
这些电阻值对应于高、中和低设定点温度(THIGH、 TMID和TLOW)。 {THIGH, TLOW} 是TEC系统可控设定点温度范围。
TMID为平均温度,在 THIGH 和 TLOW之间。 VTEMPOUT为TEMPOUT引脚上的输出电压。它取决于 RTH电 阻。 VTEMPOUT是 RTH、 R1、 R2和 R3函数,如下所示
在设计中,对应于热敏电阻的三种不同电阻值, VTEMPOUT 的值也各不相同:
此例中,VREF约等于2.5 V,是ADN8831的引脚8上的基准电压。
电阻值
为了在三种不同的设定点温度条件下实现所需的 VTEMPOUT 输出,请使用以下公式
例如,将高设定点温度设置为35°C、低设定点温度设置为15°C,这样中设定点温度为(35 + 15)/2 = 25°C。通过热敏电阻的R-T表可知,
注意,根据公式1和公式3可知
调节电位计R1、R2和R3
要调节片上电位计以获取合适的R1、R2和R3值,请切断电源,然后测量
-
TPR1和TPR123之间的电阻,并将电位计R1调节为R1
RI = 17.5 kΩ. -
TPR2和TPR123之间的电阻,并将电位计R2调节为R2
R2 = 7.5 kΩ. -
TPR3和TPR123之间的电阻,并将电位计R3调节为R3
R3 = 81.3 kΩ.
由于这些电位计连接至ADN8831内部的有效元件,如果内部元件产生明显的漏电现象,那么测得的结果会不准确。这些元件的导通电压约为0.8 V。
配置R1、R2和R3之后,第一个放大器的输出电压 VTEMPOUT如下
其中:
RTH 为设定点温度范围内的热敏电阻值。
VREF 为ADN8831的基准电压值,标称值为2.5 V。
设定点温度范围较窄时,例如< 20°C,热敏电阻温度和温度电压出电压 VTEMPOUT之间的关系几乎是线性的,误差小于0.15%。线性公式如下
其中:
THIGH 为温度上限(°C)。
TLOW 为温度下限(°C)。
TSET为设定点温度值(°C)。
公式1的第二部分为负时,
设置为 R1 = RMID and R2 = 0。
有些应用中,设定点温度不是一个范围,而是一个单点温度。这种情况下,将单点温度设置为中点温度 TMID,并设置THIGH = TMID + 5°C, TLOW = TMID − 5°C。与此同时,设置 R1 = RMID and R2 = 0。因为设定点温度是一个单点值,所以无需对VTEMPOUT 与温度响应曲线进行线性化处理。计算R3之后,检查第一级的增益是否在10和30之间。增益计算方式如下
如果增益过高,则扩大 THIGH 和TLOW之间的范围,反之则缩小此范围。
注意,TEMPOUT引脚上的下限不能为0 V。最小输出电压为50 mV。配置设定点温度范围,使下限中存在一些裕量。例如,对于35°C至15°C的温度范围,请使用14.5°C(比15°C 的限值低2%)作为下限。
配置设定点温度
VTEMPSET 电压对应于TEC设定点温度。使用电位计W1配置 VTEMPSET。有两种情况会使用公式4。第一种情况下,设定点温度是已知的。根据热敏电阻数据手册中的R-T表找到特定的RTH值,然后求解 VTEMPSET。对VTEMPSET 引脚施加VTEMPSET电压。
第二种情况下,TEMPOUT引脚上的电压是已知的。求解 RTH 公式,根据热敏电阻数据手册中的R-T表得出设定点温度。
其中:
RTH为设定点温度下的热敏电阻值。
VREF 为ADN8831的基准电压值,标称值为2.5 V。
另一种方法是假设温度和电压之间存在线性关系;这类似于针对TEMPOUT引脚介绍的线性关系。设定点温度范围较窄时,例如< 20°C,热敏电阻温度和温度电压VTEMPOUT之间的关系几乎是线性的,误差小于0.15%。可以通过温度和电压的上下限得出设定点温度。公式如下
其中:
THIGH为温度上限(°C)。
TLOW 为温度下限(°C)。
TSET 为设定点温度值(°C)。
设置输出电流限值
利用电位计W3和W4确定冷却和加热模式下的TEC电流限值。然后,根据公式5和公式6确定需要施加于ILIMC和ILIMH引脚的电平。
其中:
VILIMC为施加于ILIMC引脚的电压。
VILIMH为施加于ILIMH引脚的电压。
ITCMAX 为冷却模式的最大TEC电流。
ITHMAX 为加热模式的最大TEC电流。
RS 为电流检测电阻的电阻值。图9中,
RS = 0.02 Ω.
VREF 为基准电压。使用ADN8831时,
VREF = 2.5 V。
例如,分别将 ITCMAX 和 ITHMAX设置为2 A和1.5 A,根据以下公 式计算:
测量引脚1 (ILIMC)上的电压时,转动电位计W3;将此值设置为2.25 V。测量引脚32 (ILIMH)上的电压时,转动W4;将此值设置为0.5 V。
设置输出电压限值
为了保护TEC免于过驱,需要调节W2,以便设置VLIM电压。通过设置引脚31 (VLIM)上的电压,可以限制对TEC施加的最大电压。这种电压为
其中:
VVLIM 为VLIM引脚上设置的电压。
VTMAX 为TEC两端的最大电压。
例如,要将最大TEC电压设置为4 V,请使用以下公式:
监控TEC电压
通过测量来自引脚30 (VTEC)的电压 VTEC, 可以实时监控 TEC两端的电压 VVTEC。
其中:
VTEC 为TEC两端的电压。
VLFB 为LFB引脚上测得的电压。
VSFB 为SFB引脚上测得的电压。
VVTEC为VTEC引脚上测得的电压。
VREF为基准电压。使用ADN8831时,
VREF = 2.5 V。
另外,测量LFB和SFB引脚之间的电压差也可以得到TEC两端的电压 (VTEC)。通常,LFB引脚连接至TEC的正端,SFB引脚连接至TEC的负端。TEC电压的定义是TEC正端和负 端之间的电压差。
VTEC 可以为正,也可为负。VTEC 为正时,TEC处于冷却模 式。VTEC为负时,TEC处于加热模式。
ADN8831设置为待机模式时,知道TEC两端的电压会很有用。此电压称为塞贝克电压,由两个TEC极板之间的温度差产生。这种测量有助于针对高端系统确定TEC的状况和/或TEC工作状态
监控TEC电流
通过测量ITEC引脚(引脚29)上的电压VITEC,可以实时监控TEC电流。要根电压VITEC引脚电压计算TEC电流,请使用以下公式:
其中:
ITEC 为TEC电流;定义为通过TEC正端(TECP)流入并通过
TEC负端(TECN)流出的电流。
RS 为电流检测电阻的值,在评估板上设置为0.02 Ω。
温度补偿
温度稳定性和建立时间取决于控制环路增益和带宽。这包括ADN8831的增益和TEC/热敏电阻反馈。为实现最高的直流精度,控制环路使用比例式积分微分(PID)补偿网络。因 为每个TEC的热负载会有很大的差别,所以评估板上提供了可调谐补偿网络。
要调谐PID补偿网络,请向LP2焊盘施加一个低频方波,然后利用示波器监控OUT2测试点。
图6. 可调谐补偿网络
在此之前,将一个TEC连接至评估板的TECP和TECN焊盘,然后将连接至TEC的热敏电阻连接至评估板的RTH和AGND焊盘。低频方波等同于向TEMPSET发送一个阶跃函数。除了方波之外,还有一种方法是使用一对镊子将LP2焊盘与AGND测试点短接。观察OUT2上的波形,确定补 偿网络是否与热负载匹配。OUT2上的理想响应是尽可能最短的上升时间和建立时间,而且很少有或没有过冲。执行下列步骤以调谐网络:
- 将CI设置为1 μF、RI和RP设置为249 kΩ、RD设置为100 kΩ、CD设置为470 nF。确保环路稳定。如果不稳定,则提高CI并降低RP。它具有增加环路时间常数的效果,允许其变得稳定。这种增加时间常数的效果会导致补偿网络的响应速度变慢。
- 补偿环路稳定时,可以调节网络中的元件值,从而缩短整体环路响应时间。其实现方法是慢慢降低CI、提高RP、降低RD、提高CD并降低RI。通过这些调节,让引脚OUT2上的输出在很少有或没有过冲的情况下实现很短的上升和下降时间。在快速响应至关重要的应用中,允许少量的过冲(10%至20%)。
- 将补偿网络调谐至令人满意的值后,建议用将来的系统中要用的分立式元件更换可调谐补偿网络元件,然后重复测试。焊接分立式元件后,将所有开关调至下方位置,从而关闭可调谐补偿网络元件。
- 补偿网络中使用的电容应该为X7R材料的多层陶瓷电容。这类电容可在温度和偏置漂移情况下维持稳定的电容值。X7R类型的电容还具备极低的漏电流和低噪声特性。
设定点温度变化1°C的情况下,蝴蝶封装式激光的典型建立时间性能大约为0.2秒至1秒;对1 W至3 W的大质量激光头而言,建立时间约为5秒至20秒。有关温度补偿网络的更多详情,请参见ADN8831数据手册。
调节PWM开关频率
ADN8831评估板默认设置为1 MHz的自由振荡PWM时钟频率。要修改 RFREQ,请调节PWM开关频率(见图7)。降低PWM开关频率可以提高系统功效,但需要使用物理尺寸较大的LC滤波器电感和电容。
对于电信应用,建议的开关频率设置(默认值)为1 MHz。然而,对于效率至关重要的应用,可以选择500 kHz的时钟频率。
fSWITCH | RFREQ |
250 kHz | 484 kΩ |
500 kHz | 249 kΩ |
750 kHz | 168 kΩ |
1 MHz | 118 kΩ |
图7. 开关频率
多单元评估
TADN8831可以驱动一个TEC,在多单元配置情况下则可驱动多个TEC。ADN8831数据手册中提供了有关连接多个器件的详情。通过评估板中心的PHASE、SYNCO和SYNCIN焊盘可以接触到用于同步和相位分配的连接引脚。
如果系统噪声很大,则将从机的1 MΩ电阻更改为比针对主机ADN8831建议的118 kΩ高出15%,也就是136 kΩ。有关详情,请联系ADI公司当地代理商。
图8. 多单元配置
评估板布局
图10至图13显示了ADN8831评估板的布局。
设计ADN8831评估板布局时记住七大准则会很有帮助。此处列出的产品型号,请参见图9。
- 从PVDD到PGND的去耦电容和PWM LC输出滤波器电容的接地端子必须连接在一起,以便降低供电轨纹波。使用PCB走线或接地层(具有较长的电流路径)连接这两个元件可能会产生(而不是降低)供电轨纹波(电源电压波动)。
- PWM MOSFET的两个源极端子必须直接连接或通过一根粗的走线(>1 mm)连接至电源去耦电容的端子(C16和C19)。
-
ADN8831-EVALZ采用4层PCB布局。使用4层PCB时,请注意以下几点建议。
- 将一个内部层用作接地层,另一个内部层用于信号走线。将顶层和底层用作ADN8831 IC、输出滤波器电感和输出MOSFET(线性端和PWM端)的散热器。
- 避免在接地层传导较大的电流。
- 对关键信号路径始终以差分形式使用PCB走线。例如,利用R2引脚1走线对模拟地采用专门的并行走线;两根都用于连接热敏电阻的两个端子。这样可以确保热敏电阻走线上耦合的任意干扰均可相互抵消。
- 由于整流器的作用,低频温度控制电路容易因高频干扰而出现性能下降。这种影响是指高频信号干扰低频电路时产生的现象;干扰信号会整流或耦合为直流或频率较 低的信号,从而影响电路的运行。无法避免高频干扰时,请在热敏电阻两端连接一个最多100 nF的小型电容,安装到控制器附近,以便对高频干扰信号进行去耦操作。
- 确保电源去耦电容的总值>40 μF。建议使用X5R或X7R型SMT多层陶瓷电容。这类电容在不同温度下的电容值都很稳定,而且拥有非常低的等效串联电阻(ESR)。
- AVDD和PVDD之间的电阻值为1 Ω至10 Ω。
- 仔细地设计AGND和PGND,在PCB上电流密度最低的位置连接两个接地点。
- 由于ADN8831和MOSFET会消耗大量的电流,因此会很快聚积热量。为了实现稳定的元件性能,设计时采用金属散热器可以缓解元件散热问题,尤其是在PWM MOSFET端。设计布局时,在元件之间留出足够的空间是一种不错的做法。为确保散热器设计妥当,请联系 ADI公司,以便在制造PCB之前为您提供布局设计审核支持。
评估板原理图和PCB布局图
图9显示了ADN8831评估板(4.0版)的原理图。注意,此原理图中显示为引脚33的THPAD是指芯片集下方裸露的散热焊盘。将THPAD连接至AGND,以便散热。
图9. ADN8831评估板原理图
图10. 顶层丝印
图11. 中层1布局
图12. 中层2布局
图13. 底层布局
物料清单
数量 | 标识 | 说明 | 制造厂商 | 产品型号 |
1 | R14 | 1 Ω 0603电阻 | Yageo | RC0603FR-071RL |
1 | L1 | 1.5 µH 3A, 0.2 mm × 6.2 mm × 2 mm | Toko | #A918CY-1R5M=P3 |
2 | R11, R12 | 1 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF1001V |
2 | RI5, RP5 | 1 mΩ电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF1004V |
1 | C5 | 1 nF 0603 X7R 50 V陶瓷电容 | Kemet | C0603C102J5RACTU |
3 | C8, CD2, CI5 | 1 µF 0603 X5R 6.3 V陶瓷电容 | Murata | GRM188R61C105KA93D |
1 | CD3 | 2.2 µF 0603 X5R 6.3 V陶瓷电容 | Murata | GRM188R60J225KE19D |
1 | CD10 | 4.7 nF 0603 X7R 50 V陶瓷电容 | Yageo | CC0603KRX7R9BB472 |
1 | CD4 | 4.7 µF 0603 X5R 6.3 V陶瓷电容 | T-Y | JMK107BJ475KA-T |
1 | R13 | 4.75 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF4751V |
1 | R1B | 10 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF1002V |
1 | CF | 10 nF 0805 X7R 50 V陶瓷电容 | Murata | GRM216R71H103K |
7 | C14, C15, C16, C17, C18, C19, CD5 | 10 µF 0603 X5R 6.3 V陶瓷电容 | Murata | GRM188R60J106ME47D |
1 | RD1 | 12.4 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF1242V |
3 | R4, R5, R6 | 20 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3GEYJ203V |
6 | TPR1, TPR2, W1, W2, W3, W4 | 20 kΩ多匝调节电位计 | Murata | PVG5A203C01R00 |
1 | RS | 20 mΩ 0805电阻 | Vishay | WSL0805R0200FEA18 |
1 | RD2 | 24.9 kΩ 0603电阻 | SUSUMU | RR0816P-2492-D-39C |
1 | C11 | 47 nF 0603 X7R 16 V陶瓷电容 | Panasonic | ECJ-1VB1C473K |
1 | RD3 | 49.9 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF4992V |
2 | RI1, RP1 | 61.9 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF6192V |
2 | R10, RD4 | 100 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF1003V |
6 | C1, C2, C3, C4, CI2, C13 | 100 nF 0603 X7R 10 V陶瓷电容 | Kemet | C0603C104K8RACTU |
1 | C9 | 100 pF 0603陶瓷电容 | Yageo | CC0603JRNP09BN101 |
3 | R9, RI2, RP2 | 124 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF1243V |
1 | R8 | 200 Ω 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF2000V |
1 | RD5 | 200 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF2003V |
1 | TPR3 | 200 kΩ多匝调节电位计 | Murata | PVG5A204C01R00 |
1 | CI3 | 220 nF 0603 X5R 10 V陶瓷电容 | Murata | GRM188R71A224KA01D |
2 | RI3, RP3 | 249 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF2493V |
2 | CD1, CI4 | 470 nF 0603 X5R 6.3 V陶瓷电容 | Murata | RM188R71E474KA12D |
3 | R7, RI4, RP4 | 499 kΩ 0603电阻 | Panasonic | ERJ-3EKF4993V |
1 | U1 | TEC 控制器 | Analog Devices | ADN8831ACPZ |
2 | Q1, Q2 | 双N/P沟道MOSFET | Fairchild | FDS8960C |
1 | D1 | LED SMT(绿色) | OSRAM | LG T67K-H2K1-24-Z |
1 | S6 | 开关,2PST | C&K | SDA02H1SBD |
5 | S1, S2, S3, S4, S5 | 开关,5PST | C&K | SDA05H1SBDA |