利用IAR编译器分配MAXQ®微控制器上的闪存和SRAM存储器
Abstract
通过调用读、写程序存储器,MAXQ器件提供特殊的固定用途ROM函数。然而,在MAXQ微控制器上无法直接存取储存在程序存储器中的数据。固定用途ROM函数起始地址集成在IAR Embedded Workbench®,以存取储存的数据。本应用笔记介绍如何利用IAR嵌入式工作台工具分配和存取MAXQ微控制器上的闪存和SRAM存储器。
引言
MAXQ架构是一种基于标准Harvard结构、功能强大的单周期RISC微控制器,程序和数据存储总线相互独立。这种组织形式要求每个存储器具有专用总线(图1),所以可同时读取指令和操作数。由于不存在单条数据总线的冲突问题,MAXQ指令的执行时间仅需要单个周期。
图1. Harvard结构
每个MAXQ器件采用以下存储器类型:
- 闪存
- SRAM
- 固定用途ROM
MAXQ器件也可从闪存、固定用途ROM或SRAM执行程序代码。从某个存储器段执行程序代码时,其它两个存储器段可作为数据存储器(更多详细信息,请参阅从闪存执行程序和执行固定用途ROM函数部分)。这是因为程序和数据存储器总线不能同时存取同一存储器段。
有人可能认为采用Harvard结构的MAXQ微控制器也不能在非易失闪存中储存数据。然而,MAXQ器件内嵌固定用途ROM函数,允许读、写非易失闪存数据。
从闪存执行程序
MAXQ器件中,从闪存执行应用程序时,数据存储器为SRAM (读和写)和固定用途ROM (只读)。从闪存执行代码时,数据存储器映射请参见表1,存储器映射参见图2。
- SRAM数据存储器在存储器映射中位于地址0x0000至0x07FF (字节寻址模式下)或地址0x0000至0x03FF (字寻址模式下)。
- 固定用途ROM在存储器映射中位于地址0x8000至0x9FFFh (字节模式)或地址0x8000至0x8FFF (字寻址模式下)。
Addressing Mode | SRAM | Utility ROM | ||
Start Address | End Address | Start Address | End Address | |
Byte Mode | 0x0000 | 0x07FF | 0x8000 | 0x9FFF |
Word Mode | 0x0000 | 0x03FF | 0x8000 | 0x8FFF |
图2. 从闪存执行应用代码时的存储器映射
执行固定用途ROM函数
执行固定用途ROM函数时,数据存储器为SRAM (读和写)和闪存(读和写)。从闪存执行应用程序且变量或数据对象位于闪存时,可通过固定用途ROM函数读或写这些变量或数据对象。通过跳转至执行固定用途ROM函数,即可将闪存作为数据进行存取。从固定用途ROM执行代码时,数据存储器映射请参见表2,存储器映射参见图3。
- SRAM数据存储器在存储器映射中位于地址0x0000至0x07FF (字节寻址模式下)或地址0x0000至0x03FF (字寻址模式下)。
- 字节寻址模式下,CDA0 = 0时,闪存的低半部分在存储器映射中位于地址0x8000至0xFFFFh;CDA0 = 1时,闪存的高半部分在存储器映射中位于地址0x8000至0xFFFFh。字寻址模式下,闪存在存储器映射中位于地址0x8000至0xFFFF。
Addressing Mode | SRAM | Flash Memory |
Flash Memory |
Flash Memory | ||||
Start Address | End Address | Start Address | End Address | Start Address | End Address | Start Address | End Address | |
Byte Mode | 0x0000 | 0x07FF | 0x8000 | 0xFFFF | 0x8000 | 0xFFFF | — | — |
Word Mode | 0x0000 | 0x03FF | — | — | — | — | 0x8000 | 0xFFFF |
图3. 执行固定用途ROM函数时的存储器映射
闪存和SRAM中的存储器分配
IAR嵌入式工作台IDE用于编程基于MAXQ核的微控制器。IAR™ C编译器(用于MAXQ微控制器)提供用于定义闪存或SRAM位置中数据对象或变量的选项。编译器具有特殊关键词pragma location和pragma required;通过使用关键词,可将存储器分配给绝对地址的数据对象或变量。必须用IAR关键词__no_init或const (标准C关键词)声明这些变量或数据对象。请参见下文中__no_init、const、pragma location和pragma required的关键词说明。
关键词说明
pragma location
#pragma location用于定义绝对地址的单个全局或静态变量或数据对象。变量或数据对象必须声明为__no_init或const。这对于必须位于固定地址的个体数据对象非常有用,例如变量、带有外部或内部接口的数据对象或增加的硬件表项。
pragma required
#pragma required确保链接输出中包括某个符号所需的另一个符号。该指令必须放在紧邻第二个符号的前边。如果符号在应用中不可见,使用该指令。例如,如果仅通过某个变量所在的段对其进行间接引用,必须使用#pragma required。
__no_init
正常情况下,应用程序启动时,IAR运行时环境将全部全局和静态变量初始化为0。IAR C编译器支持声明不初始化的变量,使用__no_init类型限定符。声明为__no_init的变量在启动时被禁止。不可能为__no_init对象赋予初始值。
例如:__no_init char MaximChar @ 0x0200;
本例中,声明为__no_init的变量被放在默认数据存储器(SRAM)的一个绝对地址。
const
const关键词意味着对象为只读。这类限定符用于表示直接或通过指针存取的数据对象,不可写。当const随关键词#pragma location和#pragma required一起使用时,IAR分配#pragma location定义的位置的存储器。这对于配置从外部接口进行存取的参数非常有用。这样的闪存数据只能由固定用途ROM函数读或写。
IAR默认存储器模型中,不可存取绝对地址的常量。利用选项Place constants in CODE (在IAR Project Option
General Option
Target window)使其可存取,如图4所示。
图4. IAR项目选项窗口
例1
const int FLASH_DATA0;
//FLASH_DATA0 is initialized to 0x0000 and linker will allocate memory address.
例2
#pragma location = 0xA000
const int FLASH_DATA1 = 0x1234;
#pragma required = FLASH_DATA1
本例中,存储器分配为闪存地址0xA000,初始化为0x1234。
例3
#pragma location = 0xA002
__no_init const int FLASH_DATA2 //Memory is allocated at the address 0xA002 (byte address)
#pragma required = FLASH_DATA2
本例中,存储器分配为闪存地址0xA002,不初始化。
上例中,有三个声明为常量的对象,第一个初始化为0,第二个初始化为规定值,第三个不初始化。全部三个变量均在闪存中。
关键词举例
例1
下例中,FLASH_CONFIG为FlashMemoryMap结构变量。利用关键词#pragma location和#pragma required显式定义该结构变量的开始地址为“CONFIG_FLASH” (0xEE00)。
//Structure for Memory Map typedef struct { unsigned char SYSTEM_CONFIG; //Address 0x00 unsigned char TEMP_CONFIG; //Address 0x01 unsigned char SLAVE_ADDR_A0; //Address 0x02 unsigned char NULL_A0_3; //Address 0x03 signed int INTERNAL_TEMP_THRES; //Address 0x04-5 signed int EXTERNAL_TEMP_THRES; //Address 0x06-7 signed int DS75_TEMP_THRES; //Address 0x08-9 }FlashMemoryMap; #define CONFIG_FLASH = 0xEE00 //Flash Address #pragma location = CONFIG_FLASH const FlashMemoryMap FLASH_CONFIG = //Initialize data objects variable { 0x00, // SYSTEM_CONFIG 0xFE, // TEMP_CONFIG 0xA0, // SLAVE_ADDR_A0 0x00, // NULL_A0_3 0x3200, // INTERNAL_TEMP_THRES 0x4200, // EXTERNAL_TEMP_THRES 0x5200 // DS75_TEMP_THRES }; #pragma required = FLASH_CONFIG
为了在IAR嵌入式工作台IDE中查看存储器分配和初始化,进入View Memory。在显示的编辑框中,在Go to框中键入0xEE00,然后从下拉框中选择Code,如图5所示。
图5. 存储器分配
例2
下例中,在地址0x0116创建DATA SRAMMemoryMap结构变量(DATA_MONITOR),该变量将被初始化(使用__no_init类型限定符)。
typedef struct { //Read Only signed int INTERNAL_TEMP; //Address = OFFSET + 0x00-1 signed int EXTERNAL_TEMP; //Address = OFFSET + 0x02-3 signed int DS75_TEMP; //Address = OFFSET + 0x04-5 signed int VOLTAGE0; //Address = OFFSET + 0x06-7 signed int VOLTAGE1; //Address = OFFSET + 0x08-9 }SRAMMemoryMap; #define CONFIG_SRAM 0x0116 //SRAM Address 0x0116 #pragma location = CONFIG_SRAM __no_init SRAMMemoryMap DATA_MONITOR; #pragma required = DATA_MONITOR
在IAR中调试时,为了查看该结构变量的内容,选择变量,点击右键,然后选择Add to Watch选项,参见图6。
图6. IAR查看窗口
在Intel® HEX文件中查看分配的存储器
可在IAR嵌入式工作台生成的Intel HEX文件中查看在代码存储器中为数据对象分配的存储器。请参见图7中的高亮部分。本例中,为数据对象分配的存储器为闪存中0xEE00至0xEE15。
图7. 释放模式下IAR生成的HEX文件
示例代码
提供的示例代码中包含演示如何在闪存和SRAM中为变量分配存储器的文件,并演示如何读、写闪存中的变量。提供的文件有:
- main.c演示读、写闪存。
- memory.h演示在闪存和SRAM中创建数据对象及初始化。该文件使用__no_init、const、pragma location和pragma required关键词。
- flash-c.zip包括闪存读、写函数(C函数)。这些函数调用assembly.asm文件中定义的汇编函数。
- flash-h.zip说明闪存读、写函数原型。这些函数在flash.c和assembly.asm中定义。
- assembly.asm具有各种读、写闪存的汇编函数。全部函数提供固定用途ROM函数调用。