在《模拟对话》2017年12月文章中介绍SMU ADALM1000之后,我们希望继续进行一些小的基本测量。如需参阅之前的ADALM1000文章,请点击此处。

目标:
本实验活动的目标是通过获取RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应来研究分析无源滤波器的特性。
背景:
无源滤波器由电阻、电容和电感等无源元件组成,,但不包括运算放大器、晶体管等放大器元件。因为没有信号增益,无源滤波器的输出电平总是小于输入。
电容和电感的阻抗与频率相关。电感阻抗与频率成正比,电容阻抗与频率成反比。可利用这些特性来选择或抑制输入信号的某些频率。这种对频率的选择和抑制称为滤波,执行滤波的电路称为滤波器。
如果滤波器通过高频并抑制低频,则它是高通滤波器。反之,如果它通过低频并抑制高频,则它是低通滤波器。与大多数事物一样,滤波器不可能很完美。它们不可能绝对通过某些频率并绝对抑制其他频率。如果信号输出幅度(电压幅度)在最大幅度的70%或1/√2范围内,则认为通过该频率,否则为抑制该频率。70%幅度处的频率称为截止频率、滚降频率或半功率频率。

在低频时,与电阻R的阻值相比,电容阻抗非常大。这意味着电容两端的电压电位Vo将远远大于电阻两端的电压降。在高频时则正好相反,由于电容阻抗值的变化,Vo 很小而VR1 很大。
RC滤波器的截止频率:


在低频时,与电阻R的阻值相比,电感阻抗非常小。这意味着电感两端的电压电势Vo将远远小于电阻两端的电压降。在高频时则正好相反,由于电感阻抗值的变化,Vo 变得很大而VR1 变得很小。
RL滤波器的截止频率:

频率响应:滤波器输出电压幅度与频率成函数关系的曲线图。它通常用于表征滤波器的正常工作频率范围。

材料:
- ADALM1000 硬件模块
- 电阻 (1 kΩ)
- 电容 (1 μF)
- 电感 (20 mH)
步骤:
- RC低通滤波器:
图5.RC电路试验板连接。 - 在无焊试验板上搭建如图2所示的RC电路,使用的元件为 R1 = 1 kΩ, C1 = 1 μF.
- 将 Channel A AWGMin值设为0.5 V,Max值设为4.5V,从而生成一个峰峰值为4 V,中心为2.5 V的正弦波,作为输入电压施加于电路。在AWG A Mode下拉菜单中选择SVMI模式。在AWG A Shape下拉菜单中选择正弦波。在AWG B Mode下拉菜单中选择高阻抗模式。
- 在ALICE 曲线下拉菜单中选择显示CA-V和CB-V。在触发器下拉菜单中选择CA-V和自动电平。将迟缓设为2(ms)。调节时间基准,直到显示屏方格上大约可显示两个周期的正弦波信号。在Meas CA下拉菜单中选择CA-V下的峰峰值,并对CB执行同样操作。同样,在Meas CA菜单中选择A-B相位。
- 从50 Hz低频开始,在示波器屏幕上测量输出电压CB-V的峰峰值。它应当与通道A的输出相同。小幅逐步增加通道A的频率,直到通道B的峰峰值电压大约为通道A的峰峰值电压的0.7倍。计算70% V p-p的值并在示波器上获得达到这一电压值时的频率。这样就得到了构建的RC低通滤波器的截止(滚降)频率。
- RL高通滤波器
图6.RL电路试验板连接。 - 在无焊试验板上搭建如图3所示的RL电路,使用的元件为 R1 = 1 kΩ, L = 20 mH.
- 重复A中的步骤2和3,获得示波器输出。
- 从20 kHz高频开始,在示波器屏幕上测量输出电压CB-V的峰峰值。它应当与通道A的输出相同。小幅逐步降低通道A的频率,直到通道B的峰峰值电压大约为通道A的峰峰值电压的0.7倍。计算70% V p-p的值并在示波器上获得达到这一电压值时的频率。这样就得到了构建的RL高通滤波器的截止(滚降)频率。
问题:
使用公式1和公式2计算RC低通和RL高通滤波器的截止频率。将计算所得的理论值与实验测量值进行比较,并对任何可能的差异做出合理的解释。
附录:
使用其他元件值
在指定值不易获得的情况下,可以用其他元件值代替。元件的电抗(XC或XL)随频率而变化。例如,若使用4.7 mH电感,而不是要求的47 mH电感,那么只需将测试频率从250 Hz提高到2.5 kHz即可。用1.0μF电容替换指定的10.0μF电容时也是如此。
使用RLC阻抗计工具
ALICE Desktop(桌面工具)包括一个阻抗分析仪/RLC仪,可用于测量串联电阻(R)和电抗(X)。作为本实验活动的一部分,使用此工具测量元件R、L和C以确认测试结果可能是有益的。

注释:
与所有ALM实验室一样,当涉及与ALM1000连接器的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I/O连接器的连接。模拟I/O通道引脚被称为CA和CB。当配置为驱动电压/测量电流时,添加-V,例如CA-V;当配置为驱动电流/测量电压时,添加-I,例如CA-I。当通道配置为高阻态模式以仅测量电压时,添加-H,例如CA-H。
示波器迹线同样按照通道和电压/电流来指称,例如:CA-V和CB-V指电压波形,CA-I和CB-I指电流波形。
对于本文示例,我们使用的是ALICE 1.1版软件。
文件:alice-desktop-1.1-setup.zip。请点击 此处下载。
ALICE桌面软件提供如下功能:
- ALICE桌面软件提供如下功能:
- ► 双通道任意波形发生器(AWG)控制。
- ► X和Y显示,用于绘制捕捉的电压/电流与电压/电流数据,以及电压波形直方图。
- ► 双通道频谱分析仪,用于频域显示和电压波形分析。
- ► 波特图绘图仪和内置扫描发生器的网络分析仪。
- ► 阻抗分析仪,用于分析复杂RLC网络,以及用作RLC仪和矢量电压表。
- ► 一个直流欧姆表相对于已知外部电阻或已知内部50 Ω电阻测量未知电阻。
- ► 使用ADALP2000模拟器件套件中的AD584精密2.5 V基准电压源进行电路板自校准。
- ALICE M1K 电压表。
- ALICE M1K 表源。
- ALICE M1K 桌面工具。
欲了解更多信息,请点击此处。
注:需要将ADALM1000连接到你的PC才能使用该软件。