学子专区—ADALM2000实验:集成驻极体麦克风的音频放大器

目标

本次实验旨在设计和构建一款音频放大器,该放大器从驻极体麦克风获取小输出电压并将其放大,以便驱动小型扬声器。

背景知识

驻极体麦克风是一种电容式麦克风,其电容器极板上始终存在一定量的电荷,因而无需传统电容式麦克风中用于偏置电容器的外部幻象电源。然而,大多数商用驻极体麦克风都会集成前置放大器(通常是开漏FET电路),因此只需低压小电源。

我们可以使用晶体管来设计简单的音频放大器,无论是否有负反馈。不过,负反馈能够非常有效地改善失真性能。在本实验中,我们设计构建了一个交流耦合的同相运算放大器,期望电压增益为10,输出端有一个环内射极跟随器,并且与扬声器进行交流耦合。运算放大器可提供电压增益,射极跟随器则充当缓冲区,提供驱动扬声器所需的电流。将射极跟随器放置在反馈回路内有助于提高其整体性能。

放大器设计

驻极体麦克风包括一个开漏FET前置放大器,需要在其输出端和5 V电源之间连接一个阻值为680 Ω至2.2 kΩ的漏极电阻RD,如图1所示。在此设计中,漏极电阻设置为2.2 kΩ,采用5.0 V电源时,漏极电压约为4.5 V。

Figure 1. An electret microphone output stage.
图1.驻极体麦克风输出级。

我们的设计目标是将标称400 mV p-p信号驱动至8 Ω扬声器,随后以地为基准进行交流耦合,需要约±25 mA的电流。该放大器设计采用5 V单电源供电。因此,运算放大器直流电平偏置到2.5 V的中间电源电压,并且输入、输出和反馈信号均会进行交流耦合。通过对输入信号进行交流耦合,麦克风输出的直流电平就会与放大器输入的直流电平不同。对于电路的运算放大器部分,可使用 ADALP2000 套件中提供的 OP484 四通道运算放大器,对于电路的射极跟随器部分,则可以使用套件中包含的2N3904 NPN晶体管。

Figure 2. An overall amplifier schematic diagram.
图2.放大器整体原理图。

材料

  • ADALM2000 主动学习模块
  • 无焊试验板
  • 跳线
  • 一个OP484轨到轨放大器
  • 一个驻极体麦克风
  • 一个2N3904 NPN晶体管
  • 一个8 Ω扬声器
  • 一个47 Ω电阻
  • 一个68 Ω电阻
  • 一个100 Ω电阻
  • 一个1 kΩ电阻
  • 一个2.2 kΩ电阻
  • 1个20 kΩ电阻
  • 一个4.7 μF电容
  • 一个47 μF电容
  • 一个220 μF电容

硬件设置

在无焊试验板上构建图3所示的电路。

Figure 3. An audio amplifier with an electret microphone schematic diagram.
图3.集成驻极体麦克风的音频放大器原理图。

若想检查放大器的功能,可以从电路中拆下麦克风和扬声器,然后使用示波器工具进行检查。因此,试验板连接如图5所示。


程序步骤

若要检查放大器增益,请按照图5所示构建设置。打开Scopy并将正电源设置为5 V。将信号发生器通道1设置为正弦波形,幅度峰峰值为50 mV,频率为200 Hz,偏移为2.5 V。尝试增加正弦波的幅度,直到观察到削波。在示波器中,监测通道1上的输入信号和通道2上的放大器输出信号。将垂直分辨率设置为100 mV/div,位置设置为–2.5 V,这样就能在示波器窗口中看到信号,如图6所示。

Figure 4. An audio amplifier with electret microphone breadboard connections.
图4.集成驻极体麦克风的音频放大器试验板连接。
Figure 5. Audio amplifier oscilloscope breadboard connections.
图5.音频放大器示波器试验板连接。
Figure 6. Amplifier input and output waveforms.
图6.放大器输入和输出波形。

将驻极体麦克风和扬声器连接到电路中,如图4所示。将扬声器直接移到麦克风前面,直到出现声音反馈。

问题:

  1. 为什么正弦波的幅度增加时会发生削波?
  2. 为什么扬声器和麦克风彼此靠近时会出现声音反馈?

您可以在 学子专区论坛 上找到问题答案。

作者

Andreea Pop

Andreea Pop

Andreea Pop自2019年起担任ADI公司的系统设计/架构工程师。她毕业于克卢日-纳波卡理工大学,获电子与通信学士学位和集成电路与系统硕士学位。

Antoniu Miclaus

Antoniu Miclaus

Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。