随着电子专业学生和爱好者们升级自己的硬件系统,他们逐渐开始接触信号发生器、示波器、逻辑分析仪等仪器设备。这些独立的仪器可能要花费很多钱(通常数百美元,甚至数千美元),并需要很大的空间来使用和摆放。
这时, ADALM2000 就有了用武之地。它是一款通过USB供电的信 号激励测量单元,经济实惠,扩展了 ADALM1000主动学习模块 的功能(有关ADALM1000的更多信息和应用,可查看我们之前 的学子专区 文章)。

ADALM2000主动学习模块的设计考虑到了各种水平、不同背景的学生和电子爱好者们,易于上手的设计保证了使用者既可以在教师的辅导下学习,也可以自学。小巧的模块可以助你探索数十兆赫兹范围的信号与系统的世界,也为攻读科学、技术或工程学位打下基础,而无需花费巨资购买庞大的传统实验装备。

该模块包含了采样率为100 MSPS的12位ADC和150 MSPS的12位DAC,能让小巧的口袋仪器发挥出高性能。想要掌握它的功能,用户不仅需要了解内部的器件,还需要了解每个器件的基本功能。

T该硬件模块包含以下特性:
- USB 2.0设备和OTG(支持LAN和Wi-Fi)
- 两个通用模拟输入:
- 差分、±25 V、1 MΩ||30 pF、12位、100 MSPS ADC,25 MHz 带宽
- 两个通用模拟输出:
- 单端、±5 V、50Ω、12位、150 MSPS DAC,30 MHz带宽
- 两个可变电源
- 0 V至5 V,-5 V至0 V,50 mA
- 16个数字输入输出引脚s
- 3.3 V,1.8 V,100 MSPS,兼容5 Vt
- 两个数字触发器
- 3.3 V或1.8 V,100 MSPS,兼容5 V
通过图3所示器件的输出引脚可以连接内部的硬件单元。该模块配有2x15根彩色电缆作为连接线,通过颜色可以直观地分辨出连接线连接到了哪个功能模块。
Scopy软件功能
与PC配合使用时,ADALM2000可以充当便携实验室,可增强课堂学习效果。ADI公司的Scopy软件包支持ADALM2000,它提供直观的用户图形界面(GUI),让学生可以更快速地掌握知识,更巧妙地开展工作并探索更多知识。Scopy基于开源技术,任何人都能测试其源代码并添加新特性。

Scopy利用ADALM2000的特性设计了如下功能:
- 电压表
- 数字示波器
- 频谱分析仪
- 电源
- 函数发生器
- 任意波形发生器
- 2端口网络分析仪
- 带总线分析仪的数字逻辑分析仪
- 数字模式发生器
- 数字静态输入/输出
有关如何使用每种仪器的详细信息,请参见 Scopy wiki页面。
使用ADALM2000可以做什么?
ADI公司提供了一系列基于ADALM2000的实验室应用实例可供电 子和相关知识领域的学生学习,包括通信电路、电源管理电 路等等。所有资源和示例均可在ADI公司的ADALM2000实验材料 页面上找到。您还可以前往 EngineerZone® 教育部分,查看有关 ADALM2000/ADALM1000/ADALM-PLUTO的最新 博客文章。
现在我们开始进行一个数字模拟转换器的基础实验,探索ADALM2000模块提供的数字和模拟功能。R-2R梯形电阻网络是常见的数模转换器模块结构之一,它只使用的两种不同组值的电阻,阻值比为2:1。N位DAC需要2N个电阻。
在电压模式下,R-2R梯形电阻网络的支路(如图5所示)被数字编码D0-7驱动,其中数字0代表驱动电平为 VREF– ,数字1代表驱动电平为 VREF++。根据输入的数字编码, VLADDER (如图5所示5) 将在两个基准电平之间变化。两个基准电压的负基准电压 (VREF–)通常为地(0 V),正基准电压 (VREF+) 我们将其设置为电源电压(3.3 V)。


Materials:
- ADALM2000主动学习模块
- 面包板
- 跳线
- 9个20 kΩ电阻
- 9个10 kΩ电阻
- 一个OP27放大器
在面包板上构建图6所示的8级梯形电阻电路。将八个数字输出、示波器通道和AWG输出连接到梯形电阻电路中,如图所示。注意将电源连接到运算放大器电源引脚。
当安装R1和R2时,设置AWG1的直流电压与DAC的 VREF+ +相等,即等于CMOS数字输出的+3.3 V电源电压。此时输出电压为双极性,其摆幅为-3.3 V至+3.3 V。断开AWG1并移除电阻R1,输出电压为单极性,摆幅为0 V至+3.3 V。启动Scopy软件。打开 模式发生器界面。选择DIO 0至DIO 7,并将其组成一个分组。设置参频率设置为256 kHz。此时能看到类似图7所示的内容。最后,点击 运行 按钮。

打开示波器界面,开启通道2,并将时基设置为200μs/div,点击绿色 运行 按钮开始运行。有时可能还需要调整通道的垂直范围,初始条件下,1 V/div是比较合适,通过示波器界面能看到(图4)电压从0 V上升到3.3 V,斜坡信号的周期应为1 ms。

改变数字模式。例如,您可以尝试随机模式,或者加载自定义模式。其中加载自定义模式的方法是生成一个有一列介于0到 255(对于8位宽总线)之间的数字的纯文本*.csv文件。以下是一些预先制作好的波形文件,您可以加载并作为自定义模式文件使用: 正弦波、三角波、高斯信号等。
Q问题:
- 使用欧姆定理和并联电阻公式计算,当D7和D6输入端施加不同的基准电压时(0 V和3.3 V),R-2R DAC的输出电压是多少?请将结果呈现为表格。
- 当输入D6连接到3.3 V且D7接地时,流过该电阻网络的电流将是多少?
你可以在 学子专区博客找到答案。