学子专区—ADALM2000实验:可调外部触发电路

目标

本实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到 ADALM2000 module的数字式外部触发信号输入的电路。

背景知识

ADALM2000示波器模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示出稳定的波形,波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。ADALM2000硬件提供两个外部数字输入/输出,即T1和T0,可被选作触发输入。使用这些数字输入时,显示的波形将与所施加信号的上升沿对齐,即将其设置为零时间点。然而这些数字输入的输入电压范围应该在0 V到5 V之间,并且具有固定的阈值电压。要将这些外部触发输入与模拟输入信号(介于-5 V和+5 V之间)一起使用,需要借助一个电压比较器电路以及可调电压源,来设置触发电压电平。

材料

  • ADALM2000主动学习模块
  • 无焊试验板
  • 跳线
  • 一个 AD8561 u比较器(或用AD790替代,引脚排列略有不同)
  • 一个74HC04六路CMOS逆变器(或CD4007,见附录)
  • 三个1 kΩ电阻
  • 一个1 MΩ电阻
  • 一个10 kΩ电位计
  • 一个0.1 μF电容
  • 一个0.0047 μF电容

说明

在无焊试验板上构建图1所示的电路。AD8561模拟比较器具有同相(正端)和反相(负端)输出。第一个反相器的输入可以交替连接到引脚7输出(上升沿触发)或引脚8输出(下降沿触发)。从将其连接到引脚7开始。建议使用74HC04六通道反相器,也可以用CD4069六通道反相器代替,或者使用CD4007晶体管阵列构建两个反相器(参见附录)。

AD8561的带宽非常高,会对输入信号中可能存在的任何高频噪声作出响应。如果输入信号接近阈值电压(VTH),其输出将会非常快速地来回切换多次。此噪声会导致屏幕上显示来回跳动或起伏较大的波形,看起来不太稳定。利用电阻R5和电容C2形成一个低通滤波器,并插在两个反相器级之间,可以减少这些非常快速的开关尖峰。该滤波器的时间常数将根据用作外部触发信号的信号性质进行调整。

Figure 1. An analog trigger circuit.
图1.模拟触发电路

硬件设置

波形发生器AWG1应配置为三角波,峰峰值幅度为8 V,偏置为0 V,频率为5 kHz。设置示波器的水平和垂直刻度,以至少显示输入三角波形的一个完整周期。确保在反复检查电路连接之后,再打开电源。

Figure 2. Analog trigger breadboard circuit.
图2.模拟触发试验板电路

程序步骤

首先将示波器触发源设置为通道1,上升沿触发,电平设置为0 V。此时通道1上三角波的上升沿中心应该位于水平轴的零时间点上。根据电位器R3的设置,通道2上第二反相器的数字输出的上升沿应在水平轴上以不同的时间出现。将R3从其范围的一端调整到另一端,观察通道2脉冲的上升沿相对于三角波电压(垂直轴)的时间点变化情况。

Figure 3. A scope shot at oscilloscope Channel 1's rising edge trigger on a different potentiometer value.
图3.不同电位器值对应的示波器通道1上升沿触发信号的示波器截图

现在将示波器触发源切换到外部1(T1输入),重复R3从其范围的一端调整到另一端的操作。沿着上升沿的任何位置,都应该可以对齐零时间点。

Figure 4. A scope shot at the oscilloscope external trigger's rising edge on a different potentiometer value.
图4.不同电位器值对应的示波器外部触发信号上升沿的示波器截图

现在将第一个反相器的输入移至AD8561的引脚8。现在零时间点应与输入三角波的下降沿对齐。再次重复R3的扫描,确认沿着下降沿的任何位置都可以对齐零时间点。

问题:

除了RC滤波器之外,还有哪些方法可以用来消除比较器的噪声抖动?

您可以在 学子专区论坛 上找到问题答案。

附录:使用CD4007晶体管阵列构建反相器

图5显示了CD4007的原理图和引脚排列。

Figure 5. The CD4007 CMOS transistor array pinout.
图5.CD4007 CMOS晶体管阵列引脚排列

从一个CD4007封装可以构建多达三个单独的反相器。图6所示为最简单的配置,即将引脚8和13连接在一起作为反相器输出。引脚6将作为输入端。务必将引脚 14 VDD连接到电源,将引脚 7 VSS连接到地。

Figure 6. An inverter circuit.
图6.反相器电路

第二个反相器是通过将引脚2连接到VDD且将引脚4连接到VSS来构建的;引脚1和5连接在一起作为输出,引脚3作为输入。第三个反相器是通过将引脚11连接到VDD且将引脚9连接到VSS来构建的;引脚12为输出,引脚10为输入。

作者

Doug Mercer

Doug Mercer

Doug Mercer 在1977至2009年间一直在ADI公司从事全职工作,最后14年担任ADI公司研究员。ADI公司高速转换器产品系列的30多款标准产品都有他的贡献,AD783就是其中一款。自2009年起,他转而担任ADI公司的兼职顾问研究员,最近主要是作为ADI公司与伦斯勒理工学院的联络人,从事本科生电气工程教育推广和发展方面的工作。

Antoniu Miclaus

Antoniu Miclaus

Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。