问题:
0.1 dB是否真的使其有很大差别?

答案:
模数转换器(ADC)明显是混合信号器件,但有时候,主要从 事模拟电路工作的工程师似乎会忘记它们的数字性质。选择放大器时,设计工程师知道:如果信号摆幅远低于P1dB规格,那么输出幅度每提高1 dB,三阶失真就会提高大约2 dB。如果输出幅度提高0.1 dB,三次谐波将提高0.2 dB,这是一个微乎其微的值,非常难以测量。
然而,ADC的“增益”以离散步进形式提供给相邻输 出,其传递函数与放大器相比有很大不同。ADC的微分非线性(DNL)规格反映这些误差的幅度。对不均匀的步进进行积分可能导致传递函数呈现非常奇怪的形 状。ADC的积分非线性(INL)规格反映这些误差相对于理想传递函数的幅度,能够很好地预测ADC的失真。但是,与放大器的可预测行为不同,INL无助 于预测失真产物与输入幅度的关系,输入幅度的1 dB变化可能导致三次谐波发生±5 dB的变化! 没错,提高输入电平可能导致谐波失真提高或降低。
ADC与放大器的另一重要区别是过驱时的行为。随着 输入提高,放大器的增益平缓地压缩。最终,放大器的输出达到最大电平并削波,产生很大的奇数阶失真产物(削波信号开始像一个方波,其频谱成分是奇数次谐波 的总和)。ADC没有此类平缓的行为,当其输入电压超过输入范围时,输出立即削波。这可能导致失真发生急剧变化。当输入幅度非常接近满量程时,有些ADC 可以保持良好的性能,但当输入饱和时,所有ADC都会直线下降。一名设计工程师曾联系我,谈到他利用ADI公司的VisualAnalog™软件监视FFT时,发生他认为是不可想象的失真变化。结果发现,平均幅度设置仅比满量程低0.05 dB。输入随时间而改变,即便增加0.1 dB也会引起偶尔削波,导致奇数阶失真偏移40 dB。我推荐他们采用一个良好的增益控制环路!