问题:
能用+10 V单电源运行运算放大器吗?还是必须使用±5 V双电源?

答案:
这个问题介于非常见问题(RAQ)和常见问题(FAQ)之间,值得探讨。对,您可以使用+10V电源,不是必须得使用双极性±5V电源,除非您想这么做。双极性电源可以让事情变得简单,但您必须了解清楚使用每种电源电压方案的含义。
无论您把它称作电源电压、电位差还是电动势(我喜欢电动势这个称呼)都无关紧要,重要的是放大器电源引脚上的电压。运算放大器没有地引脚,因此无法区别+10V、±5V或+7V/–3V;每种情况中,电源引脚上都是10V电压。然而,电源电压决定放大器的工作点。工作点通常是电源的中间电源电压。+10V单电源情况下的工作点为+5V,±5V电源情况下的工作点为0V。
但为什么是中间电源电压呢?输入范围和输出摆幅最终要受到电源轨的限制。运算放大器在中间电源电压工作时,输入动态范围和输出摆幅更大。采用双极性电源相对较简单,因为大多数信号源和负载以地(0V或对称双极性电源的中间电源电压)为基准。这种情况下,输入信号源、输出负载和运算放大器全都具有相同的基准点。而如果使用单电源,输入和输出范围将偏离0V,因此需要建立一个新的工作点。新工作点可以是放大器输入范围和输出摆幅内的任何一点,但通常位于中间电源电压,以使输入范围和输出摆幅更大。不难想象,这会使事情变得复杂,因为现在信号位于直流电平(中间电源电压)上。该直流电平可在输入端和输出端被隔离(交流耦合),或者由系统解决。
遇到这样的问题时,请务必阅读数据手册,充分了解放大器在单电源应用中的全部说明。愿运算放大器的电动势问题不再困扰您!