问题:
采用单电源为轨到轨运算放大器供电似乎是个双赢组合,但会有哪些不足?

答案:
单电源和轨对轨输出是很优秀的组合,但少数参数仍需要重新调整。这个问题没有明确说明您提到的是单电源放大器(一类特殊的放大器)还是利用单电源驱动传统运算放大器;因此,对这两种情况,我们都将进行讨论。
根据定义,真正的“单电源”运算放大器采用一个电源供电,放大器的输入共模电压范围包括负电源轨。值得注意的是,即使放大器的输入可以达到负轨或比负轨还低,但这并不表示放大器的输出也能够这样。当我们讨论轨对轨输出时,将更详细地进行说明。
任何放大器都可以采用单电源供电。运算放大器没有接地引脚,采用双极性电源供电与采用单电源供电是一样的。不过,在这种配置中运行放大器时需要额外的偏置电路。因此,放大器的性能可能会在以下方面受到些许影响:较低的带宽、较低的电源抑制(PSR),以及较高的噪声。
“轨对轨输出”这个术语实际上不太准确。虽然放大器输出可以接近电源 轨,但却决不会达到电源轨。在双极性放大器中,轨对轨输出级通常是共发射极;因此,输出与电源轨之间的最小差距是晶体管饱和压降Vcesat。 Vcesat的值取决于放大器提供的负载电流。对低电流来说,输出与电源轨的差距可能为数十毫伏。对较高的电流来说,Vcesat可能接近0.5V或更 高。目前,某些新型放大器能够利用片上电荷泵补偿Vcesat压降,使输出摆幅尽可能接近电源轨。
利用示波器进行测量时,接近电源轨的放大器输出摆幅可能显得没有问题, 但网络分析仪能够揭示出不同的结果。随着输出摆幅更靠近电源轨,输出晶体管将不再工作在线性区,从而导致失真。失真可能发生在距离电源轨数百毫伏的地方。 因此,如果可能,应当尽量为电源轨设计一些额外的裕量,这将有助于改善放大器的失真性能。