问题:
我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动?

答案:
自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧跟硅加工技术快速发展的步伐。这些年来,硅加工技术已发展到非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常少,主要用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也称为RF采样ADC)利用成熟的65 nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。
当采样速率(在GSPS范围内)较高时,庞大的数据负载(每秒比特数)也随之而来。就以AD9680为例,这是一款14位、1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B双通道模数转换器。在达到最高采样速率1.25 GSPS时,ADC数据流为

这样的数据量将需要使用大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为便于实现如此庞大的吞吐量,JESD204B标准应运而生。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为

通过使用JESD204B标准,以每通道12.5 Gpbs对四个高速串行通道上的数据吞吐量进行划分。将其与LVDS接口(其中线路速率电容约为1 Gbps/通道)比较,芯片可能需要超过28对!
快速查阅AD9680数据手册可以发现,就连设置链路都要面对一大堆字母组合。早先的LVDS ADC比较易于实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此,ADC设置主要取决于三个字母:
- L = 每条JESD204B链路的通道数
- M = 每条JESD204B链路的转换器数
- F = 每条JESD204B链路中每帧数据的8位字节数
就以AD9250为例,这是一款14位、250 MSPS JESD204B双通道 模数转换器。图1显示了AD9250采用默认设置的框图。

在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任务,所以JESD204B链路(JESD204B发射器)一目了然。对于JESD204B链路来说,通道A为转换器"0"(M0 ),而通道B为转换器"1"(M1),这就意味着"M"的值为2。此设置的总线路速率为

将其与采样速率为1 GSPS的AD9680进行比较—在后面这种情况下,有两个数字下变频器(DDC)用于复数(I/Q)设置。图2显示AD9680使用数字下变频器(DDC)对1 GSPS采样数据进行4倍抽取。因此,输出采样速率(FOUT)为250 MSPS。

从图2中可以明显看出,AD9680可以通过内部数字下变频器(DDC)有效降低采样速率。由于每个DDC输出一个16位数据流,此时实际的(物理的)转换器位流已与JESD204B字母汤中的"M"参数互不相干。依照标准,M为每条链路的转换器数。在修改后的情形中,"M"变成一个"虚拟"转换器的参数。虽然从物理上看AD9680只有两个ADC通道(A与B),但是当DDC启用复数输出模式后,就会有四个不同的(16位)数据流通向JESD204B接口。对于JESD204B接口来说,这就相当于此时有四个转换器在发送位流。所以,"M = 4"或转换器乘法发挥了作用。在这种情况下,输出线路速率变为

这里可以明显看出AD9680 JESD204B接口的灵活性,因为其提供了两个可用选项,具体取决于接收逻辑(ASIC或FPGA)对线路速率的可接受性。表1列出了图2所示AD9680设置中JESD204B接口的可用选项。
表1. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
# 虚拟转换器M |
# 每链路的通道数L | # 每帧的8位字节数F | 线路速率 (Gbps/通道) |
4 |
4 | 2 | 5 |
2 | 4 | 10 |
对于双通道ADC(如集成四个DDC的AD9680),表2显示了用于各种配置的虚拟转换器映射。
表2. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
支持的虚拟转换器数 |
芯片工作模式 | 芯片Q忽略 | Virtual Converter Mapping | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 to 2 | 全带宽模式 | 实数或复数 | ADC A 样本 | ADC B 样本 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 | 未用 |
1 | 一个 DDC模式 | 实数 (仅 I) | DDC 0 I 样本 |
未用 | 未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
2 | 一个 DDC模式 | 复数 (I/Q) | DDC 0 I 样本 |
DDC 0 Q 样本 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
2 | 两个 DDC模式 | 实数 (仅 I) | DDC 0 I 样本 |
DDC 1 I 样本 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 | 未用 |
4 | 两个 DDC模式 | 复数 (I/Q) | DDC 0 I 样本 |
DDC 0 Q 样本 |
DDC 1 I 样本 |
DDC 1 Q 样本 |
未用 |
未用 |
未用 |
未用 |
4 | 四个 DDC模式 | 实数 (仅 I) | DDC 0 I 样本 |
DDC 1 I 样本 |
DDC 2 I 样本 |
DDC 3 I 样本 |
未用 | 未用 |
未用 |
未用 |
8 | 四个 DDC模式 | 复数 (I/Q) | DDC 0 I 样本 |
DDC 0 Q 样本 |
DDC 1 I 样本 |
DDC 1 Q 样本 |
DDC 2 I 样本 |
DDC 2 Q 样本 |
DDC 3 I 样本 |
DDC 3 Q 样本 |