问题:
当利用ADC内部数字下变频(DDC)处理进行抽取时,我的单音实数输入信号丢失了6 dB功率。这是怎么回事?

答案:

ADC中的DDC功能提供三个元件来处理实数采样数据:
- 一个数控振荡器(NCO),用于产生复数调制正弦频率并输入数字混频器。
- 一个低通数字滤波器,用于缩小采样带宽—一般利用有限脉冲响应滤波器(FIR)实现。
- 一个下采样器,用于抽取ADC数据。
图1.数字下变频包括一个复数NCO,其与实数数据混频, 然后进行滤波和抽取,产生I和Q输出数据流。
DDC的第一级用于将ADC输出与一个余弦混频或相乘以得到相位数据,并与一个正弦混频以得到正交数据,产生和与差频率成分。复数NCO频率与输入信号相乘产生以和与差频率为中心的镜像。低通滤波器让所选频率带宽内的差频率通过,而拒绝和频率镜像。DDC输出结果为原始信号的复数表示,即含有I和Q数据。
如果分别处理并解读I和Q数据输出,信号功率看起来可能会发生了丢失。但是,由于I和Q数据已被分离,滤波后的噪声频谱密度相应地降低,因此相对于ADC满量程范围,信号功率看起来较低。这可能导致我们误以为信号功率少了6 dB或只有一半的信号。然而,新的复数信号在数学上与原始实数信号相等,尽管经过滤波,不过现在是在I和Q两个数据之间分配。