ADALM2000實驗:多相濾波電路

作者:ADI系統應用工程師Antoniu Miclaus 及顧問研究員Doug Mercer


目標

本實驗活動的目標是研究多相濾波器作為正交訊號產生技術,並產生差分可調諧放大器來創建一個多相放大器或者濾波器,進而產生輸入訊號源的四個正交相位(即以90°為增量的相位)。

背景知識

正交頻率轉換在現代無線收發器架構中很常見,因為目前的數位通訊系統中都同時部署了幅度調變和相位調變。

圖1顯示了簡化的一階多相電路,通常部署在許多諸如 ADL5380的正交解調器中。這個簡單的多相電路由互補的RC子電路組成。從輸入到一個輸出的低通傳遞函數在轉折頻率處使相位偏移–45°,而到另一個輸出的高通傳遞函數在轉折頻率處使相位偏移+45°。兩個輸出之間的淨相位差為90°。如果兩個路徑的R和C值匹配,則兩條路徑具有相同轉折頻率,更重要的是,在所有頻率下,一個輸出的相位都與另一個輸出保持90°的相移。兩個輸出訊號(LO I 0°和LO Q 90°)的相對幅度僅在兩個RC路徑的–3 dB轉折頻率處相等。

Figure 1. Simplified first-order polyphase filter.
圖1. 簡化的一階多相濾波器。

正交本振(LO)訊號的產生是邊帶抑制外差接收器中的一個重要功能模組。正交精度,即同相和正交90°相移訊號的相位精度,直接決定了鏡像抑制比(IRR),這是決定接收器靈敏度的重要規格參數。

材料

  • ADALM2000主動學習模組
  • 無焊試驗板和跳線套件
  • 兩個1 nF電容(標記為102)
  • 兩個1 kΩ電阻

說明

在無焊試驗板上建構圖2所示的多相濾波器電路。

Figure 2. Polyphase filter circuit.
圖2. 多相濾波器電路。

硬體設定

圖2中的藍色方塊表示連接ADALM2000模組AWG和示波器通道的位置。試驗板電路參見圖3。

Figure 3. Simplified first-order polyphase filter breadboard connection.
圖3. 簡化的一階多相濾波器試驗板連接。

在Scopy中打開網路分析儀軟體工具。配置頻率掃描範圍,起始頻率為10 kHz,停止頻率為30 MHz。將幅度設定為2 V,將偏置設定為零。選擇示波器通道下拉式功能表下的使用通道1作為參考 框,以測量一個輸出路徑相對於另一個輸出路徑的相位。見圖4。

Figure 4. Scopy Network Analyzer output.
圖4. Scopy網路分析儀輸出。

程式步驟

根據所使用的R和C值來計算預期的RC轉折頻率。運行一次頻率掃描並確保將資料保存到.csv檔中,以便之後在MATLAB®或Excel中使用。

差分多相調諧放大器

透過在NPN差分放大器中增加二階LC和CL低通和高通濾波器部分作為差分輸出負載,可以產生輸入正弦波訊號的所有四個90°相位(0°、90°、180°和270°)。圖5所示便是此種調諧放大器。

Figure 5. A polyphase amplifier.
圖5. 多相放大器。

材料

  • ADALM2000主動學習模組
  • 無焊試驗板和跳線套件
  • 一對SSM2212 NPN匹配電晶體(Q1、Q2)
  • 兩個2N3904 NPN電晶體(Q3、Q4)
  • 兩個100 μH電感器(各種具有其他值的電感器)
  • 兩個1 nF電容(標記為102)
  • 兩個0.1 μF電容(標記為104)
  • 兩個150 Ω電阻
  • 兩個470 Ω電阻
  • 三個1 kΩ電阻
  • 一個10 kΩ電阻
  • 所需的其他電阻和電容

說明

在無焊試驗板上建構圖5所示的電路。使用 SSM2212匹配的電晶體對作為Q1和Q2。電晶體Q3和Q4可以是2N3904元件。設定L1 = L2 = 100 μH,C1 = C2 = 1 nF。R1應等於R2,並使用值470 Ω。同樣的,R3應等於R4,並使用值150 Ω。

硬體設定

圖5中的藍色方塊表示連接ADALM2000模組AWG、示波器通道和電源的位置。請確保在反覆檢查接線之後再打開電源。試驗板電路參見圖6。

Figure 6. Polyphase amplifier breadboard connection.
圖6. 多相放大器試驗板連接。

現在打開電源電壓控制視窗,並先接通再斷開固定的+5 V和-5 V電源。在Scopy中打開網路分析儀軟體工具。配置頻率掃描範圍,起始頻率為100 Hz,停止頻率為30 MHz。將幅度設定為1 V,將偏置設定為零。

程式步驟

根據您使用的L和C值來計算預期的LC轉折頻率。

接通電源。接著透過交流耦合電容器(圖5中的C4)將示波器輸入通道2交替連接到電阻器R1、R2、R3和R4末端的四個可能的輸出。之後操作單次頻率掃描,並將每次掃描儲存在波形快照中,以比較每個輸出的相對增益和相位回應。請務必將所有頻率掃描數據匯出到.csv檔,以便採用Excel或MATLAB進行深入分析。

使用示波器和函數產生器軟體儀器(在時域中),將AWG頻率設定為諧振頻率,並將幅度設定為1 V峰對峰值。在示波器通道1上觸發。觀察四個輸出的相對幅度和相位,並將每個波形儲存在通道2上作為參考通道,以比較每個輸出的幅度和相位。參見圖7至10。

Figure 7. 0° phase shift.
圖7. 0°相移。
Figure 8. 90° phase shift.
圖8. 90°相移。
Figure 9. 180° phase shift.
圖9. 180°相移。
Figure 10. 270° phase shift.
圖10. 270°相移。

問題

能簡單描述一下多相濾波器的一些實際應用嗎?

答案請參閱 學子專區部落格