IBIS建模——第3部分:如何透過基準測量實現品質等級為3級的IBIS模型
IBIS建模——第3部分:如何透過基準測量實現品質等級為3級的IBIS模型
作者:ADI產品應用工程師Christine Bernal、Janchris Espinoza , 及 Aprille Arjhilynne Hernandez-Loyola
摘要
IBIS模型通常透過設計電路模擬產生。但在某些情況下,設計檔可能已過時或不可用,或由於已發表元件老舊,只能以不可用的原理圖檔案格式提供。本文旨在提供一種使用實際單元透過基準測量產生IBIS模型的高層次程序——從資料提取到模型驗證。資料提取階段使用了一種專用測試夾具,其能大幅減少寄生式佈線引起的阻抗不匹配,進而管理訊號完整性約束並確保IBIS模型可靠。之後透過模擬和基準測量對其進行驗證,使其符合IBIS模型的3級品質等級。
簡介
輸入/輸出緩衝器資訊規範(IBIS)為一種行為模型,作為產生元件模型的標準格式而受到全球歡迎。元件模型的精度取決於業界提供的IBIS模型的品質。因此,為訊號完整性模擬提供高品質、可靠的IBIS模型是對客戶的堅定承諾。
產生IBIS模型的一種方法是透過模擬,但在某些情況下,設計檔不可用,因而無法從模擬結果產生IBIS模型。在此種情況下,透過基準測量產生IBIS模型是解決此一問題的方法,其能提供高品質和更真實的元件行為模型。圖1顯示了透過基準測量產生IBIS模型的完整過程。使用實際晶片,擷取元件的接收器和驅動器緩衝器行為以表示電流與電壓(I-V)資料和電壓與時間(V-t)資料。
然後使用實際試驗台設定在完整負載條件下驗證模型。此程式提供品質等級2b的IBIS模型。為了實現更高品質等級(3級)的模型,產生的IBIS模型並將針對元件的電晶體級設計進行驗證,同樣採用推薦的負載條件。
為了表徵品質,IBIS品質任務組制定了一種包含五個QC(品質控制)階段的品質控制流程。他們擬定了一份清單來定義不同的品質等級,如表1所示。
品質等級 | 說明 |
0 | 通過IBISCHK |
1 | 與檢查清單檔中一樣完整、正確。 |
2a | 與模擬相關 |
2b | 與實際晶片測量相關 |
3 | 以上全部 |
表1中列出的品質等級提供了IBIS模型品質標準,該標準因供應商而異1。制定IBIS模型精度標準將能確保客戶獲得精準可靠的模型。模型的品質等級越高,其數據就越精準,因為更高的品質等級需要更多的驗證過程。
根據 《半導體建模:用於訊號、電源和電磁完整性模擬》一書(Roy Leventhal和Lynne Green撰寫)2 ,IBIS正確性檢查清單有5個公認的品質等級。
品質等級0—通過IBISCHK
品質等級0要求至少應通過IBIS解析器檢查。IBISCHK必須產生零錯誤;如果無法消除所有警告,則必須對其進行解釋。理想情況下,不應有任何警告,但人們認識到,有些警告是無法消除的。解析器檢查產生的「錯誤」、「警告」和「注意」消息可作為IBIS模型製作商識別錯誤並輕鬆糾正錯誤的指南。IBIS模型解析器檢查參見圖2。

Quality Level 1—Complete and Correct as Defined in Checklist Documentation
品質等級1—達到檢查清單檔中規定的完整性和正確性 品質等級1的IBIS模型不僅要通過品質等級0檢查,還要通過基本模擬測試的正確性和完整性檢查。封裝寄生參數、接腳配置和負載參數應正確定義。斜坡速率和典型值/最小值/最大值必須符合元件規格。另外,可以參考 「這裡」 列出的品質等級1下的詳細要求。
品質等級2a—與模擬相關
品質等級2a將IBIS模型的性能與元件的電晶體級設計進行比較。連接到負載時的IBIS模型性能與相同負載下元件的電晶體級設計進行相關處理。然後比較兩個模擬設定的結果,並檢查模型是否達到了品質等級2a。細節將在「驗證和結果」部分討論。
品質等級2b—與實際晶片測量相關
品質等級2b將IBIS模型的性能與元件的實際單元進行比較。與品質等級2a一樣,在相關期間必須將相同的負載連接到兩個設定。根據相關結果判斷模型是否達到品質等級2b。細節將在「驗證和結果」部分討論。
品質等級3—電晶體級模擬與IBIS基準測量的相關
品質等級3要求根據電晶體級設計和實際單元驗證IBIS模型。要使模型達到品質等級3,其必須通過品質等級2a和2b的相關性檢查。此外,模型必須透過IBIS解析器測試(品質等級0),並通過IBIS品質檢查清單的檢查(品質等級1)。細節將在「驗證和結果」部分討論。
應用案例
本文研究的案例是 ADuM4146,其是一款專門為驅動碳化矽(SiC) MOSFET而優化的隔離式閘極驅動器。ADuM4146有三個輸入接腳(VIP、VIN和RESET)和兩個開漏接腳(READY和FAULT),但本文針對每種緩衝器類型僅討論一個接腳。這是因為對於緩衝器類型相似的接腳,建構和驗證IBIS模型的過程是相同的。VIP接腳將作為輸入緩衝器的用例,FAULT將作為開漏緩衝器的用例。
需要注意的是,儘管相似的緩衝器類型具有相同的IBIS建模過程和驗證,但這並不一定表示其具有相同的IBIS資料。本文對每種緩衝器類型僅討論一個接腳,以簡化對IBIS模型構建和驗證過程的解釋。
ADuM4146採用標準小型寬體封裝(SOIC_W),封裝在驗證過程中以寄生電阻、電感和電容(RLC)的形式表示。封裝工程師透過模擬提取封裝RLC值。專用印刷電路板(PCB)與封裝寄生的情況類似,也是由寄生RLC表示,其值由PCB工程師提取。
表2顯示了ADuM4146接腳配置和每個接腳對應的緩衝器類型。此資訊將用於IBIS模型的[Pin]關鍵字。
[Pin] | 訊號名稱 | Model_Name |
1 | VSS1 | GND |
2 | VIP | vip_input |
3 | VIN | vin_input |
4 | READY | ready_opendrain |
5 | FAULT | bfault_opendrain |
6 | RESET | breset_input |
7 | VDD1 | POWER |
8 | VSS1 | GND |
9 | VSS2 | GND |
10 | DESAT | NC |
11 | GND2 | GND |
12 | VOUT_OFF | NC |
13 | VDD2 | POWER |
14 | VOUT_ON | NC |
15 | GATE_SENSE | NC |
16 | VSS2 | GND |
IBIS基準測量步驟
透過基準測量收集數據可能會受到不同外部因素的影響。應補償這些因素以實現相關性並提供高品質模型。
為了大幅減少外部因素的影響,待測元件(DUT)放置在專用夾具上,以減小可能導致被測元件行為不精準的干擾電容,如圖4所示。寄生電容是實際晶片測量中的一個重要問題,並且常常是限制元件模型工作頻率和頻寬的因素。

透過基準測量產生IBIS模型的步驟:
準備設定
表3顯示了基準測量的IBIS預建模階段要求,表4顯示了定義緩衝器行為的不同模型類型和模型組成。模型類型在文章 「IBIS建模—— 第1部分:為何IBIS建模對設計成功非常重要」3 和 "「IBIS 建模——第2部分:為何以及如何創建您自己的IBIS模型」4 中有詳細討論。您也可以參考IBIS建模手冊5。
要求 | 內容 |
待測元件(DUT)/樣品 | 提供經過測試的良好單元 |
轉接板 | 定義元件的封裝類型 |
RLC封裝寄生值 | 提供元件的焊接圖 |
產品資料手冊中的技術規格 |
考慮如下內容:
|
模型類型 | 模型組成 |
輸入 |
|
輸出三態、輸出二態、I/O |
|
Open_drain, I/O_open_drain |
|
Open_source, I/O_open_source |
|
試驗台設定
瞭解元件的運作方式對於IBIS模型的資料收集非常重要。如圖1所示,這是第一階段,透過提取I-V資料和V-t資料來完成。兩者都以表格形式表示。
I-V資料包括ESD箝位行為和驅動器強度,而V-t資料表示從低/高位準狀態到高/低位準狀態的轉換。切換行為是透過將負載連接到輸出接腳來測量,相當於輸出緩衝器將要驅動的值。然而,通常的負載值為50 Ω,代表典型的傳輸線阻抗。
對於I-V測量,使用能夠吸收和提供電流的可編程電源和曲線追蹤器來掃描電壓並收集緩衝器的電流行為。建議在 –VDD 至 2 × VDD的電壓範圍內以及典型值、最小值和最大值拐角處擷取資料。V-t測量需要使用具有適當頻寬和低電容探頭的示波器。
DUT安裝在專用夾具上,使用溫度強制系統在不同溫度條件下進行測試,以獲取最小、典型和最大性能。在此種情況下,最小(最弱驅動強度、最慢邊緣)資料是在125°C下獲取,最大(最強驅動強度、最快邊緣)數據是在–40°C下獲取。
基準資料擷取
一旦驗證試驗台設定已準備就緒,就可以開始收集所需I-V和V-t資料的過程。輸出和I/O緩衝器需要I-V表和上升/下降資料,而輸入緩衝器只需要I-V表。
- I-V(電流與電壓)資料測量
I-V曲線測量涵蓋四個IBIS關鍵字——[Pullup]表示驅動高位準時上拉元件的I-V行為,[Pulldown]表示驅動低位準時下拉元件的I-V行為,而[Power Clamp]和[GND Clamp]表示高阻抗狀態下ESD保護二極體的I-V行為。
要測量I-V特性,請將元件安裝在專用板上,並將電源和接地接腳連接到電源。準備溫度強制系統,調整到所需溫度,等待其穩定。在推薦範圍內掃描電壓,然後使用曲線追蹤器測量所需緩衝器的電流。
用於上拉和電源箝位資料的掃描裝置的正節點應連接到電源電壓,負節點應連接到接腳,而用於下拉和接地箝位資料的掃描裝置以地為參考。當曲線追蹤器無法掃描整個範圍時,可能需要外推。
圖5顯示了輸入緩衝器(VI+) I-V 接地箝位測量的試驗台設定,而圖6顯示了其測量行為。當輸入降低到地以下導致負電流時,接地箝位電路被觸發,使電流接近並穩定為零。輸入接腳(VIP)沒有電源箝位元件,因此其模型不會有電源箝位資料。

對輸出緩衝器的ESD箝位、上拉和下拉資料進行相同的方法。但在此種情況下,ADuM4146 READY和FAULT接腳為開漏緩衝器。因此,其沒有上拉元件,只需要下拉資料。

圖7顯示了ADuM4146開漏緩衝器的下拉資料結果。下拉曲線從負電流開始,然後穿過零到達正象限,也在–VDD 至 2 × VDD的範圍內。
- 緩衝電容(C_comp)擷取
根據IBIS 建模手冊(IBIS 4.0版),「每個焊墊的總晶片電容或C_comp參數是從焊墊向緩衝器看到的電容,用於完全佈局佈線的緩衝器設計,不包括封裝效應」5 。獲得C_comp值的一種方法是使用以下公式。
其中:
CIN = 元件輸入電容
Cpkg = 元件封裝電容
- V-t(輸出電壓與時間)數據測量
V-t曲線測量也涵蓋了四個IBIS關鍵字——[Rising Vddref]和[Falling Vddref]與以電源為參考的負載的從低到高和從高到低的轉換有關,而[Rising Gndref]和[Falling Gndref]與以地為參考的負載的從低到高和從高到低的轉換有關。與這些相關的是關鍵字[Ramp],其定義了從一種狀態變為另一種狀態時的轉換速率,取波形的20%到80%。
測量上升和下降時間資料需要在驅動所需負載的緩衝器上使用示波器。在此種情況下,使用一個50 Ω電阻來表示傳輸線阻抗。對於開漏型,將負載連接到緩衝器和電源電壓以測量切換行為(以VDD1為基準)。務必使用溫度強制系統以根據需要穩定溫度,進而擷取最小、典型和最大範圍。圖8顯示了ADuM4146 READY和FAULT接腳切換行為的實際試驗台設定。ADuM4146數位輸出接腳為開漏型,因此只需要以電源電壓為基準的上升和下降行為。
圖9和圖10顯示了在電晶體級模擬和實際晶片測量中捕獲的FAULT接腳上升和下降波形。兩種設定使用相同的負載條件,即50 Ω連接到VDD1,跨越典型值、最小值和最大值拐角。


建構IBIS模型
創建IBIS模型的下一階段是處理收集的數據並建構模型本身。在此階段,在必要的關鍵字之後以IBIS文本格式插入原始資料表,包括元件參數。詳細過程參見文章"「IBIS建模—— 第1部分:為何IBIS建模對設計成功非常重要」3。

圖11顯示了從基準測量產生的ADuM4146 IBIS模型。該模型應透過IBIS解析器檢查,包括基本檢查,例如I-V和V-t表之間的匹配以及檢查表格資料的單調性。在繼續驗證過程之前,應完全解決所有錯誤、警告和注意事項。此外,模型應透過IBIS品質檢查清單的檢查。
驗證和結果
本文的驗證過程將遵循本系列的第二篇文章 「IBIS建模——第2部分:為何以及如何創建您自己的IBIS模型」中說明的步驟4 ,其中討論了有關IBIS模型驗證過程的更多詳情。
模型首先必須透過解析器測試,這可以使用整合了IBISCHK的軟體來進行檢查,或使用來自 ibis.org的開源可執行代碼進行檢查。透過解析器測試後,模型必須與其電晶體級原理圖或實際晶片單元相關聯。本文目的在實現品質等級為3級的模型,因此ADuM4146的IBIS模型將與其電晶體級原理圖和實際單元相關聯。設定品質因數(FOM)值以確定IBIS模型是否會通過這兩種相關性檢查。在此種情況下,兩種相關性的FOM值必須大於或等於95%才能通過品質等級3 IBIS模型驗證。圖12顯示了IBIS模型達到品質等級3所必須通過的驗證過程的流程圖。
曲線度量下方的面積將用於計算兩種相關性的FOM值。須將相同的負載條件放置在這兩組相關性上。在驗證過程中,建議按照產品手冊中指示的負載條件來測試裝置的正常運行。
為了根據參考正確驗證IBIS模型(例如,IBIS與基準測量的相關性),必須將訊號在基準測量設定中經過的PCB走線增加到IBIS模擬設定中。
以下是實現品質等級為3級的IBIS模型的兩個條件。
IBIS品質等級2a驗證
圖13顯示了IBIS模型品質等級2a驗證過程。該相關處理目的在評估IBIS模型數據將在何種程度上產生與電晶體級模擬結果相互匹配的模擬。圖14顯示了ADuM4146的輸入和開漏緩衝器的IBIS模型模擬設定以及負載條件。

圖15和16分別顯示了輸入和開漏緩衝器的電晶體級設計模擬設定以及負載條件。元件的封裝RLC值增加在緩衝器和負載之間,以再現IBIS設定中的封裝寄生效應。


圖17和圖18分別顯示了IBIS模型在標準負載下運行並將結果與使用相同負載下的電晶體級參考模擬進行比較時,輸入和開漏緩衝器的相關結果。一個50 Ω電阻用於開漏緩衝器的IBIS與電晶體級相關性設定的負載。使用10 μs脈衝輸入對兩種設定進行瞬態分析。
表5顯示了兩個緩衝器模型在與電晶體級原理圖相關時計算出的FOM值。兩個緩衝器模型的FOM值均大於95%,因此IBIS模型達到了品質等級2a。
緩衝器模型 | FOM |
輸入 | 99.99% |
開漏 | 99.68% |
IBIS品質等級2b驗證
IBIS品質等級2b要求模型與基準測量相關,因此需要考慮可能影響基準測量性能的因素。執行基準測量的主要挑戰是訊號衰減,這大部分是由走線寄生效應引起的。利用實際單元測量資料時,最好使用具有有低電容探頭的專用板,以盡可能減少走線寄生效應的影響。在此種情況下,IBIS試驗台專用板是訊號完整性問題的解決方案,可減少混入目標訊號的干擾訊號所引起的衰減。圖19顯示了IBIS品質等級2b的驗證過程。
IBIS模型相關性的主要目標是獲得盡可能接近參考的結果。在示波器中捕捉上升/下降時間資料時,最好使用負載極低的探頭,以減少訊號衰減。探頭和儀器組合引入的誤差會對目標訊號產生重大影響。根據Tektronix,「使用特殊濾波技術和正確選擇工具以去除測量系統對訊號的影響、顯示邊緣時間以及其他訊號特性,是測量實際晶片性能時要考慮的關鍵因素」6。
圖20和圖21分別顯示了使用輸入和開漏緩衝器並考慮負載條件的IBIS模型的模擬設定。串聯到緩衝器的RLC值是來自電路板走線的寄生值。透過夾具增加負載以複製實驗室設置時,重要的是要考慮其對模型性能的影響。


圖22和23分別顯示了負載條件下輸入和開漏緩衝器的試驗台設定的示意圖。5 V脈衝訊號用於驅動連接到50 Ω負載的開漏緩衝器。圖24和圖25分別顯示了輸入和開漏緩衝器的IBIS模擬與基準測量的相關結果。


表6顯示了輸入和開漏緩衝器的FOM值與實際晶片基準測量的相關性。FOM值大於95%,表示兩個緩衝器的IBIS模型達到了品質等級2b。由於該模型通過了品質等級2a和品質等級2b檢查,因此現在可以將其視為品質等級3 IBIS模型。
緩衝器模型 | FOM |
輸入 | 99.23% |
開漏 | 98.52% |
結論和要點
透過基準測量建構高品質IBIS模型時,提取硬體與模型相關所需的資料是最具挑戰性的步驟之一。透過仔細關注細節並瞭解I/O電路的行為,可以實現實驗室測量與IBIS模擬結果的密切相關。在相關處理中,盡可能多地消除衰減是獲得高FOM值的關鍵。考慮到這一點,建議使用專用測試夾具以及匹配良好的設備和配件,以確保訊號的完整性。
同時須記住,在相關處理中,IBIS模型和試驗台設定在訊號經過的佈線方面必須完全相同。這將能減少相關性引起的誤差,進而提高FOM值。
擁有品質等級為3級的IBIS模型對於半導體供應商和客戶都是一個優勢,有助於確保模型從矽前驗證到實際晶片測量時獲得更高的精度水準。
致謝
感謝ADI設計工程師、ADGT測試開發工程師和ISO團隊全力支援完成本專案。此外,感謝ADGT系統整合經理對專案贊助的支持。
參考電路
1Mercedes Casamayor。 "「應用筆記AN-715—走近IBIS模型:什麼是IBIS模型?它們是如何產生的?」。ADI,2004年。
2Roy Leventhal和Lynne Green。半導體建模:用於訊號、功率和電磁完整性模擬。Springer,2006年。
3Jermaine Lim和Keith Francisco-Tapan。「IBIS建模——第1部分:為何IBIS 建模對設計成功非常重要」」 。 《類比對話》,第55卷第3期,2021年9月。
4Roylnd Aquino、Francis Ian Calubag和Janchris Espinoza。「IBIS建模—— 第2部分: 為何以及如何創建您自己的IBIS模型」。 《類比對話》,第55卷,第4期,2021年10月。
5Michael Mirmak、John Angulo、Ian Dodd、Lynne Green、Syed Huq、Arpad Muranyi和Bob Ross。IBIS建模手冊(IBIS 4.0版)。IBIS開放論壇,2005年9月。
6「串列資料合規和驗證測量的基礎知識」 。Tektronix,2010年3月。
IBIS品質規範—第1.0版。IBIS品質委員會,2004年11月。
I/O緩衝器精度手冊。IBIS開放論壇,2000年4月。
示波器基礎。Tektronix,2009年。