开启未来5G时代
开启未来 5G 时代
Analog Devices 与 National Instruments 正在携手推动 5G 设计和测试领域的创新。
更高带宽、更多突破。
5G将给我们未来的生活带来怎样的变化? 它将带给我们:较之4G提升数百倍的速度、高达10 Gbps的理论下载速度、显著提高可靠性并大幅降低延迟。
但真正精彩的部分是 5G 的兴起以及它将对我们的生活带来哪些影响。想象一下,下载一部 4K 分辨率的影片只需几秒钟的时间;虚拟现实与真实世界无法区分的场景;体育场里有很多人在使用互连设备,而功能、性能或可靠性丝毫不打折扣。
此外,再想象一下全球 500 亿部始终在线、始终互连的设备 – 致力于打造更轻松的通勤、更智能的家居、更健康的身体、更身临其境的娱乐享受和更安全的世界。
这就是我们的 5G 未来。最精彩的部分也许是,从现在开始设计和测试 5G,未来愿景将触手可及。National Instruments 与 Analog Devices 正在携手打造 5G 世界 – 以领先的创新科技,共同超越一切可能。
第二代矢量信号收发器。源自 ADI 的创新。
National Instruments 为工程师和科学家提供了目前所需的创新工具,帮助他们打造突破性的解决方案,开创美好未来。NI 的设计和测试仪表旨在为 5G 的研发工作提供支持,这也是公司致力于打造 5G 未来的又一力证。
National Instruments 的第二代向量信号收发器 (VST) 系列便是其中一员。RF VST 将包含RF 信号发生器、RF 信号分析仪和用户可编程 FPGA在内的多个仪表组合到单个双插槽 PXI 模块中。同样,基带 VST 也将基带 IQ 信号发生器、基带 IQ 数字转换器和用户可编程 FPGA 组合到一个双插槽模块中。两种仪表的独特设计使工程师能够通过加快测量速度和降低设备成本来降低测试花费。
凭借高性能和可重新编程特性,工程师能够通过单个集成解决方案开发适用于多种蜂窝标准(包括 3G、4G、LTE、5G 以及 WiFi 和蓝牙)的测试和特性描述程序。由于第二代 VST 可以通过软件快速适应每项新标准,因此可以显著加快 5G 原型设计和测试开发进程。
由此带来的效率和性能提升可缩减测试时间和成本,加快先进设计的上市速度。全球多所大学以及多家企业都已对这一成果做出了印证,National Instruments 可重新编程仪表正在为大规模 MIMO、毫米波、信道探测和波形开发中的 5G NR(新无线电)原型设计提供大力支持。
随着 5G 技术的不断演进,第二代 VST 的性能和灵活性可使其适应不断变化的标准,成为面向未来、能够应对未来5G严峻挑战的理想测试设备。
性能。合作。器件。
Analog Devices 提供的 100 多款元器件为第二代 VST 性能的大幅提升以及外形尺寸的缩小提供了有力支撑。除了这 100 多款优化解决方案,Analog Devices 与 National Instruments 之间深厚的合作关系同样十分重要。正是通过密切合作,ADI 和 NI 才有机会探讨第二代 VST 如何能够达到行业所需的性能级别,并且 ADI 会根据 NI 的精确规格提供定制器件。NI 和 ADI 精诚合作,反复测试和优化器件性能,为 NI 提供了可集成到第二代 VST 的理想解决方案,也让双方对 5G 的性能需求达成共识。
双方的深入合作也助力实现了第二代 VST 的另一个核心优势,即显著缩小的尺寸。通过合作,ADI 和 NI 可以优化器件集成,帮助打造最终产品,并通过消除冗余器件和连接器来缩小尺寸。
正如我们与 National Instruments 之间超越器件本身的合作一样,双方的相互探讨也不局限于单个终端产品,我们正在携手推动创新技术、明确测试和性能要求,助推5G定义。
未来的 5G 设计和测试。从现在开始。
National Instruments 很清楚,用于设计和测试智能设备的系统必须比设备本身更加智能。第二代 VST 和 NI 的业内领先的 LabVIEW 软件可实现此愿景,提供强大的解决方案和超高标准,引领 5G 和超越一切可能的未来世界。