ADIsimSRD Design Studio

进入实验室前,快速创建并优化短程无线系统!

短程无线系统的设计和优化是一项复杂的任务,因为需设置的相关参数范围繁多。 开发过程中,需要考虑的子系统范围包括:PLL、RF滤波/匹配、调制类型和解调过程、数据包格式以及平均功耗。 目前为止,系统设计人员依靠基于电子表格的工具结合重复性的实验室工作,帮助优化这些参数。

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。 这款开发工具基于使用广泛的ADIsimPLL™工具,并经过增强,允许用户同时查看时域和频域调制情况。 另外,ADIsimSRD Design Studio还可创建设计路线、给用户以指引,将设计流程拆分成数个不同的任务,从而极大简化整个开发流程。


ADIsimSRD Design Studio
免费下载

adisimsrd_img

可利用ADISIMSRD Design Studio完成的任务列表

新设计向导: 包括符合各种地区法规的默认设置(FCC、ETSI、ARIB等)

链路预算: 允许进行范围估算

频率工作表: 协助选择xtal和PFD

发射机频谱: 极为灵活的频谱分析仪(基于FFT)

天线/滤波器: 协助匹配电路

数据包格式: 输入数据包结构,查看对电池寿命和PER的影响

同步检测: 协助选择具有良好自动校正属性的同步字节

功耗: 考虑各种可能的休眠-发送-接收情形。 协助计算电池寿命