概览
优势和特点
- 板支持 ADPD6000 填充
- 包含 4 个单独驱动的 LED:位于中心的 1 个绿色 LED,1 个红色 LED 和 2 个红外 LED
- 4 个 PD 输入通道:两个通道(具有单 PD),两个通道(具有双 PD)
- 与 VSM 客户端评估软件配合使用,从而可以实现
- 时域绘图和记录
- 选择支持的功能,包括 PPG、BIA 和 ECG
- 使用各种功能组合的实时数据显示
产品详情
本用户指南介绍了 EVAL-ADPD6000Z 演示套件的操作,它是 ADPD6000 的评估模块。
ADPD6000 是一款用于可穿戴生命体征检测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD6000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG) 和人体阻抗分析 (BIA)。
该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD6000Z 可以评估 AFE 特性,并验证基于 AFE 的系统设计。根据应用的需求,用户可以使用电缆连接或蓝牙连接,在 PC 与 EVAL-ADPD6000Z 之间建立通信。
本用户指南还介绍了 ADPD6000 的不同功能的配置示例。
有关 ADPD6000 的完整详细信息,请参阅 ADPD6000 数据手册,在使用 EVAL-ADPD6000Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADPD6000Z 评估板
- EVAL-VSMUCZ 微控制器板
使用入门
其余需要的设备
- USB 转 Type-C 电缆
- 3.7 V 电池
- 电极板
- 连接 EVAL-ADPD6000Z 和 EVAL-VSMUCZ 的软电缆
- 腕带