MAX3991:MAX3991を使用した10Gbps光レシーバでの正確なロスオブシグナル(LOS)検出

2005年05月02日
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

要約

このデザインノートでは、MAX3991のLOS検出器の特長を明らかにし、10Gbpsレシーバにおいて、指定のBERについての光アサートパワーを設定する方法について説明します。また、低電力レベルでの動作に対するLOSヒステリシスを増大する方法についても説明します。

著者について

Sharon Wang

最新メディア 20

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成