LTspice:定電力負荷のモデリング

2017年06月04日

電源システムのシミュレーションに使われる定負荷には、定抵抗負荷、定電流負荷、定電力負荷など、いくつかのタイプがあります。例えば、定電流負荷は、負荷電流(I = V/R)が一定になるように負荷電圧の変化に合わせてその抵抗を動的に調整します。LTspiceでは、定抵抗負荷と定電流負荷は専用シンボルとして使用でき、定電力負荷は任意動作の電力源を介して使用できます。

定抵抗負荷、定電流負荷、定電力負荷

定抵抗負荷、定電流負荷、定電力負荷

定電力負荷は、負荷電力(P = VI)を一定に保つために、負荷電圧と反比例させて負荷電流を動的に調整するように設計されます。多くの場合、定電力負荷におけるこの反比例的な特性が、スイッチング・モード電源などのシミュレーションの安定性解析に有効です。

通常、任意動作電圧源と任意動作電流源は、V = <expression>またはI = <expression>の構文で定義されます。しかし、これらの動作源シンボル属性のどちらかに変更を加えれば、定電力負荷P = <expression>を定義することができます。この構文(V、I、またはP)はシンボルではなく動作を記述するので、式に(電流または電圧)どちらの任意動作源シンボルを使用しても問題ありません。

ここに示す回路図では、DC源の掃引解析を行って特性曲線をプロットします。

定電力負荷B1のDC源掃引解析

定電力負荷B1のDC源掃引解析

ここに示したのは、定電力負荷B1の電流および瞬時電力と電圧の関係です。(瞬時電力をプロットするには、Altキーを押しながらシンボルを左クリック。)

出力電流(青)および瞬時出力電力(赤)と出力電圧の関係

出力電流(青)および瞬時出力電力(赤)と出力電圧の関係

波形は、ある一定の電力負荷から、0Vで0Wへとスムーズに定電力負荷が遷移していることを示しています。これは、出力電圧がゼロに近付いたときに、定電力負荷に無限の負荷電流が流れるのを防ぎます。このフォールドバック・ポイントはデフォルトで1Vに設定されますが、vprxoverパラメータを使って変更することができます。

DC源掃引解析とVPRXOVERパラメータの.STEPコマンドを使用した定電力負荷の回路図

DC源掃引解析とVPRXOVERパラメータの.STEPコマンドを使用した定電力負荷の回路図

上の回路図は、.stepコマンドを使用してvprxoverパラメータの反復シミュレーションを実行します。比較のため、結果の波形を下に示します。

VPRXOVERパラメータを1Vおよび3Vとした場合の定電力負荷の波形

VPRXOVERパラメータを1Vおよび3Vとした場合の定電力負荷の波形

著者について

Gabino Alonso
Gabino Alonsoは、アナログ・デバイセズのPower by LinearTMグループで戦略的マーケティング・ディレクターを務めています。アナログ・デバイセズに入社する前は、Linear Technology(現在はアナログ・デバイセズに統合)、Texas Instruments、カリフォルニア・ポリテクニック州立大学で、マーケティング、エンジニアリング、オペレーション、教育など、多岐にわたる業務に従事していま...

この記事に関して

資料

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく

本記事に関するご注意

本記事は過去に作成されたものであり、本文内で取り上げられている製品やソフトウェアの一部につきましては、場合により新規設計には非推奨、製造中止となっている場合がございます。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
Image
本記事に関するご注意