CATVのdBm、dBmV、およびdBμV間の変換

2003年07月15日

要約

ケーブルテレビシステムは、75Ωインタフェースを用いていますが、ほとんどのRFテスト機器は、50Ωのインピーダンスです。ここでは、2つの環境における電力レベルと電圧レベル間で必要な変換について説明します。また、適切な変換係数を簡単に調べることができるように2つの表を提供しています。

はじめに

CATV回路は75Ω環境で動作します。標準的なテスト計測器を装備するRF実験室のほとんどは、インタフェースの標準インピーダンスとして50Ωを採用しています。

このアプリケーションノートでは以下のように記載されます。

dBmV = 46.9897 + dBm50Ω
dBmV = 48.7506 + dBm75Ω
dBµV = 60 + dBmV
dBµV = 106.98 + dBm50Ω
dBµV = 108.75 + dBm75Ω

dBmVとdBµV

CATVのほとんどの測定は電圧を基準としており、dBmVまたはdBµV単位で測定されます。一般的な定義では、dBmVは1mVRMSを基準とし、出力電圧(VOUT)はmVRMS単位で測定されます(式1)。式1は電圧比なので、1mVP-Pを基準とするmVP-P、あるいは同じ単位を使用する限り、任意の電圧単位で測定することができます。

式1を調べると、dBmVがインピーダンスに依存しないことがわかります。

一般的な定義では、dBµVは1µVRMSを基準とし、出力電圧(VOUT)はµVRMS単位で測定されます(式2)。式2は電圧比なので、1µVP-Pを基準とするµVP-P、あるいは同じ単位を使用する限り、任意の電圧単位で測定することができます。

式2を調べると、dBµVがインピーダンスに依存しないことがわかります。

dBmからdBmVへの変換

dBmは、式3で定義されます。

POUTはmW単位で測定されます。dBmは1mWを基準とします。式3は、式4でわかるように、負荷のインピーダンスに依存しています。ほとんどのRF機器は、50Ωの負荷インピーダンスまたは入力インピーダンスを備えています。式3は、75Ωも含む、あらゆる負荷インピーダンスに対して有効です。

電力は、負荷インピーダンスに依存します。式4は、電力が電圧と負荷インピーダンスに相当することを示しています。

項を並べ替えると、次のようになります。

式3を解いて、POUTを求めます。

式1を解いて、VOUTを求めます。

式4.1に式3.1と式1.1を代入します。

dBmについてdBmVを求めます。

R = 50Ωを使用すると、次のようになります。

式5.2は、50Ωの測定機器に対して有効です。

R = 75Ωを使用して式5.1を解くと、次のようになります。

式5.3は、75Ωの測定機器に対して有効です。

同じ手法を使用すると、dBmVに対するdBµVの関係は、次のように表すことができます。


表1と表2は、50Ωと75Ωの環境でのdBmV、dBµV、およびdBm間の変換を示しています。

表1. 電力50Ωでの変換
dBmV dBµV dBm 50Ω mVRMS mW 50Ω
8 68 -38.99 2.51 1.3E-04
9 69 -37.99 2.82 1.6E-04
10 70 -36.99 3.16 2.0E-04
11 71 -35.99 3.55 2.5E-04
12 72 -34.99 3.98 3.2E-04
13 73 -33.99 4.47 4.0E-04
14 74 -32.99 5.01 5.0E-04
15 75 -31.99 5.62 6.3E-04
16 76 -30.99 6.31 8.0E-04
17 77 -29.99 7.08 1.0E-03
18 78 -28.99 7.94 1.3E-03
19 79 -27.99 8.91 1.6E-03
20 80 -26.99 10.00 2.0E-03
21 81 -25.99 11.22 2.5E-03
22 82 -24.99 12.59 3.2E-03
23 83 -23.99 14.13 4.0E-03
24 84 -22.99 15.85 5.0E-03
25 85 -21.99 17.78 6.3E-03
26 86 -20.99 19.95 8.0E-03
27 87 -19.99 22.39 0.010
28 88 -18.99 25.12 0.013
29 89 -17.99 28.18 0.016
30 90 -16.99 31.62 0.020
31 91 -15.99 35.48 0.025
32 92 -14.99 39.81 0.032
33 93 -13.99 44.67 0.040
34 94 -12.99 50.12 0.050
35 95 -11.99 56.23 0.063
36 96 -10.99 63.10 0.080
37 97 -9.99 70.79 0.100
38 98 -8.99 79.43 0.126
39 99 -7.99 89.13 0.159
40 100 -6.99 100.00 0.200
41 101 -5.99 112.20 0.252
42 102 -4.99 125.89 0.317
43 103 -3.99 141.25 0.399
44 104 -2.99 158.49 0.502
45 105 -1.99 177.83 0.632
46 106 -0.99 199.53 0.796
47 107 0.01 223.87 1.002
48 108 1.01 251.19 1.262
49 109 2.01 281.84 1.589
50 110 3.01 316.23 2.000
51 111 4.01 354.81 2.518
52 112 5.01 398.11 3.170
53 113 6.01 446.68 3.991
54 114 7.01 501.19 5.024
55 115 8.01 562.34 6.325
56 116 9.01 630.96 7.962
57 117 10.01 707.95 10.024
58 118 11.01 794.33 12.619
59 119 12.01 891.25 15.887
60 120 13.01 1000.00 20.000
61 121 14.01 1122.02 25.179
62 122 15.01 1258.93 31.698
63 123 16.01 1412.54 39.905
64 124 17.01 1584.89 50.238
65 125 18.01 1778.28 63.246
66 126 19.01 1995.26 79.621
67 127 20.01 2238.72 100.237
68 128 21.01 2511.89 126.191
表2. 電力75Ωでの変換
dBmV dBµV dBm 75Ω mVRMS mW 75Ω
8 68 -40.75 2.51 8.4E-05
9 69 -39.75 2.82 1.1E-04
10 70 -38.75 3.16 1.3E-04
11 71 -37.75 3.55 1.7E-04
12 72 -36.75 3.98 2.1E-04
13 73 -35.75 4.47 2.7E-04
14 74 -34.75 5.01 3.3E-04
15 75 -33.75 5.62 4.2E-04
16 76 -32.75 6.31 5.3E-04
17 77 -31.75 7.08 6.7E-04
18 78 -30.75 7.94 8.4E-04
19 79 -29.75 8.91 1.1E-03
20 80 -28.75 10.00 1.3E-03
21 81 -27.75 11.22 1.7E-03
22 82 -26.75 12.59 2.1E-03
23 83 -25.75 14.13 2.7E-03
24 84 -24.75 15.85 3.3E-03
25 85 -23.75 17.78 4.2E-03
26 86 -22.75 19.95 5.3E-03
27 87 -21.75 22.39 6.7E-03
28 88 -20.75 25.12 8.4E-03
29 89 -19.75 28.18 0.011
30 90 -18.75 31.62 0.013
31 91 -17.75 35.48 0.017
32 92 -16.75 39.81 0.021
33 93 -15.75 44.67 0.027
34 94 -14.75 50.12 0.033
35 95 -13.75 56.23 0.042
36 96 -12.75 63.10 0.053
37 97 -11.75 70.79 0.067
38 98 -10.75 79.43 0.084
39 99 -9.75 89.13 0.106
40 100 -8.75 100.00 0.133
41 101 -7.75 112.20 0.168
42 102 -6.75 125.89 0.211
43 103 -5.75 141.25 0.266
44 104 -4.75 158.49 0.335
45 105 -3.75 177.83 0.422
46 106 -2.75 199.53 0.531
47 107 -1.75 223.87 0.668
48 108 -0.75 251.19 0.841
49 109 0.25 281.84 1.059
50 110 1.25 316.23 1.333
51 111 2.25 354.81 1.679
52 112 3.25 398.11 2.113
53 113 4.25 446.68 2.660
54 114 5.25 501.19 3.349
55 115 6.25 562.34 4.216
56 116 7.25 630.96 5.308
57 117 8.25 707.95 6.683
58 118 9.25 794.33 8.413
59 119 10.25 891.25 10.591
60 120 11.25 1000.00 13.333
61 121 12.25 1122.02 16.786
62 122 13.25 1258.93 21.132
63 123 14.25 1412.54 26.604
64 124 15.25 1584.89 33.492
65 125 16.25 1778.28 42.164
66 126 17.25 1995.26 53.081
67 127 18.25 2238.72 66.825
68 128 19.25 2511.89 84.128


この記事に関して

製品

製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく