制御ループのシミュレーションを簡単に行う方法

2024年03月01日
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

要約

本稿では、制御ループのシミュレーションを簡単に行う方法について説明します。LTspice®を用いることで、ボーデ線図を容易に作成できます。

はじめに

電源を設計する場合、制御ループを慎重に吟味することが重要です。設定が不十分な制御ループは、パワー・コンバータが発振したり不安定な動作をしたりする原因になります。発振は出力に極めて高い電圧のリップルを引き起こし、電磁環境適合性(EMC)性能を低下させます。設定が不適切な制御ループは、ロード・トランジェントや電源電圧の変動に対する電圧コンバータの応答速度を低下させる場合もあります。

制御ループをチェックするための簡単なステップ

ボーデ線図は、制御ループをチェックする際の有用な基盤となります。ボーデ線図は、バージョン17.1以降のLTspiceなどのシミュレーション・ツールを使うと、簡単に手早く作成できます。本稿では、ボーデ線図シミュレーションを実行する3つのステップを説明します。

ステップ1は、LTspiceを用いてスイッチング・レギュレータ回路などの電源回路を開くことです。図1に、ADP2370降圧スイッチング・レギュレータの回路を示します。LTspiceでは、テスト・フィクスチャ、つまり外部回路は、既製回路として選択できます。回路がディスプレイに表示されたら、[Component]タブで周波数応答アナライザ(FRA)を選択します。これは、分圧器の上側の抵抗(R1)の上に追加されます。図1に、この例で用いられるFRAを示します。

図1 ボーデ線図のシミュレーションを行うためにスイッチング・レギュレータ回路に周波数応答アナライザを追加

図1 ボーデ線図のシミュレーションを行うためにスイッチング・レギュレータ回路に周波数応答アナライザを追加

次に、ボーデ線図を生成するためのシミュレーション・タイプを選択します。これは、図1で「.fra」と示されています。

ボーデ線図のシミュレーションを開始する前に、必要なパラメータを入力する必要があります。最適化するには非常に多くの候補があります。FRAコンポーネントを右クリックすると、ボーデ線図の設定をセットできるウィンドウが開きます。図2に示す赤丸で囲んだ[Help Me Configure This for a Switching Regulator]オプションを使うと自動設定されるため、簡単です。

図2 周波数応答アナライザ・ウィンドウでのボーデ線図設定

図2 周波数応答アナライザ・ウィンドウでのボーデ線図設定

スイッチング・レギュレータのDC出力電圧、スイッチング周波数、レギュレータの予想帯域幅(0dBクロスオーバー周波数)を入力します。これらをセットしたら、シミュレーション・キーを押します。

図3にボーデ線図のウィンドウを示します。これは、シミュレーション・プロセスが終了すると自動的に開きます。ボーデ線図では、0dBクロスオーバー・ポイントでの周波数が制御ループ帯域幅を示します。この例では約23kHzです。制御ループの安定性は、位相マージンで見積もることができます。位相マージンは、図3では「gain_1」のラベルが付けられた、ゲインの0dBクロスオーバー周波数での制御ループの位相シフトです。位相マージンは40ºより大きい必要があります。この例では約53ºです。つまり、このスイッチング・レギュレータは十分に安定しています。

図3 LTspiceバージョン17.1で生成されたスイッチング・レギュレータのボーデ線図

図3 LTspiceバージョン17.1で生成されたスイッチング・レギュレータのボーデ線図

まとめ

バージョン17.1以降のLTspiceを用いると、FRAモジュールが使用できる現在ではボーデ線図の作成が非常に簡単になっています。更に、シミュレーションの計算が最適化されているため、シミュレーション時間がはるかに短縮されています。そのため、スイッチング・レギュレータの制御ループを簡単に最適化できます。

著者について

Frederik Dostal
Frederik Dostalは、アナログ・デバイセズ(ドイツ ミュンヘン)のパワー・マネージメント担当エキスパートです。20年以上にわたって蓄積した設計/アプリケーションに関する知識を活かし、パワー・マネージメント分野のエキスパートとして活躍しています。ドイツのエアランゲン大学でマイクロエレクトロニクスについて学んだ後、2001年にNational Semiconductorに入社。お客様のプロジェクトを支援するフィールド・アプリケーショ...

最新メディア 20

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成