FPGA、GPU、およびASICシステムのパワー・マネージメントにおけるデバッグ・サイクルの防止

2016年08月01日

FPGA、GPU、またはASIC制御システムを設計することに関して言えば、パワー・マネージメント・システムおよびアナログ・システムに関連する設計上の課題の数は、デジタル設計に関連する課題と比較すると、取るに足りないものです。しかしながら、パワー・システムの設計を「後回し」にしてかまわない、もしくはデジタル設計の基準に合わせて進めてよいと想定するのは危険です。電源設計において一見差し障りのない問題であっても、パワー・システムのデバッグ・サイクルに費やす余計な時間が生じると、デジタル側の作業が全て停止することがあるので、システムのリリースが大幅に遅れる可能性があります。

DC/DCレギュレーションの問題を落ち着かせる良い方法は、FPGA、GPU、またはASICのメーカーによって提供される、検証済みの開発キットを使用することです。たいていの場合は、パワー製品の供給メーカーやFPGA、GPU、ASICのメーカーにより、デザインそのものや類似のデザインを基板/ キットとして入手できます。テスト済みで検証済みのキットを使用すると、システム設計者はパワー・システムやアナログのほとんどの問題から解放されるので、複雑なデジタル・システムを構成することにエネルギーを集中させることができます。パワー・システム・レイアウトを最適にしてから、大がかりな設計に取り掛かるようにします。

練り上げられたパワー・マネージメントを最初から考え付くのは困難

どの設計作業も最初は大変であり、パワー・マネージメントも例外ではありません。これが当てはまるのは、トランシーバ、メモリ・モジュール、センサ、回線コネクタ、網目状のPCBトレース、および数層のPCBプレーンを組み込んだ複雑なシステムで電力が必要な場合です。多数のDC/DCレギュレータ、コンデンサ、インダクタ、除熱材、およびヒートシンクで構成されるシステムのパワー・マネージメントと部品のレイアウトへの取り組みを無計画に行うと、下流の設計問題につながる恐れがあります。DC/DCレギュレータに正しい入出力要件を適用しただけでは、ある時点で進行が阻害され、非常に時間のかかるデバッグ手順につながります。

パワー・マネージメントを始めるタイミング

デジタル設計およびコーディングの場合とまったく同様に、パワー・マネージメントの設計には体系的に取り組むことが必要です。パワー・マネージメント・システムの入念な分析と正確なモデル化に取り掛かってからPCBの組み立てを行うようにします。FPGA、ASIC、GPU、マイクロプロセッサの要件と、これらや他のデジタル部品を使用するシステムの要件を満たすため、パワー・マネージメント・ガイドのテストと検証は既に実施済みです。実証されたパワー・マネージメント解決策にパワー・システムを割り当てることにより、強い自信を持ってプロジェクトを始められます。これは、設計を試作段階から量産段階へ迅速に移行する(つまり、電源のデバッグに費やす時間を減らす)ための鍵です。

ケース・スタディ:Arria 10 FPGAおよびArria 10 SoCへの電力供給

前述したように、FPGA開発キットを使用すると、システム開発者は全てを備えたシステムを最初から設計しなくても、FPGAを評価することができます。Altera の新しい20nmプロセスのArria 10 FPGA およびArria 10 SoC(システム・オン・チップ)開発基板を図1および図2に示します。これらの基板はAltera によってテストと検証が行われ、レイアウト、信号の完全性、およびパワー・マネージメントにおける最良設計事例を示しています。

図1.Arria 10 GX FPGA開発キット基板。パワー・マネージメントの全ての機能とLTpowerPlanner®とのインタフェース機能(グラフィカル・ソフトウェア制御)は基板に組み込まれており、工場でテストされ検査されています。システムのデバッグ作業は最小限に抑えられており、(マージニングを含む)性能テストは簡略化されています。組み込まれているパワー・マネージメント部品の一覧については、表1を参照してください。

図1.Arria 10 GX FPGA開発キット基板。パワー・マネージメントの全ての機能とLTpowerPlanner®とのインタフェース機能(グラフィカル・ソフトウェア制御)は基板に組み込まれており、工場でテストされ検査されています。システムのデバッグ作業は最小限に抑えられており、(マージニングを含む)性能テストは簡略化されています。組み込まれているパワー・マネージメント部品の一覧については、表1を参照してください。

図2.Arria 10 GX FPGA基板(図1)の電源ツリー。LTpowerPlanner(電源要件の割り当てを目的とした分析ツールおよび簡単な第一段階設計ツール)で設計。

図2.Arria 10 GX FPGA基板(図1)の電源ツリー。LTpowerPlanner(電源要件の割り当てを目的とした分析ツールおよび簡単な第一段階設計ツール)で設計。

コア、システム、およびI/Oのパワー・マネージメント

Arria 10 など、ハイエンドFPGAのパワー・マネージメント解決策は慎重に選択する必要があります。パワー・マネージメント設計を綿密に検討することにより、PCBのサイズ、重量、複雑さを低減できるだけでなく、消費電力と冷却コストを最小限に抑えることもできます。これは最適なシステム性能を達成するのに不可欠です。

例えば、0.95V/105Aの出力は、図1に示すArria 10 GX FPGAのコアに電力を供給する12VのDC/DCレギュレータが電源になっていますが、SoCの省電力方式を補完するいくつかの機能を備えています。

  • DC/DCレギュレータ内蔵の6ビット並列VIDインタフェースは、Arria 10 のSmartVIDが使用してDC/DCレギュレータを制御し、静的な状態と動的な状態の間におけるFPGAの消費電力を低減します。
  • DC/DCレギュレータの非常に値の小さなDCRによる電流検出では、インダクタでの電力損失を最小限に抑えることにより、効率が改善されます。温度補償により、インダクタの温度が高いときの精度、つまりDCRの値が維持されます。

Arria 10 開発キットの電源レールと、図1に示すような機能の要約を表1に示します。この表は、製品名と概要を機能ごとに示しています。www.analog.com/altera にアクセスして「Arria」をクリックし、ここに示す2つの基板の技術的詳細を参照してください。

表1.図1に示すArria 10 GX FPGA開発キットのパワー・マネージメント部品表
レール/ 機能 製品番号 概要
FPGAコアの電源 LTC3877 + LTC3874 Arria 10 SmartVIDと継ぎ目なくインタフェース接続する0.9V/105A出力のレギュレータ
高速トランシーバ LTM4637 20A µModuleレギュレータ
電源投入/ 切断のシーケンス制御、電圧モニタおよび電流モニタ、電圧のマージニングとフォルト管理 LTC2977 8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
PowerPathマネージメント LTC4357 高電圧理想ダイオード・コントローラ
12V入力から3.3V 中間バスを出力 LTM4620 デュアル13Aまたはシングル26A µModuleレギュレータ
入力過電圧保護 LTC4365 過電圧、低電圧、逆電圧電源保護コントローラ
ハウスキーピング・システム電源およびパワー・マネージメント LT1965, LT3082, LTC4352, LTC3025-1, LTC2418 低ノイズのリニア・レギュレータ、24ビットADC、低電圧理想ダイオード

LTpowerPlanner設計ツールによる電源ツリーのカスタマイズ

電源要件が開発キットで実証されている設計と異なる場合はどうしますか。こうした場合には、LTpowerPlanner®というPCベースの設計ツールを使用して、システムの電源ツリーを個別に最適化します。

開発キットに与えられている推奨条件を使って始めてください。その後、パワー・ブロックの再編成、電力定格の変更、効率と電力損失の計算、各パワー・ブロックのシミュレーションを行い、DC/DCレギュレータの製品番号を選択して、カスタマイズした解決策を確認します。

LTpowerPlanner を使用したのは、Arria10 開発キットのFPGA に対応する電源ツリー( 図3)とシステム要件を生成することが目的でした。このツールは、より包括的なLTpowerCAD® 設計ツールの内部で使用可能であり、www.analog.com/ltpowercadから無償でダウンロードできます。

図3.Arria 10 SoC 開発キット基板

図3.Arria 10 SoC 開発キット基板

図4.Arria 10 SoC 開発キット基板(図3)の電源ツリー。

図4.Arria 10 SoC 開発キット基板(図3)の電源ツリー。

LTpowerCADで可能な作業は以下のとおりです。

  • 与えられた電源仕様に適合する特定のアナログ・デバイセズ製DC/DCレギュレータを選択する
  • インダクタ、抵抗、コンデンサなどの電源用部品を適切に選択する
  • 効率と電力損失を最適化する
  • レギュレータのループ安定性、出力インピーダンス、負荷トランジェント応答を最適化する
  • 設計結果をLTspice®にエクスポートする
表2.図3に示すArria 10 SoC 開発キット基板のパワー・マネージメント部品表
レール/ 機能 製品番号 デバイスの概要
0.9V:VCC(FPGAコアの電源) LTM4677 デジタル・パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル18Aまたはシングル36A µModuleレギュレータ
3.3V:システム電源 LTM4676 デジタル・パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル13Aまたはシングル26A µModuleレギュレータ
1.2V: AVDD_PLL LTC3026-1 1.5A低入力電圧VLDOリニア・レギュレータ
1.0V: ENET_DVDD LTC3025-1 500mAマイクロパワーVLDOリニア・レギュレータ
1.8V: USB_FPGA LT3010 50mA、3V ~80V低ドロップアウト・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
電圧モニタと電圧制御 LTC2977 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
アナログ入力用の16ビットADC LTC2497 Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2Cインタフェースを備えた16ビット8/16チャネル・デルタシグマADC
1.25V電圧リファレンス LT1389 ナノパワー高精度シャント電圧リファレンス

まとめ

パワー・マネージメントのレイアウトを自信を持って開始します。LTpowerCAD やLTpowerPlannerなどのツールにより、ポイントオブロード・レギュレータを割り当てて全体的な性能を分析する作業が簡単になります。ここに示した例は、Altera のArria 10 FPGAおよびSoCの開発キット設計ガイドを使用する利点の概要を具体的に示しています。これらはwww.analog.com/fpga-compatible-reference-designs で入手できます。Xilinx ベースのFPGA開発キットについては、www.analog.com/xilinx-fpgaを参照してください。入手可能な開発キットは、Altera、Xilinx、または他の開発会社によってテストされ、検証されています。

寄稿者

Sharad Khanal、Gerard Velcelean、Guneet Chadha、Masa Iwasaki

著者について

Afshin Odabaee
Afshin Odabaee は、μModule ファミリーの製品と DC/DC コントローラ IC を担当するビジネス開発ディレクタです。サンタクララ大学で主にアナログ技術について学び、1994 年に電気工学の学士号を取得しました。アナログ・デバイセズには 21 年間勤務しています。オペアンプ、リファレンス、DC/DC レギュレータを担当した後、μModule ファミリーの立ち上げとサポートを支援する部署に配属されました。

この記事に関して

製品

LT1389
製造中

ナノパワー高精度シャント電圧リファレンス

LTC2497
製造中

Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2Cインターフェイス付き16ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC

LT3010
新規設計に推奨

50mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく