説明
この計算ツールは、S/N 比、THD、SINAD の項目を選択し、他の2つの項目から指定した 1 つの値を計算します。SINAD とは THD と S/N 比の RMS 合計です。SINAD の計算結果または入力値に対応する RMS ノイズと有効ビット数が右側の出力フィールドに表示されます。
また、この計算ツールの精度には限界がありますので、ご注意ください。THD、S/N 比、SINAD はすべて対数値として入力し、THD と S/N 比の差が 20 dB を超えると精度が低下します。表示のために計算結果を小数点第 4 位で四捨五入しますが、ほとんどの測定値の精度を上回ります。