RF インピーダンス・マッチング計算ツール
特定の複素負荷にラインをマッチさせるためにネットワークの計算をします。
説明
指定された特性インピーダンス(Zo)のラインを特定の複素負荷インピーダンス(RL + jXL)と指定された周波数で終端するために必要なマッチング・ネットワークを計算します。平衡型ラインと非平衡型ラインの両方に対応します。指定された周波数で必要なインピーダンスが得られる 2 つのネットワークを表示しますが、周波数が指定された周波数を上回るか下回るかによって動作が異なります。アプリケーションに合わせて選択してください。
このツールでは、3 つの方法で複素負荷インピーダンスを指定できます。実数および虚数インピーダンスを直接入力するか、R 値と C 値、あるいは S パラメータ(振幅と位相)を入力します。すべての入力パラメータを入力すると、結果が表示されます。入力した値を変更すると、すぐに新しい結果が表示されます。送信ボタンを押す必要はありません。