加速度センサー用FIFOカリキュレータ

加速度センサー用FIFOオーバーサンプリング・カリキュレータは、分解能を向上させるために必要なオーバーサンプリング率(OSR)を決定するために使用します。ADXL345かADXL346を選び、システム帯域幅の条件に従う必要があるのか、あるいは固定された加速度センサー帯域幅があればよいのかを選択してください。次に、基準に合った帯域幅、分解能、最大ウォーターマークの各入力値を設定して、「計算」ボタンをクリックします。入力した条件に対応した加速度センサーを構成する方法を自動的に判定し、その構成を使用していくつかの出力仕様を計算します。このツールの詳細についてはこちらのファイルをご覧ください