Moisture Sensitivity Level: 湿度感度レベル
Moisture Sensitivity Levelとは
意味
吸湿耐性水準(MSL)は、半導体デバイスの梱包および取り扱いの予防措置に関連したものです。MSLは電子業界の等級で、感湿性デバイスが所定の位置に半田付けされる前に、室内周囲条件(約30ºC、相対湿度60%)にどれだけ長く露出できるかを示しています。
半導体デバイスは吸湿性があり、表面実装リフロー時に、部品内部に閉じ込められた蒸気が膨張して損傷することがあります。閉じ込められた蒸気の膨張は、プラスチック樹脂の内部分離やダイまたはリードフレームからのプラスチック樹脂の剥離、ワイヤー・ボンドの損傷、ダイの損傷、内部クラックを引き起こす可能性があります。最も深刻なケースでは、部品が膨らんで弾けることがあります。これは「ポップコーン」効果として知られています。
感湿性デバイスは、乾燥剤および湿度インジケータ・カードと一緒に防湿帯電防止袋に梱包されます。この袋は、デバイスが使用前に吸湿するのを防ぐために真空封止されます。
IPC/JEDECのJ-STD-20:プラスチック集積回路(IC)表面実装部品(SMD)の吸湿/リフロー耐性分類は、8段階のMSL等級を定めています。部品の実装およびリフローは、この規格で定められた許容期間(袋から出して以降のフロア・ライフ)内に行わなければなりません。
同義語
MSL用語を検索(アルファベット順):