faqs
よくある質問(FAQ)
リファレンス・クロックには TCXO と XTAL のどちらを使うべきでしょうか?
リファレンス・クロックの精度は、生成される RF 信号の精度に直接影響します。RF 信号のある程度の周波数誤差は、システム内で許容できます。しかし、無線機が指定チャンネルの範囲外で送信を行う場合や、受信装置の自動周波数制御(AFC)ループが誤差に対応できない場合は、誤差が問題となります。ある特定のリファレンスが使用できるかどうか判断するには、使用するリファレンスの仕様に基づいて予想最大周波数誤差を計算し、それが、システムに必要なチャンネル間隔や無線機の AFC 要件に適合するかどうかを確認することができます。チャンネル間隔が狭い(例えば 12.5 kHz)システムや低データ・レート(例えば 10 kbps 未満)のシステムは、この種の誤差の影響を受けやすいので、通常は、XTAL より精度の高い TCXO を使用します。TCXO のもう 1 つの利点は、スタートアップ時間が短いことです。XTAL を使用する利点は、一般に TCXO より低コストなことです。