製品概要

機能と利点

  • ADMFM2000用のフル機能評価用ボード
  • SDP-Bボードによる動作制御
  • 6.0V単電源動作

製品概要

ADMFM2000は、入力RFと局部発振器(LO)の周波数範囲が5GHz~32GHz、出力中間周波数(IF)の周波数範囲が0.5GHz~8GHzのデュアル・マイクロ波ダウン・コンバータです。共通のLO入力信号は分割され、2つの個別のバッファ・アンプに供給されて、各チャンネルのミキサーを駆動します。各ダウン・コンバージョン・パスは、低ノイズ・アンプ(LNA)、ミキサー、IFフィルタ、デジタル・ステップ減衰器(DSA)、IFアンプで構成されます。

ADMFM2000-EVALZは、6層構造のFR-370HR、Rogers 4350を使用して製造されています。

このユーザ・ガイドでは、ADMFM2000のテストに使用される制御ソフトウェアとADMFM2000-EVALZについて説明します。ADMFM2000のデータシートに詳細が記載されています。ADMFM2000-EVALZを使用する際は、ADMFM2000のデータシートを参照してください。

対象となる製品