アプリケーション・ノート使用上の注意
本アプリケーションノートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。
なお、日本語版のアプリケーションノートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。

LTpowerPlanner:システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツール
はじめに
最新の電子システムは、ますます複雑性が増しています。システム・ボード上には、さまざまな負荷に電力を供給する多数の電源レールや電源ソリューションがあります。システム・ハードウェア技術者は、個々の電源を選択または設計する前に、まずシステムの電力要件を理解し、それに応じてシステムのパワー・ツリーを設計し、パワー・マネージメント・システムの効率、サイズ、コストを最適化する必要があります。システムの複雑性の度合によっては、システムレベルの電源の最適化は簡単ではありません。この課題に対応するには、直感的なシステムレベルの設計ツールが必要です。
LTpowerPlannerツールとは
LTpowerPlanner®プログラムは、システム設計者によるパワー・マネージメント・システムの計画、設計、最適化を支援する、システムレベルのパワー・ツリー設計ツールです。このツールは、直感的なグラフィック・ユーザー・インタフェース(GUI)によってシステムレベルの設計作業を大幅に簡素化します。
LTpowerPlannerツールは以下の作業を支援します。
- 「パワー・ツリー」タイプのシステム・ブロック図の作成
- システムの合計入力電力、出力電力、電力損失、効率、ボード・サイズの計算/ 推定
- システムレベルの最適化を目的とする複数の電源アーキテクチャの比較
- LTpowerCAD®電源設計ツールおよびLTspice®回路シミュレーション・ツールへのインタフェース
- システム・ソリューションの直感的な文書化と提示
LTpowerPlanner 設計ツールは、LTpowerCAD設計ツール・プログラムの一部です。LTpowerPlannerツールを開くには、LTpowerCADのメイン・ページで[System Design]アイコンをクリックします(図1を参照)。LTpowerCADプログラムはWindows PC上で動作するオフラインのプログラムであり、www.analog.com/jp/LTpowerCADから無償でダウンロードできます。
![図1.[System Design]アイコンをクリックしてLTpowerPlannerツールを開く Click the “System Design” Icon to Open LTpowerPlanner Tool.](/jp/_/media/analog/en/app-note-images/an-164f/fig-01.png?h=270&hash=474688B9FDE7E109AC0EA9F0F7D1E065&rev=1f9f08a0180344c88b4bfb53d3682026)
![図1.[System Design]アイコンをクリックしてLTpowerPlannerツールを開く](/jp/_/media/analog/en/app-note-images/an-164f/fig-01.png?la=en&rev=1f9f08a0180344c88b4bfb53d3682026)
図1.[System Design]アイコンをクリックしてLTpowerPlannerツールを開く
LTpowerPlannerの3つの基本設計手順
まず最初に、LTpowerPlanner 設計ツールを使用する際の3つの基本手順について説明します。
ステップ1:システム・パワー・ツリーの作成
図2に、LTpowerPlannerツールを使用した簡単なシステム・パワー・ツリーの作成例を示します。パワー・ツリーには、入力電力源、電源コンバータ、負荷デバイスの3 種類の主な部品があります。電力源部品は出力端子のみを持ち、負荷部品は入力端子のみを持ちます。各コンバータ部品は、左側に電力入力端子、右側に電力出力端子を持ちます。コンバータ部品は複数の出力レールを持つことができます。これはマルチチャネル電源を表します。同じように、負荷部品は複数の入力レール端子を持つことができます。


図2.システム・パワー・ツリーの作成
ユーザーはまずこれらの部品を配置し、次に左から右へ電源線で部品を接続できます(電流/ 電力が流れる方向は、デフォルトでは左から右です)。
ステップ2:部品パラメータの更新
各部品をダブルクリックすると、[Properties]ウィンドウで主要な電源パラメータ(入力電圧範囲、出力電圧、最大負荷電流など)を更新できます。またユーザーは、システム計算用に各電源コンバータ部品の予想効率と推定サイズを入力できます。


図3.コンバータの主要なパラメータの更新
ステップ3:システム計算の実行
パワー・ツリーが完成し、全ての主要なパラメータを更新したら、システム計算を実行できます。LTpowerPlannerプログラムは、各部品について入力されたパラメータに基づいて、システムの合計入力電力、出力電力、電力損失、効率、コンバータの合計基板面積の値を計算し、画面上の[SummaryReport]に表示します。図4に示すように、各部品端子には、その端子の入力または出力電圧と電流が表示されます。各コンバータの下には、そのコンバータの効率と電力損失が表示されます。各負荷および各電力源の電力レベルも表示されます。このGUIインタフェースは、システム開発者に対してシステム・パワー・ツリーの多くの詳細情報の非常に直感的な表示を提供します。


図4.システム計算の実行
パワー・ツリーの比較によるシステムの最適化
LTpowerPlannerツールを使用して、複数の電源アーキテクチャを比較し、最適なシステム・ソリューションを達成できます。図5に、多少異なる2つのパワー・ツリーAとBの比較の簡単な例を示します。この場合、LTpowerPlannerツールは、アーキテクチャをオプションAからオプションBに少し変更するだけで、システム効率を素早く改善できることを示しています。


図5.2つのパワー・システム・アーキテクチャ(AおよびB)の比較
FPGAのパワー・ツリーの例
LTpowerPlannerツールは、はるかに複雑なシステムの描画にも使用できます。図6に例を示します。この例はマルチ出力パワー・コンバータとマルチ入力負荷を示しています。同じ電圧の複数の出力端子を並列接続して、電流分担を実現できます。また抵抗部品を利用して、電圧降下と電力損失を表すこともできます。LTpowerPlannerツールの高度な機能については、『LTpowerPlanner User Guide』を参照してください。


図6.FPGAパワー・ツリーの例
コンバータからLTpowerCAD回路設計またはLTspiceシミュレーションへのリンク
LTpowerPlannerプログラムは汎用システム・ツールですが、LTpowerCAD電源設計ツールによって生成された既存のデザイン・ファイルまたはLTspice回路シミュレーション・ツールによって生成された既存のシミュレーション・ファイルにパワー・コンバータをリンクさせることができます。これを行うには、コンバータの[Properties]ウィンドウで、ユーザーのPCディスク上の特定のファイルにコンバータをリンクさせます。リンクが確立されたら、LTpowerPlannerコンバータ上の対応するアイコンをクリックして、リンク先のLTpowerCADデザイン・ファイルまたはLTspiceシミュレーション・ファイルを直接開くことができます。この機能により、使いやすい体系的な方法で、パワー・マネージメント・システムの全てのデザイン・ファイルを管理できます。


図7.既存のLTpowerCADファイルとLTspiceファイルへのリンク
パワー・ツリー・ソリューション・ライブラリ
LTpowerPlannerには内蔵のパワー・ツリー・ソリューション・ライブラリがあり、さまざまなパワー・ツリー・リファレンス・デザインをユーザーに提供します。図8に示すように、[Solution Library]ソフトキーをクリックすることにより、ユーザーはFPGA、プロセッサ、データ通信システム、車載システムなどのアプリケーションに各種の既存ソリューションを利用できます。これらの既存デザインに基づいて、開発者は短時間でパワー・マネージメント・システムについて理解し、類似のシステムを設計できます。更に、ユーザーは自作のデザインを保存し、将来使用するためのユーザー・ソリューション・ライブラリを作成できます。


図8.LTpowerPlannerパワー・ツリー・ソリューション・ライブラリ
まとめ
要約すると、LTpowerPlanner 設計ツールにより、システム開発者は非常に効率的で直感的な方法でパワー・マネージメント・システムの設計と最適化を実行できます。このツールは、ユーザーの入力に基づいて、システムの合計入力電力、出力電力、電力損失、効率、物理サイズを計算します。システム開発者は、このツールを使用して、パワー・システム・ツリーの描画、設計、比較、最適化を実行できます。このツールは、システム電源アーキテクチャの文書化と提示のための簡単で優れた方法も提供します。