アプリケーション・ノート使用上の注意
本アプリケーションノートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。
なお、日本語版のアプリケーションノートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。

AN-1603: AC カップリングされたビデオ・ドライバ用の DC 再生回路
はじめに
自動車にリア・ビュー・カメラを使用すると、後方を遮られずに見通すことができます。こうしたカメラは、オートモーティブ・アプリケーションにおいて、車をバックさせる際の運転者の安全確保に広く使用されています。リア・ビュー・カメラが装着されている場合、通常、ビデオ・ソースとビデオ・ドライバはACカップリングされ、デバイスに対してDCが阻止されています。ビデオ信号のDCレベルは黒レベルを表し、このレベルはビデオ処理回路に適合するために一定でなければなりません。このアプリケーション・ノートでは、コンポジット・ビデオ信号の適正なDCレベルを再生する方法について説明します。


コンポジット・ビデオ信号の説明
コンポジット・ビデオ信号は、カラー、ビデオ、ブランキング、および同期(CVBS)とも呼ばれ、電子工学において最も複雑な波形の1つです。輝度情報、色情報、および同期信号を合成すると、コンポジット・ビデオ信号になります。図2に、全米テレビジョン・システム委員会(NTSC)方式において、すべて白色の代表的なコンポジット・ビデオ信号波形を示します。
図2におけるビデオ信号は、1本の水平走査線に相当します。1本の走査線は、有効なビデオ部分と水平ブランキング部分で構成されています。有効なビデオ部分は、映像の輝度情報(輝度)と色情報(色度)で構成されています。輝度は信号の瞬時振幅で、色度はサイン波です。映像の色(黄、シアン、緑、マゼンタ、赤、および青)を識別するために、サイン波とカラー・バーストとの位相差が比較されます。色度は輝度信号に重畳されています。このコンポジット信号を図3に示します。この信号は、テレビのカラー・バーに相当する走査線を示しています。
ビデオの有効な部分の振幅は色の量(彩度)に相当し、色度とカラー・バーストとの位相差は色合い(色相)を表します。水平ブランキング部分は水平同期パルスと、水平同期パルスの立上がりエッジの後(バック・ポーチと呼ばれる)に位置するカラー・バーストで構成されています。
ACカップリング
ビデオ・ソースは、出力容量(CS)によってACカップリングされています。この方法によって、バッテリや電源接続への偶発的な短絡など、DC電流に起因する潜在的な損傷からデバイスが保護されています。
CSは電圧信号の平均値を蓄えます。ビデオの内容は、ビデオ波形の平均電圧信号に影響を与えます。例えば、黒レベルはシーンの輝度と共に変化します。NTSCや位相反転線(PAL)など、ビデオの内容に応じて、時定数を考慮する必要があります。これは、CSとアンプの高い入力インピーダンスの組み合わせによって、時定数がτ = R × CSで、カットオフ周波数がfCのフィルタが構成されるためです。カットオフ周波数(fC)は次式で算出できます。

CSの値とRの値は、信号をドループ(次第に低下)させる可能性がある変数です。
ドループとはビデオの左エッジから右エッジまでの輝度変化のことで、これによりディスプレイ上では、一時的にフリッカが発生したり、次第に明るくなったり、暗くなったりするように見えます。ドループは、人間の知覚よりも低く抑える必要があります。ドループを最小限に抑えるためには、ACカップリング回路の時定数を可能な限り短くする必要があります。時定数が短くなるように補償するには、1つまたは多数のコンデンサを回路に付加する必要があります。このようにして、コンデンサの値を正確に合わせる必要があります。適正なコンデンサの選定にあたっては、リークの少ないことが等価直列抵抗(ESR)よりも重要です。
入力のコモンモード・レベルを正確に設定するには、フィルタまたはドライバの入力にクランプ回路とバイアス回路を設ける必要があります。
ショットキー・ダイオードを使用したDC再生
ビデオ・デバイスの出力をACカップリングすると、DC成分が失われます。DCバイアス・レベルを回復させるには、DC再生回路またはクランプ回路を使用して、ACカップリングされたビデオ・ソースの出力をDCリファレンス電圧にクランプする必要があります。ACカップリングを使用しているときに電源条件を最小限に抑える1つの方法として、図1に示すように、ショットキー・ダイオードを使用してDCクランピングを行う方法があります。このアプリケーションではショットキー・ダイオードを使用しているため、標準的なシリコン・ダイオードやゲルマニウム・ダイオードを使用した場合と比べて顕著な優位性があります。ショットキー・ダイオードは、順方向電圧が低く、回復時間やスイッチング時間が短いのが特長です。無線周波数(RF)のショットキー・ダイオードにおけるターンオン電圧は低くなっています。単電源のアプリケーションにおいて、ターンオン電圧が30mVのダイオードを使用すると、良好な結果が得られます。
カップリング・コンデンサの負荷が、ADA4432-1の入力インピーダンス・バッファのように大きいと、カップリング・コンデンサの平均電圧は正の方向に徐々に上昇します。オン電圧の低いショットキー・ダイオードは、図4に示すように、同期先端をクランプする機能を備えています。ダイオードのカソード電圧がゼロを超えると、ダイオードは一方向のスイッチとして機能します。このため、信号の一番低い部分が強制的にリファレンス(ショットキー・ダイオードのアノード電圧レベル)に固定されます。また、カップリング・コンデンサの値は、終端抵抗によって決まります。75Ωの終端抵抗がショットキー・ダイオードと並列に接続されている場合、カップリング・コンデンサを大きく(おおよそ100μF以上に)する必要があります。終端抵抗が大きい場合、1μF以下のカップリング・コンデンサが適しています。この回路では、ダイオードの伝導電流によって同期先端がわずかに減少するという欠点があります。このため、リークの少ないことがESRの高いことよりも有利になります。
ADA4432-1は3.3Vで動作し、アンプ出力でのゲインは2になります。したがって、代表的な1Vp-pのNTSCコンポジット信号の設計マージンは以下のようになります。

ここで、
VOHは高電圧出力です。
VOLは低電圧出力です。
まとめ
ビデオ・ソースがレシーバーにACカップリングされているとき、送信されたビデオ信号の正確な輝度を再現するには、コンポジット信号の適正なDCレベルを再生することが極めて重要です。これを実現するには、コンデンサの値を正確に合わせてドループを回避し、オン電圧の低いショットキー・ダイオードを使用して、同期先端の減少を抑えるように考慮することが重要です。また、DCクランピングを行うと、ダイオードが同期先端に一定のリファレンスを供給するため、シーンの変化時に同期信号のドリフトを防ぐことができます。