フェーズド・アレイ・システム開発入門ワークショップ
5G通信/衛星通信やレーダーでは、フェーズド・アレイ・システムが活用されるようになってきています。そのため、エンジニアの育成およびフェーズド・アレイ・システムのラピッド・プロトタイピングがより重要視されています。しかし、この2つの課題はこれまで困難で高価なものでした。
アナログ・デバイセズが提供するCN0566は、教育、プロジェクト提案、さらにはソフトウェア開発へ活用可能な、低コストで簡素化されたアンテナ付きのフェーズド・アレイ評価キットです。
本ワークショップではCN0566を活用して、フェーズド・アレイ・アンテナの原理と応用について学ぶための実践的なアプローチを提供します。ビームフォーミング、ビームステアリング、アレイ・ファクタ、サイドローブ、グレーティング・ローブ、ビーム・スクイントといった重要な概念をご紹介します。Lab Workでは実際にCN0566を操作して頂くことで、紹介した概念を検証することができます。
フェーズド・アレイ・システム開発への第一歩として、本ワークショップをご活用ください。
本ワークショップは、CN0566ご購入者に限定して開催させて頂きます。
お申込み後、ご購入有無をご確認させて頂きますので、何卒ご了承ください。

アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。