ADCソフトウェア・ダウンロード契約
Analog Devices, Inc. ("ADI")
ADCソフトウェア・ダウンロード契約
エミュレーション・ソフトウェアまたは全てのアプリケーション・モデル(以下、総称して「ソフトウェア」といいます)をダウンロードまたはインストールする前に、以下のライセンス契約をお読みになり、同意してください。これらの条件に同意できない場合、この時点で中止し、ソフトウェアのダウンロードやインストールはしないでください。
このソフトウェアは米国の著作権法によって保護されています。© Copyright Analog Devices, Inc. 2003.
ライセンス本文
条件の許諾: 本ソフトウェアのダウンロード、インストール、または使用により、会社または事業者(以下「ライセンシー」といいます)のためにこれらの条件を承諾したことになります。これらの条件を承諾した場合、アナログ・デバイセズ(ADI)は、ライセンシーがこの契約条件を遵守する限り、本ソフトウェアを使用する非排他的かつ譲渡不可のライセンスをライセンシーに付与します。
重要な通知: 本ソフトウェアは、ADIの半導体製品の性能の近似値を提供するものです。本ソフトウェアにはADIの半導体製品の全ての機能が含まれているわけではなく、製品の動作の全てをモデル化するものでもありません。ADIの半導体製品の実際の性能は、ソフトウェアが示すものとは異なる可能性があり、その差異は大きいものである可能性もあります。 ライセンシーには、所定の設計に適用する前に、実際のシステム設計の実際のユニットに対してシミュレーション結果を検証することが、強く推奨されます。
免責条項: 本ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。ADIは、いかなる商品性・不侵害・特定目的適合性の黙示保証を含む全ての保証については、明示的であれ黙示的であれ一切提供しません。アナログ・デバイセズは、いかなる製品設計または特許侵害に対しても責任を負わないものとします。 ADIはいかなる場合でも、特別的、付随的、偶発的、派生的な損害については責任を負いません。
変更: ADIは通知なく本ソフトウェアの変更を行う権利を有します。ソフトウェアの新たなリリースは随時ADIのウェブサイトで公表されます。
制限事項: ライセンシーは、本ソフトウェアの秘密事項をまもることに同意します。ライセンシーのユーザは、ライセンシーの会社内での使用に限り、本ソフトウェアを複製できるものとします。ライセンシーは、本ソフトウェアの全部、一部、またはいかなる形態であっても、ライセンシーの会社外の者に、これを販売、賃貸、貸与、転送、複製、リース、またはライセンス供与をすることはできません。明示的に付与されていない権利は留保されています。本契約の条項は全ての技術文書にも適用されます。