FAQ
ADVFC32 - FAQ
What is a Voltage to Frequency Converter (VFC) and how can the be used to send analog signals over long distances without loss of accuracy?
Ask The Applications Engineer Voltage to Frequency Converters.
FVコンバータの設計方法
Q: 現在FVコンバータとしてADVFC32を使用しています。データシートにありましたVFコンバータの回路図を参考にフルスケール周波数10KHzの回路は作成することはできましたが、フルスケール周波数500KHzの回路がうまく作れません。 参考資料がありましたらお送りください。
A: ADVFC32をF/V変換に使用する場合、ADVFC32英語データシート4ページのFig4の回路を使用します。
使用する部品の値を求める方法はアプリケーションノート:AN-279(英語)にAD650の参考例で説明されておりますのでご参照ください。
*ワンショットのパルス幅の計算式がADVFC32とAD650では異なりますのでADVFC32の計算式:tOS = (Cl + 44 pF) × 6.7 kΩで計算する必要があります。