ADP3153 - FAQ

出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか?

Q:  ± DC/DCコンバータの効率グラフで、消費電流が少ないときにグラフが途切れているものがあるが、途切れた領域で使用した場合、DC/DCの動きはどのようになるのか?

A:   DC/DCコンバータの動きは、コントローラICに依存します。「どの負荷に対しても一定の動作を行うもの」と「軽負荷に対して、特別な動作をするもの」があります。この特別な動作によって、軽負荷時における電源の変換効率を改善します。

図1. DC/DCコンバータ 効率グラフ

図2. DC/DCコンバータ 動作波形