FAQ
ADF4210 - FAQ
プリスケーラの分周数の切り替えは?
Q: たとえばADF4112ですが、プリスケーラーの16/17はどの様にして切り替えるのですか?16で使用したいのですが、設定はファンクションラッチマップでP1とP2を0と1にするだけで良いのでしょうか?
A: プリスケーラの設定は、Initialization LatchのP1、P2で行います。16/17をご使用になられる場合は、P1P2=01に設定してください。なお、16/17、32/33、64/65、8/9の切り替えが可能ですが、16と17の間の切り替えはできません。
デジタルロックとアナログロックの違いとは?
Q: MUXOUTのロック検出設定でデジタルロックとアナログロックの違いは何でしょうか?
A:
デジタルロックディテクト:(ADF4001を例にしますと)3回の連続した位相検出器の位相誤差が15ns以下であった場合に、この信号がHi になります。
アナログロックディテクト:位相誤差が直接出力されます。