FAQ
AD9739 - FAQ
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
Q: 回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。
A: VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF/AINにはGND 0.3V ≤ (REF+, REF, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。
SYNC_INは終端抵抗が内蔵されてますか?
Q: AD9739のLVDSの入力ピンの、DB0、DB1、DCI等は終端抵抗が内蔵されているようですが、SYNC_INには終端抵抗が内蔵されていますか。
A: AD9739のLVDS入力、SYNC_INは終端抵抗を内蔵しております。