FAQ
AD9726 - FAQ
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
Q: 回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。
A: VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF/AINにはGND 0.3V ≤ (REF+, REF, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。
AD9726が動作しない
Q: AD9726が、正常に動作しない。
(症状)内部コマンドレジスターはすべてデフォルトの状態(SPI_DIS = ADVDD) DACCLK => 100MHz DBGND => 1KΩ の状態でDCLK_OUTが出てこない、データを与えてもDAC出力していない。
A:
AD9726は、電源投入後DACのクロックが加えられた状態でRESET入力にアクティブ・ハイのパルスを加えることにより内部レジスタが初期状態に設定され入力がDDRモード入力コードが2の補数に設定されます。RESETパルスが加えられている期間、データバスはスタティックな状態にする必要があります。また、REXT(pin2)、FSADJ(pin58)が正しく処理されていることをご確認ください。SPI_DIS端子をAVDDに接続されている場合には、端子の機能が変わる端子があります。
詳細は、AD9726の英語データシート「Pin Function Descriptions」、「Note 1から8」を参照ください。