FAQ
AD7398 - FAQ
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
Q: 回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。
A: VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF/AINにはGND 0.3V ≤ (REF+, REF, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。
CLKのロジックレベル
Q: AD7398のロジック入力ハイ電圧 VIHが CLKのみ 4.0 Vminとなっていますが、その他の入力は2.4Vとなっています。 何で、CLKだけ4.0Vmin入力なのですか?
A: AD7398のCLK入力はシュミット・トリガー入力となっているため通常のTTLとは入力レベルが異なっております。